ガルフ ブレイズ SL/CF 15W-50のレビュー

平均満足度 4.60 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガルフ ブレイズ SL/CF 15W-50 Gulf
大排気量バイク向けエンジンオイルです。400cc以上の大型バイクにご使用いただけます。 SL-CF/MA・高粘度を希望する四輪車(旧車、輸入車)にご使用いただけます。 【用途】大型バイク(400cc~)及び4輪(旧車/輸入車)用
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ツキジメンテナンス 様2018-02-03
用途:
ハーレーCVOに使用
対象商品:
35731963

サーモスタット付きのオイルクーラーを着けていますが、夏場のオーバーヒートに悩まされます、
このオイルも5000㎞は持ちませんが、3000㎞サイクルで交換していると熱だれ難く良いです。

ファーム・ミス 様2016-08-14
用途:
オイル交換
対象商品:
35731963

ショップで交換するより安く大変気に入ってます。2缶目も同じものを購入しました。

1人が参考にしています
2015-07-22
用途:
バイク用
対象商品:
35731963

油冷のバイクに使用目的で購入
始動直後は、硬い感じありますがある程度油温が上がればいい具合です。
夏場の空・油冷車両にはいいと思います。

1人が参考にしています
2015-07-25
用途:
DUCATI MHR900 YMAHA DS250
対象商品:
35731963

オイル粘度(15W-50)とコスト的に、空冷の旧車には、大変いいです。
真夏のツーリングもこれで、楽しめます。
あとは、耐久性がどれくらいなのか試してみますが、安いのでまめに交換しても、お財布に優しい。

2016-01-12
用途:
古いバイクに使っています。
対象商品:
35731963

普通に良いです。お安いのでこれからも使って行きたいと思います。

2014-09-21
用途:
小型~大型バイクオイル交換
対象商品:
35731963

以前は小型にホンダのG2(10W-40)大型にはこのオイルを使用してましたが、G2が値上がりしたので全てこのオイルで賄ってます。
大型向けのオイルとなってますが小型車でも真冬の始動性以外は良好です。
以前、購入した時は他との価格差は気になりませんでしたが今の料金ではリピートする気にはなれません。
価格の見直しを希望します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2012-10-04
用途:
単車のエンジンオイル
対象商品:
35731963

最安値でした。
旧車には、ご機嫌です。
エンジン音が少し小さくなりましたね

2011-05-22
用途:
マイカーのオイル交換
対象商品:
35731963

旧車乗りには知られているオイルですのでネットで簡単に買うことができます、
モノタロウさんで扱っているのは知っていましたが価格が今一つ、
今回の割引セールで購入できましたので嬉しく思います。

1人が参考にしています
2014-12-12
用途:
古い車のオイル交換
対象商品:
35731963

こちらのオイルは今回で二回目の購入となり、商品自体は古い自動車に問題なく使えており悪くはないと感じておりますすが、購入時に一瞬戸惑うことがあります。「ガルフ ブレイズ SL/CF」は同じ外観の20リットル缶で粘度だけ違うものが3種類ありとても紛らわしい。せめてタイトルの最後に「10-40」とか「15-50」とかの粘度を付けてほしいと思います。間違って購入しても返品できない商品ですし、お願いできないものでしょうか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
至急、商品名を修正いたします。
何卒宜しくお願い致します。

ツカサガレージ 様2013-05-05
用途:
バイクオイル交換
対象商品:
35731963

旧車に使用2000㌔目安で交換・走行距離43000㌔問題無しオールシーズン対応 使用目的により交換距離は前後すると思います 30年前の750ccです

1人が参考にしています