油圧式フロアジャッキ3トンのレビュー

平均満足度3.80(25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油圧式フロアジャッキ3トン 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
油圧式フロアジャッキ3トン
0/税込0

ミニバンもらくらくUP!
両輪をらくらくジャッキアップ。
安全・安心設計(17.7kgの本体質量でしっかり車体を支えます。)

25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-05
用途: 車のタイヤ交換
その他業種

少し重く感じる。
持つところ(取っ手)みたいなのがないので運ぶのに大変かも。
持つところがしっかりあればよかったと思う。
まだ使ってない、値段もそこそこするので長持ちしてほしい。

対象商品 : 35755404
2023-12-30
用途: 車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品 : 35755404
2018-11-08
用途: タイヤ交換

車重が2.5tあるのでこれまではジャッキアップするのが大変であったが余裕で行うことが出来た。

3が参考にしています
対象商品 : 35755404
2017-01-07
用途: レガシーアウトバックの冬用タイヤの交換に!

アウトバックでは最低地上高が高いのと、以前使ってたフロアージャッキ2t用ではジャッキアップしている間のキシミ音で不安になり買い替えました。
新しいのと少し大きいので使用中も安心感があります。

しかし、レバーの差し込みのストッパーが逆方向になってます。
’く’の時に曲がったレバーを差し込み右に回して固定するようになってますが、ストッパーの位置が左すぎます。
よってくの時に曲がったレバーが水平方向で右に曲がった状態で固定されてしまいます。

製造段階で左右間違えてストッパーの芯をつけたのですね。

単純なミスですが、使う度に腹が立ってきます。

タイヤ交換を急いでたのでそのまま使いました。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 35755404
2016-03-31
用途: タイヤ交換
製造業

X-TRIYとCR-Vのタイヤ交換にしましたが問題なく軽く上がりましたがCR-Vの前輪両方を一度に上げようとすると高さが足りません。

対象商品 : 35755404
2016-05-23
用途: クルマのメンテ
その他業種

最近、レバーを動かしても上昇しなくなりました。
純正オイルを足しても、その時はなんとかなりましたがまた症状は
再発しています。さほどの頻度で使用はしていないので次回は他のメーカーに
しようとおもっています。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35755404
2016-04-18
用途: タイヤ交換等

自家用車の夏冬のタイヤ交換などに使用、特に問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 35755404
2014-02-28
用途: クルマの下回り点検
建設業・工事業

あれこれ初めての商品で選定に迷いましたが、これにして良かったと思ってます
しろうとなので、不安がありますが慎重に使います
腕の力も、必要なく軽く、クルマもあがりました

対象商品 : 35755404
2014-05-15
用途: 車のタイヤ交換

タイヤ交換が楽になった。

1が参考にしています
対象商品 : 35755404
2014-04-14
用途: 100%タイヤ交換に使用
建設業・工事業

商品が商品なので、一言でしか言えません。
満足しています。

改善点は、実際やってみて思いましたが、押上棒がうっかりすると外れて拳状態で舗装に思いっきり当たって
けがしそうになりました。右がわへ力をいれながら使用しないと危ないですね?
簡単にできていいと思うのですが、溝のところがもっと深くするか、カチッとロックされればいいんですかね~

まあ、どのジャッキをみてもこのような作りですけどね
使い方に慣れれば別に問題はないんでしょうけど

1が参考にしています
対象商品 : 35755404
2014-01-19
用途: タイヤ交換
T☆point

今回いろいろと比較して購入しましたがとても楽に上がって助かっています。
値段的にも2t越えの車のジャッキアップなので少し不安でしたが仕事で使うほどの頻度ではないので普通に不安無く使えて重宝しています。
全体的にはとても満足しています。

対象商品 : 35755404
2014-04-27
用途: メンテナンス

今までは2トンジャッキを使用していましたが、多少の不安がありましたが、このジャッキは、1.5トン超えの乗用車が安定して上がります。本体も2トン用より大きくて安定感があります。不満点は、移動時に本体とアームのL型部分が外れやすい事。本体の重量があるために、安全面を考慮?して【取っ手】が無いこと。アームが外れやすいので、取っ手があるほうがいいと思います。ジャッキ自体の機能は十分です。

対象商品 : 35755404
2017-05-16
用途: 夏タイヤとスタッドレスタイヤへの履き替え用

2015年1月購入後、5回ほど使用でアップした状態を保持できなくなりました。
数分で下がってしまい危なくて使用を諦めました。
他のユーザーさんはどうでしょう?
こんなものですか?

2が参考にしています
対象商品 : 35755404
2014-03-29
用途: 夏、冬タイヤの交換

重量感があり、使いやすい。

対象商品 : 35755404
2014-04-29
用途: タイヤ・オイル交換用

満足している。

対象商品 : 35755404
2013-03-01
用途: タイヤ交換
浪華ゴム工業株式会社

タイヤ交換するのに購入しました。レビューを見る限り安価で使用しやすい戸のこと、まだ私は使用していませんが「モノタロウ」さんオリジナル品は安価で満足しています。

対象商品 : 35755404
2015-10-26
用途: タイヤ入れ替え

使用頻度はホイル交換で2年弱10台分くらい作業
バルブの締め方が弱いと落ちてくるので注意が必要
オイル漏れで上がりにくくなり使えなくなりました、粗悪品です、
以前ホームセンターで買った2tのものは25年使ってますがオイル漏れもなく使えています

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 35755404
2012-06-12
用途: 車のジャッキアップに使用

今まで1,25トンの同じような油圧ジヤッキを使用していましたが、  ワンボックス車の、2トン強の車には 使用できずこの3トンジヤッキを、使用しました所楽に上げる事が出来ました。重量は重いですが、
 強度的にも安心して使えました。                                                      今後共良い製品を安く提供出来ます様にお願い致します。

2が参考にしています
対象商品 : 35755404
2015-12-13
用途: 車やバイクの整備とレストア

大型RV車はこれでないと。

対象商品 : 35755404
2012-03-30
用途: 自動車用タイヤ交換等

2T用では少し傾いただけで壊れましたが、さすがに3Tになると作りがしっかりしているので安心です。
ただ重いですね・・・

1が参考にしています