鳴き止めグリースのレビュー
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 36302192
フロントブレーキがキーキー鳴くためこの製品をブレーキパッド裏面に塗布しました。
100km程走行したら少し音が出てきました。塗布量を調整し再度走行してみます。
- 用途:
- SUZUKI Kei に使用
ブレーキパッドの掃除をした後に使用しました。
軽自動車なら、5回分くらいはありそうです。
- 用途:
- 軽自動車のフロントブレーキ鳴き止め
- 対象商品:
- 36302192
投稿の評価を見て購入しましたが、評価通りで一発で鳴き収まりました。
以前はバッドやシムの掃除、パッド面の研磨そして、シリコングリースを塗ってましたが、一週間持たずにすぐに鳴いていましたが、この商品は違います。非常に良い。銅色をしており、薄く均一に塗れて粘度も最適かと思います。次回も購入したいと思います。
- 用途:
- ブレンボ用パッドの交換
- 対象商品:
- 36302192
低速でハンドルを切るとちょっと鳴くときがありますが、対向式のブレーキなので、期待以上の効果です。
DIYには量も丁度いいかと思います。
- 用途:
- ブレーキメンテナンス
- 対象商品:
- 36302192
ブレーキメンテナンス時に基本的にシリコングリスを使いますが、パッドの裏側には常にこれを使用しています。これを使用するようになってからは鳴き知らずです。
- 用途:
- 軽自動車ディスクブレーキパッド交換
- 対象商品:
- 36302192
バイクのブレーキパッド交換は何度もしていたのですが、車のブレーキパッド交換は今回が初めてでした。バイクのブレーキパッド交換で使用していたシリコングリスは時間が経過するとグリスの付着が少なくなっていた感じがしていたし、より高温下でも機能する銅が混ざった素材の方が良いと思ったのでこれを購入してみました。交換時の使用感はブレーキパッドやシムにしっかり付着する感じがして、シリコングリスよりも効果が長持ちしてくれそうな気がしました。交換後150kmは走行しましたが鳴きが発生することなく安心してブレーキが踏めています。容量が10gあるので丁寧に塗ってもフロントセットだけなら5回は使えると思います。
- 用途:
- 軽自動車ディスクブレーキパッド交換
- 対象商品:
- 36302192
バイクのブレーキパッド交換は何度もしていたのですが、車のブレーキパッド交換は今回が初めてでした。バイクのブレーキパッド交換で使用していたシリコングリスは時間が経過するとグリスの付着が少なくなっていた感じがしていたし、より高温下でも機能する銅が混ざった素材の方が良いと思ったのでこれを購入してみました。交換時の使用感はブレーキパッドやシムにしっかり付着する感じがして、シリコングリスよりも効果が長持ちしてくれそうな気がしました。交換後150kmは走行しましたが鳴きが発生することなく安心してブレーキが踏めています。容量が10gあるので丁寧に塗ってもフロントセットだけなら5回は使えると思います。
- 用途:
- スクーターのリヤブレーキ可動部
- 対象商品:
- 36302192
ブレーキの鳴きに使用しました、シューではなく可動部に塗ったところ音はしなくなりました。やわらかくも硬くもないので塗りやすいですし金色なのでどこに塗ったかハッキリわかります。
- 用途:
- バイクのブレーキ鳴き止め
- 対象商品:
- 36302192
バイクのフロントブレーキ鳴きが大変ひどかったのですが、このグリースをパッドに塗ったところブレーキ鳴きが完全に止まりました。
本当にびっくりしました。この商品の効果に大満足しています。
- 用途:
- バイクブレーキ用
- 対象商品:
- 36302192
私のバイクは、非常にブレーキが鳴き易いので購入してみました。
結果として、完全には鳴きは消えませんでしたが、ほぼ鳴らなくなり、音も小さくなりました。
最初に薄く塗ったときはあまり効果がなかったので、使用時は塗り方も大事かもしれないですね。
製品は、
潤滑目的のグリースとは違い、そこそこ固めで金属粉?が混じってるのか光沢がありました。
量は少ない(10g)です、値段が安いですが使用が多い方にはちょっと向かない量ですね。
- 用途:
- ブレーキ交換作業!!
- 対象商品:
- 36302192
塗る人と塗らない人がいるみたいですが、めったに交換しない所なので塗っといて損はないと思います。
効果はなんとなくですがあると思います。
ブレーキパッド交換前より静かになりました。
パッド自体が新しいというのもあると思いますが。
ビビリ、鳴き、一切ありません。