エアーチェックバルブのレビュー
- 用途:
- バイクタイヤの空気圧確認
- 対象商品:
- 36307686
取付できたものは良好です。一目でエア抜けの有無を確認できます。後輪は背が高く,取り付け不可でした。サイズの記載があればよかったです。タイヤ交換時にL字バルブを付ければ使えそうです。
- 用途:
- オートバイのエアーチェック時
- 対象商品:
- 36307722
エアーゲージを使用しなくても毎回走行前に簡単に確認出来るので非常に重宝しています。
エアー圧精度も満足出来る範囲です。
安全を考え2シーズンごとに交換していますがエアー漏れ等が起きたことはありません。念のために5グラムのバランスウエイトを反対側に貼って使用していますが無くても一般走行では気にならないかと思います。出来れば目立たないように艶消しブラックが欲しいです。
- 用途:
- 原二スクーターの前後輪に取り付け
- 対象商品:
- 36307686
バルブキャップと取り換えるだけで空気圧のチェックが可能です。別メーカーの別製品では空気が漏れ使い物にならないとの書き込みを見ましたが本製品は全くそのようなことはありません。 装着したまま走行しても今のところ何も問題なさそうです。 適正空気圧のあったものをチョイスする必要はありますがしっかりと働いてくれております!
- 用途:
- タイヤの空気圧状況
- 対象商品:
- 36307713
良い製品だと思いますがバルブの長さが長すぎて
ホイール内に収まらず見た目が悪い。
それと長期間性能を維持できるかに関しては仕組みを推測
すると疑問が残る。
- 用途:
- 空気圧の管理
- 対象商品:
- 36307713
タイヤの空気圧の管理ってなかなか分かっていてもしないですよね
これは、指定された空気圧がタイヤにあるかどうか
一目で分かるので便利です。
おまけにここが一番安い(^_^)/
- 用途:
- 自家用車のタイヤ
- 対象商品:
- 36307722
運行前点検でタイヤの空気圧をチェックすることは大事です。でも、いちいちエアゲージを使うのは面倒なので、このバルブを使えば、正確な空気圧はわかりませんが、減っていることを知ることができるので、便利です。
- 用途:
- オートバイのタイヤ空気圧チェック
- 対象商品:
- 36307713
目視でタイヤ空気圧がチェックできるので、便利。若干重量があるので、高速走行時のエアバルブへの負担が心配。本体が思ったより大きく、オートバイだとおもちゃっぽく見える。不安点もあるが、値段からすれば機能には満足。あとは耐久性があれば、使用満足度も星5つにしたい。
- 用途:
- エアーチェック
- 対象商品:
- 36307704
タイヤ点検は良く行いますが、タイヤの空気圧が、目で確認が出来るので、大変助かります。
ただ、4個購入中、2個が作動しませんでしたが、少し考えれば、原因は想像出来ました。
圧を高く掛ければ直ります。その後、正常に作動しています。
出来れば、点検して出荷して貰えばと思います。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。