プログレス レーシングCDIのレビュー

平均満足度 4.56 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
5,998 / 税込 6,598
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-20
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
36665343

スズキZZで使用しました。
耐久性はこれから確認しますが気持ち速くなった気がします。

2022-05-20
用途:
DT50のメンテナンス
対象商品:
36665386

タンクを外すのがやや面倒ですが、CDIの取り付けそのものは簡単です。
交換後はとても調子が良いです。日を選べば通常よりかなり安く買えるようです。
プラグの番号を上げる必要があるので注意。

ヘアーサロンミヤケ 様2021-06-01
用途:
純正が不具合な為にデイトナ青に交換
対象商品:
36665352

純正よりスピード8km.位upしました。純正より安く購入できました。

2020-09-28
用途:
zz リミッター解除
対象商品:
36665343

zzに使用しましたノーマルプリーでも+15kは上がります。トルク・パワーは純正品と同じです。

忠平電機株式会社 様2018-10-10
用途:
社用バイクの修理
対象商品:
36665395

配達に使用するスクーターの修理に使用しました。
突然エンジンがかからなくなり、調べたらCDIの不良でした。
純正パーツが廃盤になっており、捜したところこの商品がありました。
適合年式がしっかり記載されていたので間違わずに購入出来ました。
取付後はエンジンの始動が良く、以前より調子がいい感じです。

小島製作所 様2018-02-16
用途:
リミッターカット
対象商品:
36665307

CDIのセッティングもワンタッチでリミッターカット出来ました。プラグを1番あげてセットして完了

1人が参考にしています
2018-05-04
用途:
純正部品からの付け替え
対象商品:
36665325

取付け方法が記載されており、スムーズに交換が出来ました。
DAYTONAと言うメーカーは好感がもてます。商品に関しては、うたい文句通り満足してます。

2019-04-23
用途:
バイクで使用
対象商品:
36665343

リミッター解除でスピードアップを期待していましたが5km/hほどしか伸びず残念です。
グレードの上のモノか他社製品を買っておけばよかったと思います。
本当に残念です。

1人が参考にしています
2017-06-03
用途:
バイクの修理
対象商品:
36665334

DAYTONAさんのCDIで3KJエンジン本来の性能が発揮された感じです。CDI交換+スパークプラグ1番上げ+メインジェット1段濃くしただけで性能が飛躍的に向上しました。最高速何キロ出たかは秘密です。

1人が参考にしています