高耐熱ネジシール剤のレビュー
- 用途:
- 自動車のオイル系ねじに使用
- 対象商品:
- 79430198
今のところ漏れ無し、ねじ部は半硬化する。
ねじ部からはみ出た部分は硬化しない模様。
ネジ回り止め剤とは別物なので
ネジ回り止めとしてのトルクは弱め。
内容量が少ないのでドバドバ付けて使うには気が引けるが
今のところトラブル無く使っている。
- 用途:
- 車両や機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 79430198
エンジンオイルドレンパッキンのシール材として使用しました。
ドレンプラグがオーリングだけなのでオイルにじみがありましたが、これを使う事によって完璧に止まりました。
- 用途:
- マフラーフランジに使用
- 対象商品:
- 79430198
バイクのマフラーフランジに使用しました。スズキ独特のナットタイプでなくボルトタイプでステンレス製ともあり焼き付きが怖く、購入。小量なところが良い。
- 用途:
- 車両のメンテナンス
- 対象商品:
- 79430198
ブレーキフルードのブリーダープラグに使用しています。滲みがあるプラグも一応滲みは止まっています。内容量の割に値段は高いですが、一回あたり極少量しか使いませんし、良い商品だと思います。
- 用途:
- 旧車のメンテナンス
- 対象商品:
- 79430198
電動ファンのセンサー部のサーモスイッチが壊れたため新品に交換しました。ラジエター中間金属継手にサーモスイッチをねじ込むときにネジ部に塗布して使用しました。水道類のパイプシールに耐熱用があるのか不明ですし、そのようなもので代用できるか不安で今回のシール材を購入しました。もちろん水漏れもなく安心して継続使用しています。問題なしです。もう少し安ければ・・・と思いますが、安心できる点は高評価しております。
- 用途:
- 昔から使ってます。
- 対象商品:
- 79430198
アメリカから取り寄せた一番大きいタイプを使ってましたが固まってしまい買い替えです。シールテープより綺麗に確実に施工できます。
- 用途:
- フューエルラインに使用
- 対象商品:
- 36660522
ホームセンターには売ってないのでこちらで購入しました。
使いやすくて漏れもありません。いいすね。
- 用途:
- 水温センサー取付
- 対象商品:
- 36660522
以前、使用した経験があります。今回はラジエター水の温度を測るために購入し使用しました。高温でも漏れる事無く満足しています。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 79430198
商品多数注文したが この商品だけがポスト投函で炎天下の暑い時に届いていた。 週末に作業に入ったが 最初のボルト3本ほどはチューブから透明の液体が出ていた。 何も気にせずに無色透明のものだと思っていたが 4本目からは液体が白くなって来た???? このシール剤は白だったみたい! 最初の肝心な所に使ったのは・・・・効果無いかも?????? あかんやんっ!! 最初の2本はフロントフォーク底のドレンボルトですが。。。。。 ここの為に購入したのに・・・・
- 用途:
- 水温センサー 吸気温度センサー
- 対象商品:
- 36660522
プロフェッショナルはシールテープは使用しないとの事から、今回使ってみた。シールテープみたいに、カスがでずしっかりシールできる。使用前しっかり中身が混じるように、チューブを揉んから使用したほうがよい。
- 用途:
- ブレーキホースのネジシール剤として
- 対象商品:
- 36660522
Activeのブレーキホースのホースエンド部分に使用。講習会等でフルブレーキをかけても現時点では漏れ等ないので問題ないかな。ただ、値段がちょっと・・・
- 用途:
- オートバイの整備
- 対象商品:
- 36660522
量の割に値段が高すぎると思います。あと、個人的にはにおいがきつすぎる。好みかと思いますが自分にはシールテープのほうが合っていると思いました。