ミニチュア電球 14Vのレビュー
- 用途:
- 自動車スイッチのイルミネーションに
- 対象商品:
- 59707873
本来、光るはずの車のスイッチが、玉切れを起こして光らなくなりました。スイッチを分解したところ、このタイプの麦球が使われていたので早速注文しました。安心のメーカー品なので、長く使えると思います。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 36669911
すぐに見つかり助かりましたが、画像での適合確認はしにくかったです。仕方が無いかもですが1個売りしてもらえればありがたいです
- 用途:
- レビューを参考に日産モコMG21Sに使用しましたが・・・。
- 対象商品:
- 59707751
日産モコMG21Sのオートエアコンのボタン・温度表示照明の電球切れの交換用として使用できました。
基部のサイズは純正と同じです。(線が純正より太いせいかネジ込みが少々きついですが。)底面の直径は10mmですので、参考にしてください。
ただ、光量がやや暗いです。
純正フィラメントが13.3Ω程度の抵抗値に対し、本品は確か24Ω程度ありますので、その分暗くなります。
私は、純正の緑のキャップを使用せず、光量を稼ぎましたが、基本スモールを点灯する時間帯以降に使用するものですから、素人使用には問題ないと思います。(緑のキャップなしで比較して、2/3程度の光量でしょうか。)
プライベイトか、業者の方でもサービスで施工される分には喜ばれるでしょう。
基部が同じで、この製品のワット数よりも少し高めを選ばれると純正同等となるのではないでしょうか。
- 用途:
- 車両のメンテナンス
- 対象商品:
- 36669911
品番1561(10個入り)を購入し、ハイエース200系(前期型)のメーターパネル周りの4つのスイッチ(フロントフォグ、リアフォグ、ヒーター、ルームライト)のミニチュア電球(計7個)を交換しました。初年度登録から10年が経過した車両のため、全て電球切れでしたが、無事に明るくなりオーナーさんは喜んでおられます。(交換にあたっては、純正の台座と合わなかったため、これまで使用していた台座と付け替えています。また、グリーンの電球キャップも付け替えています。)ディーラーで電球のメンテナンスを依頼すると、数倍の費用がかかるとのことでしたが、今回はパーツ代が1000円少々で済み、オーナーさんも大喜びでした。
- 用途:
- 照明の交換用に
- 対象商品:
- 59707925
70スープラのデジパネ内に使ってある電球が出庫されないので純正の土台に電球のみを移植しました。
- 用途:
- スーパーグレイトのエアコンパネル照明
- 対象商品:
- 59707733
純正品よりも緑が薄い感じですが、明るさは満足です。耐久性もKOITO製なので心配してません。
- 用途:
- 純正品は詐欺価格・・・
- 対象商品:
- 59707855
この商品を見つけて使用したら純正部品を購入してるのが馬鹿らしく成ります。
価格帯で数倍の差ですから・・・ですが選定が難しいのが難点でして商品の寸法図
の提供と主な使用箇所の明示をお願いしたいです。
- 用途:
- 自動車の整備
- 対象商品:
- 36669893
普通に売られていない電球なので助かりました。ソケットごと使うこともありますが、場合によっては電球のみを移植して使うこともあります。
- 用途:
- 電球交換
- 対象商品:
- 36669911
普通に使えますが、10個はけるのには時間がかかりそうです。
ミニチュア電球 ”14V” という意味が良く解りません、耐久性を上げているということでしょうか?
- 用途:
- エアコンパネルの電球交換
- 対象商品:
- 59707751
MG21Sモコのオートエアコン車のエアコンパネル照明の交換用に購入しました。純正は1個600円台で非常に高価なため寸法をノギスで測定して選びましたが、全く同一の物はコイト・スタンレー共にありませんでした。純正の物にはカラーキャップが被せてありましたので移植しました。夜間でも十分に見える様になりましたが、純正と比べると60mAでは若干暗いように感じます。同年代のMC22S、HE21S等のオートエアコン車にも使用可能だと思います。
- 用途:
- ハザードスイッチ内の照明ランプ
- 対象商品:
- 36669927
ディーラーではスイッチ内部のランプ切れでもスイッチアッセンブリ交換と言われたが貴社で購入出来て助かった。10個は多過ぎるが1個では商売にならないので仕方ないかと思う。アッセンブリー交換よりも4割ほど安いので満足。