ツーウェイチェーンカッター(Oリングタイプ対応)のレビュー

平均満足度 3.82 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ツーウェイチェーンカッター(Oリングタイプ対応) KIJIMA(キジマ)
ハンディータイプのチェーンカッターです。これ一個で420から525リンクまでのチェーンに対応。Oリングタイプ対応。
28件中 21~28件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ヤマキ 様2018-04-11
用途:
定期メンテナンス交換用として購入
対象商品:
36677785

この商品、グリップ部のネジミリ数が合わず、使えませんでした。又、同じ物を他社で購入しましたら大丈夫でした。本体青色の商品は要注意です。依って返品を希望しましたが、その返品処理対応に苦言を呈します。担当者の方の再教育が必要でしょう。このような対応では今後モノタロー販売商品は、一切返品処理に嫌な思いをしなければいけません。購入意欲が失せます。改善を要望致します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-12-04
用途:
バイクのチェーンカット
対象商品:
36677794

やはり、サンダーでピンのカシメを削ってから、これを使用しないと、固過ぎてムリ。サンダーでピンのカシメを削り取ってからなら、大した力もなく、ピンを押し出せます。サンダーなしで使えるかと期待しましたが、そんなに甘くないようです。使い方だけしっかり考えれば、使えるものです。

2人が参考にしています
2017-03-22
用途:
バイクのチェーンカット
対象商品:
36677785

価格的には普通だと思います。
カット用のピンが貧弱なところがいかがなものかと。

タケダ食材 様2016-10-11
用途:
チェーン交換
対象商品:
36677794

520サイズの交換に使用しましたが強度に疑問がありましたが、問題なく使えました。中国製の安いものを使ってましたが押し出しのピンが粉砕したので急きょこの商品を買いました。買って良かったです。シングルタイプに比べずれ難く作業がし易かったです。

2014-09-01
用途:
520チェーンカッターに使用
対象商品:
36677776

事前にサンダーでピンを削って使用したので問題ありませんでした。
交換したのがカシメタイプのチェーンでは無いため特に問題はありませんでした。
事前にピンを穴に当ててから絞めるとうまくできます。

1人が参考にしています
2014-07-17
用途:
チェーンカット

ピンを押し出す棒の先端が欠けてしまい使い物にならない   520のチェーンカットで使いましたが二度と買いませんね

1人が参考にしています
2013-07-31
用途:
オートバイのチェーンの取り外し
対象商品:
36677785

カシメ部分をグラインダーで削らなくてはならなかったのが残念です。

2人が参考にしています
2012-09-15
用途:
428チェーンカット
対象商品:
36677785

520の穴位置は問題ないですが、428の位置は商品の端から1mmの肉厚しかない。ピンの頭を少しグラインダーで飛ばして使用したが、それでも硬すぎてピンの位置が芯からズレる。すると肉厚が無いのですぐにゆがみが生じ、使い物にならない。肉厚が5mm以上なければ、アルミの本体では強度が持たないのは言うまでもない。新品なので慎重にカットをしたが今までこんなに使いにくいものはありません。わずか1回の使用で変形して壊れてしまいました。この工具は実際にものづくりをする人が設計したものではないと実感しました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。