ワンウェイバルブ ダイヤフラムタイプのレビュー
- 用途:
- 車両のメンテナンス
- 対象商品:
- 36678555
4輪に使いました。
ブレーキマスターバックのバキュームホースを
ステンレスメッシュに交換した時に間に入れております。
今のところ問題なくワンウェイしてくれております。
- 用途:
- 溶液中での酸の注入チューブの先端に付けて逆流防止と、チューブ内の残留酸の拡散防止に使用
- 対象商品:
- 36678537
入口側はホースニップルタイプなのでちゅーぶの差し込みに便利ですが、出口側を配管内に差し込み固定したいときにホースニップル構造ですと配管壁に穴をあけて差し込めない(穴が大きくなり固定が出来ない)。
ストレート部を少し長くしてホースニップル部の凸部を容易にカットしても使用できるようにしてはいかがでしょうか?
- 用途:
- ウレタン原料送液回路の潤滑剤(DOP)の逆止弁に使用
- 対象商品:
- 36678555
米国製設備の潤滑剤逆止弁体(ゴム?)に穴が開いて国産品を探索した結果たどり着いたのが、このバルブ。
現物は純正品と全く同じ。
米国製の設備に採用された日本製逆止弁でした。
- 用途:
- ブレーキフルード交換
- 対象商品:
- 36678546
軽自動車のブレーキフルード交換に使用するため購入。特に問題なく使用できました。ただ、ワンウェイバルブの両端の径が大きすぎたため、削って使用する必要がありました。一番径の小さいものにしておけばよかったです。自分の確認不足でした。
- 用途:
- バイクのクランクケースブリーザーに使用
- 対象商品:
- 36678555
TLR200に使用。エンジン駆動中はパコパコ音がかなりするのでブリーザーホース先端に内径6mmの継手を差し込んだら許容範囲の音になった。で、よくネットに書かれているような効果は感じられなかったのでやや不満とした。
- 用途:
- バイク ブローバイガスの排気に使用
- 対象商品:
- 36678555
ワンウェイの方向が外見から判別出来ない。 矢印なり表示するか、外見を上下区別するなりして欲しい。
外径の割に流入量が少ないのも残念。
- 用途:
- バイクのブレーキオイル交換・補充
- 対象商品:
- 36678546
用途は違うかもしれませんが、意外にうまくいきます。特にディスクブレーキの利きが悪い時の調整に便利でした。抜け防止のクリップを強化したらさらに思い切り補充等が可能ですよ。
- 用途:
- ラジコン飛行機(GS120cc)のスモーク装置のファイナル逆止弁に使用。
- 対象商品:
- 36678537
ラジコン飛行機(GS120cc)のスモーク装置のファイナル逆止弁に使用すために購入しました。
自分の機体に装着はしましたが、まだテストできていません。
友人が同じバルブを使用し快調に飛行していましたので、購入しました。
問題は無いと思いますが、近々テストの予定です。
- 用途:
- フューエルラインに使かおうと思ったが・・・
- 対象商品:
- 36678537
商品説明にガソリン対応と書かれておりフューエルラインに使用予定で購入したが、
商品のパッケージには「※フューエルラインには使用できません。」との注意書きが...
商品説明にもフューエルラインに使用不可と書いておいて欲しい
この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。情報を追記させていただきました。