足楽(電動アシスト自転車用タイヤチューブセット)のレビュー
- 用途:
- 通勤用自転車の修理
- 対象商品:
- 06526266
2回目の購入です。前回は前輪に使用。
乗り味は固くなるが、耐久性との引き換えで致し方ないと思う。
安いタイヤを買うよりプラスしてこちらをお勧めします。
- 用途:
- 電動自転車の交換
- 対象商品:
- 06526293
少し特別なサイズなので頼むときはサイズの確認は必須です。
耐久性はまだ分かりませんがタイヤは国産なので大丈夫でしょう。
※チューブは海外製です。
- 用途:
- 電動自転車のリヤタイヤ交換
- 対象商品:
- 36797835
ヤマハのパス、4000km走行のリヤタイヤ交換を行いました。
今までの工場装着タイヤとの乗り味の違いはゴムが柔らかくなったような気がします(新品タイヤの為かな?)これからどの位の距離を走行できるのか気になるところです。
- 用途:
- 自転車のタイヤ交換
- 対象商品:
- 36797835
電動アシスト自転車専用のタイヤだけあってゴムがしっかりしています。
今回は通常の自転車に装着しました。グリップ力があり満足しています。
前輪で2万キロ、後輪で1万キロは持つと聞いたので、次回の交換は2年後です。
- 用途:
- BS純正タイヤの代わり
- 対象商品:
- 06526284
純正のタイヤに負けず劣らずの物を探してましたが、同等若しくはそれ以上のような感じもします。
耐久性についてはこれから見ていくところです。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 36797835
素材は、文句無しに良いのですが、価格が、少し高いように感じます。
まあ、いいものは、どうしても価格が、高くなるので仕方ないかなってこんじでせね。
- 用途:
- 自分の自転車タイヤ交換
- 対象商品:
- 36797826
以前普通のタイヤに交換したら3か月で丸坊主になりました。今回電動用タイヤと言うことで購入しました。梱包もきちんとしていてよかったです。走り心地もスムーズです。
- 用途:
- 日常の買い物など
- 対象商品:
- 36797826
ホームセンターなどで売られているタイヤとの違いは歴然です。交換時のリムへの収まり、乗り心地などやはり国産ですね。足楽を選択して大正解でした。
- 用途:
- 自転車のタイヤ交換
- 対象商品:
- 36797835
物は全く問題なく使用しています。特に驚いたことは梱包です。タイヤに負担が掛からないように1本そのままの形状で配送されて来ました。丁寧な対応ありがとうございました。
- 用途:
- 電動アシスト自転車前輪タイヤの交換
- 対象商品:
- 36797826
エネループの電動アシスト自転車前輪タイヤの交換に使用しました。この自転車は前輪駆動なので、前輪の負担が大きくまた劣化のためタイヤに亀裂が入っていました。購入の際、他の方の過去のレビューを読みこの製品を選びました。チューブもついています。タイヤはオリジナルよりもグレードが高く耐久性もあるような材質です。最後にバルブを取り付け空気注入、注入しても空気が入りません。バルブを取り外してみるとバルブの虫ゴムが劣化していました。早速モノタロウお客様かかりに連絡、2日後交換部品が到着取り付けました。細かいパーツでも素早く対応するモノタロウの対応は五つ星です。後輪用にも注目します。
- 用途:
- 電動アシスト自転車のタイヤ
- 対象商品:
- 36797835
パナソニック、ハードランナータイヤからの交換。
電池の減りが少なくなり、ペダルを踏む力も軽くなりました。
外側のゴムコーティングにも期待しています。
- 用途:
- 電動自転車
- 対象商品:
- 06526284
長年使用している電動自転車のタイヤを足楽に交換しました。
なかなか売っているところがなくやっと見つけました。
ものはゴムが肉厚で大変丈夫そうです。
またチューブがセットになっているためお得です。
以下はご自身でタイヤ交換される方の参考になればと思い書かせていただきます。
①自転車からホイールを外す場合、左右ナットを均等に緩めること。うまく回さないと軸自体が回転してブレーキ、ハブをロックさせることになります。
②ナットが固着している場合は無理に回さない。理由は同上、この場合あきらめて自転車に任せましょう。
③自転車はシンプルな構造で基準位置が定まってないためにフレームを基準にタイヤ位置・角度・斜め・振れ角度を調整すること大変重要です。
- 用途:
- 自転車 補修部品
- 対象商品:
- 06526293
通勤で使用。年間3000Km以上走る。
この使用条件だと、スタンダードなママチャリ用タイヤを後輪に使用すると、1年間でつるつるになりますが、このタイヤは2年間の使用でも溝がしっかり残っています。このままいくと後1年間は持ちそう。
タイヤの空気の持ちも良く、タイヤサイドがしているので剛性が高く、乗り心地も良い。流石の国産製。