常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤のレビュー

平均満足度 4.48 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド
スリーボンド
2,998 / 税込 3,298
せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。 【用途】各種金属、プラスチックの接着。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-28
用途:
カーボンの接着
対象商品:
37040333

木材やスタイロフォームに対してカーボンプレートを接着する際に使用しました。従来使用したエポキシ樹脂接着剤に比べて確かな接着強度を感じることができ、満足でした。

国立大学法人千葉大学 様2025-08-14
用途:
真空実験用に

アラルダイトのゆっくり固まるタイプ(パッケージが青色)が生産中止になったため、真空実験用にこの製品に切り替えました。
(実験器具再利用のときに)水にやや弱い点を除くと、満足です。

1人が参考にしています
2025-03-18
用途:
基板とフラットケーブルの接続部へ断線防止目的で使用

適切に一定量を使うことが出きるので非常に満足している。

2023-12-19
用途:
接着作業
対象商品:
37040333

接着作業はもちろんですが、重曹などの粉体を混ぜると簡易的なパテとしても使えます。

3人が参考にしています
2022-08-09
用途:
ABS部品等の裏打ち。
対象商品:
37040333

一般的に即効性を求める方が多いようですが?変形等を嫌う私のはとても良いです。効果後の
柔軟性も期待通りです。

1人が参考にしています
2021-11-18
用途:
かなり液量が多く長持ちしそうです
対象商品:
37040333

チューブの大きさは手をいっぱいに伸ばしたくらいあり、想像以上に液量が多くお得です。かなり持ちそうです。

1人が参考にしています
2021-06-06
用途:
宝飾品の接着業務
対象商品:
37040333

以前は混合させた色がグレーで乾燥した後も接着剤が目立ってましたが今度の商品は白色で目立ちにくく重宝しています。完全接着にはほぼ1日かかりますが、硬化後の接着はとても満足しています。今後もこの接着剤を使い続けます

2020-07-23
用途:
靴の修繕
対象商品:
37040333

靴底の張り合わせ部分がパックリと口をあけました。靴底はもとからメーカーで接着剤で固着してあるので、接着剤の良し悪しや作業方法によって、2~3年で口を開けることがあります。しかし、この接着剤で固着すると10年以上持ちます。今回はリピートです。

2人が参考にしています
2020-07-13
用途:
固定
対象商品:
37040333

アルミプレートと床面の固定に使用。
エポキシは柔らかくタレやすいため使用場所には気をつける必要がある。固まったら強度は申し分ない。

2020-02-07
用途:
鉄部品の接着に使っています。
対象商品:
37040333

スリーボンドさんの接着剤はほんとに素晴らしいと思います。この接着剤を10数年前から採用していますがクレームが一件もありません、感謝してます。

2019-09-26
用途:
外壁の補修に
対象商品:
37040333

外壁の補修に使いました。FRP繊維を適量混ぜて外壁の割れに塗り込みました。
慣れると樹脂の粘土を計算して形を作れるまでに器用に使えます。
固まると軽くて強固で補修目的にぴったりの素材でした。

2019-02-25
用途:
アラルダイトの代替として
対象商品:
37040333

パッケージ(本剤:硬化材=110g:90g)からも推測できますが、、SDSによると本剤の比重1.17、硬化剤の比重0.98で同容量での混合とありますので、質量混合比は本剤:硬化材=約1.2g:1gの割合で良さそうです。

2人が参考にしています
2019-02-26
用途:
ソフトボ-ル用バット(カ-ボン樹脂)の先端破損(樹脂)に伴う修復
対象商品:
37040333

バットに衝撃が加わるため、市販の接着剤ではすぐ剥離してしまったが
当該接着剤は高せん断接着力が高く、非常に良かった。

2022-05-09
用途:
樹脂のプロトサンプル作成に使用
対象商品:
37040333

強度は実使用に耐えるレベルだが、乾燥時間は表記通り長いので、念のため乾燥炉に入れた

2018-06-12
用途:
金属の接着
対象商品:
37040333

バイクのカウルステーの破断面接着に使用しました。振動、力の掛る部位ですが、問題無く接着されています。予想以上の接着力ですね。

1人が参考にしています
エイミック株式会社 様2018-07-23
用途:
金属と基板接着
対象商品:
37040333

特に問題等はありません。混合用シート及び混ぜ棒等を付属で入れてもらえれば

カーリペアクドウ 様2020-06-08
用途:
思っていたよりシャバシャバなのです。
対象商品:
37040333

粘度がシャバくて暑い時期だとタレてしまうのが使いにくいと。気温が低い時はいいのだろうけど今度は硬化までに時間がね。

ケンゴルフ、マツナガ 様2018-09-27
用途:
ゴルフクラブ、シャフト、ヘッドの接着
対象商品:
37040333

チューブから出したときの中身の粘度が柔らかすぎる
もう少し、硬いほうが良い

2018-01-13
用途:
自動車関連
対象商品:
37040333

初めて使いました、接着力、柔軟性特に問題無いのですが、
季節的なこともあり初期硬化が著しく遅く大変でした。
春夏にはより使い勝手が良いのではないでしょうか。

1人が参考にしています
2014-05-11
用途:
型どりに使って見た
対象商品:
37040333

普通の2液性エポキシ接着剤と思って購入したが、大間違い。固くならずまるでシリコンゴムの様だ。使い物にならない。

3人が参考にしています