一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤のレビュー

平均満足度 3.80 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド
スリーボンド
2,398 / 税込 2,638
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。 【用途】金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-06
用途:
接着用途

よくあるシリコン系のものは,固化している最中はもちろん,固化した後も極微量の有機物が揮発するので,それを避けるためにこちらを購入しました.

スーパーヘアー 切りっT 様2025-09-29
用途:
シリコン補修

youtubeでシリコンの接着動画を見て購入。
クロックスのサンダルの鼻緒を接着しようと使用しましたが使用強度がなく完敗。
お値段も結構高価なのに無駄に終わりました。
他の事に使います。
ホムセンに売っている多用途に接着できる接着剤の方がよいかも。

有限会社東讃電装 様2022-11-29
用途:
靴の補修

今まで他のボンドでやってましたが、。全て玉砕。うまくいったと思ってもしばらくすると
はがれてくる。金額が高いが、買ってみて、趣味のゴルフシューズを修理したら、しっかりして剥がれない。2ラウンドしたが大丈夫です。いいと思います。

3人が参考にしています
2022-07-16
用途:
屋外プラスチック板の接着
対象商品:
39534442

諦めていたプラスチック板の接着を試しました。未だ設置したばかりで正式な結果は出ていませんが、今の所問題なく使えています。

2020-04-06
用途:
看板の取付等
対象商品:
37044621

数年前から接着剤で悩んだときは、大抵これ使って解決しています。湿気硬化型なので急を要する接着には向きませんが、今まで付きにくかったものも強力に接着することができ非常に満足。ただ、少々垂れやすいので縦に使うときは要注意。高価な接着剤なので、もっと安くなると嬉しいかな。くっ付きは最高と思います。

1人が参考にしています
都市企画株式会社 様2020-06-01
用途:
鳥よけスパイクを屋上のベランダに設置
対象商品:
37044621

ビニール手袋をつけて作業したので終わってからも問題なかった。
先端に付けるキャップは最初から第1段目は切れているとすぐ作業できる。
現場に鋏をもっていかなかったので、梨で直接塗った。

2020-02-03
用途:
シリコンシートの補修
対象商品:
37044621

接着面をかなり取らないと思ってたより、強度が出ない。シリコンの種類によるのかもしれないかも。

2019-10-28
用途:
ゴムとゴムの接着、車のパーツ接着
対象商品:
37044621

ゴムとゴムの接着はとても期待していましたが、接着できませんでした。
車のパーツも同様でした。無駄な出費でした。

2017-02-24
用途:
基盤固定など
対象商品:
37040464

接着剤ではありますが、もっぱら接着には使っておらず基板上の部品を固定するために使っています。絶縁性もあり、しっかり固定できるので禁句などを起こしそうな部分に使うと良好な結果が得られます。ある程度の防水性も見込めますが、常時水分があるような場所には使えない印象です。

株式会社クレア・ジャパン 様2016-07-01
用途:
コンプレッションドライバーのカバーとマグネットの接着
対象商品:
37044621

しっかりくっついて且つ弾性があるので良かったです。