Universal 75W-90 GL 3・4・5のレビュー

平均満足度 4.63 (52件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Universal 75W-90 GL 3・4・5 カストロール
カストロール
   
マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用オイル 耐摩耗性熱性が良く、ギヤーをしっかりと保護します。 卓越したシンクロ特性によりスムーズなギヤーチェンジを実現します。 部分合成油の採用により高温時の安定性に優れています。 【用途】マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用
52件中 41~52件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-07-22
用途:
車のメンテ
対象商品:
38289797

デフオイルの交換に使用。カストロールですから、問題ありません。

2014-02-24
用途:
MTミッションオイル交換
対象商品:
38289797

パジェロミニのミッションとトランスファーオイル交換に使用しました。ミッションオイルはあまり市販されておらず、あったとしても高価なので、とても助かりました。

2013-06-13
用途:
ミッシヨンオイル交換
対象商品:
38289797

他店と比較しても安い。
早い納品と信頼のブランドで不安なしです。

2015-02-05
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
38289797

有名メーカーのオイルだから安心です

2013-06-10
用途:
M/T車のミッションオイル交換
対象商品:
38289797

お安く調達できました。

2012-09-30
用途:
オイル交換時に
対象商品:
38289797

近所のホームセンターやイエローハットなどには売ってないので助かります。
性能的には必要十分で問題なし。

2016-04-09
用途:
H4.JA11 スズキジムニーM/Tミッションオイル交換
対象商品:
38289797

不具合でのオイル交換でわなく、距離・年数されてなく低年式車のためGL-3を探してました、交換作業後 異音やシフトフィーリングなどのトラブルありません!

2012-07-26
用途:
トヨタヴィッツ(scp10)のMTオイル交換に使用
対象商品:
38289797

トヨタヴィッツ(scp10)のMTオイル交換に使用に使用しました。ギアの入りが「ニュルッ」って感じに入るようになり、またコーナーリング時のデフの潤滑もスムーズになったのが体感できました。いままで二年か三年に一回純正オイルに交換していましたが、これからは、1年に一回交換しようと思います。

2012-08-20
用途:
自家用。
対象商品:
38289797

交換しました。
いい感じです。
近頃肩身のせまいMT派にはうれしい価格。
これで充分。OKです。

2012-05-27
用途:
マニュアルミッションのオイル交換
対象商品:
38289797

シフトの入りがスムーズ、かつ軽くなり満足しております。
グレードも幅広く対応しているので、ストックしておいてもいい商品かと思います。

2013-11-18
用途:
FR車のMTに
対象商品:
38289797

純正以外のGL3対応オイルがほかに見当たらなく使っていますが、不満はありません。15万kmを超えてもトランスミッションに不具合がなく、シフトフィールは良好です。

日野自動車株式会社 様2011-10-23
用途:
修正希望
対象商品:
38289797

表記が1Lが部分合成 20Lが化学合成になってます。商品名からメーカーページで検索すると部分合成(半合成油)になっています。間違う人もあると思いますので修正お願いします

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございました。
商品の仕様を修正いたしました。