高性能ゲルタイプバッテリー 駆のレビュー

平均満足度 4.12 (94件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD
BROAD
4,298 / 税込 4,728
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
94件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-06
用途:
バイクのバッテリーとして

バイクのバッテリー交換の為に購入しました。
メンテナンスフリーで長期間使用できて、毎回購入してます。
費用対効果抜群で満足してます。

2025-06-28
用途:
バイク用に
対象商品:
37582221

コケても安心?w
ゲルタイプですからね
あと、交換した効果かもだけど、セルが元気になりました。

2025-03-23
用途:
バイクのメンテナンス

今まで使用していたバッテリーが5年経過したのでこちらに交換。
BROADの駆は、通勤バイクにも使っていてコスパもよく信用できるので購入
ツーリング用バイクでも長持ちしてほしいですね。

2025-08-16
用途:
CB750FCのバッテリー交換

まだ、交換したばかりの為、良いかどうかは解りませんが、あまり乗らないバイクなので長く持てば良いのですが・・・期待しています♪

2026-01-05
用途:
バイクメンテナンス

リピートで購入しました。安価に購入出来て助かります。

2025-04-07
用途:
交換用に
対象商品:
37582124

全く問題なくセルモーターは回ります。あとは、耐久性ですが、ジェルバッテリーは放電が少ないとの事なので期待します。

2025-04-25
用途:
交換
対象商品:
37582185

純正バッテリーが弱ってきたのでこちらのバッテリー購入しました。
交換後は充電しなくてもすぐエンジン始動できました。
いい商品だと思います。

2024-09-11
用途:
旧車のバイクに
対象商品:
37582221

交換時期だったので50年前の旧車にゲルバッテリー採用してみました。
新品だからか、セルや灯具類はめっちゃ元気。

1人が参考にしています
辻ユンボ 様2024-05-30
用途:
単車のバッテリー交換に何買っています時
対象商品:
37582115

御社のご発展を祈願いたします。ありがとうございました

2024-04-03
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
37582316

5個目のリピート購入です。
開放式と違いバッテリー液を気にしなくて良いので良いです。

2024-03-30
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
37582151

必要に充分に届き、電圧測定したらキチンと充電済みで即使用可能で助かりました
コスパ良いので処分費入れても助かったー

野林商店 様2023-12-14
用途:
除雪機にバッテリー
対象商品:
37582237

10月末に除雪機の点検をしようとセルを回すも「カチッ」て音だけでセル回らず・・・
バッテリーを充電するも「キュルキュル」って音だけで始動せず、手引するとエンジンがかかるのでバッテリーを買おうとホームセンターに行くも高くて、ネットで調べてこれを見つけました!半信半疑ながらも到着後バッテリーをつないでセルを回すと一発始動でした。
助かりました。

1人が参考にしています
2023-07-06
用途:
バイクの部品の交換用に
対象商品:
37582237

以前、自分用に購入して現在も使用中ですが2年半使っていて問題無いので
今度は友達用に購入しました。
それに、この商品はホームセンターなどでも結構扱っているので商品的にも問題無いと思い購入しました。
それとモノタロウの方がかなり安いので助かりました。
ダメになったらまた購入したいと思います。

2023-04-03
用途:
海外系のバッテリーから交換用として購入
対象商品:
37582237

海外系のバッテリーが安かろうそれなりだろうでショートスパンになり、友人から情報をもらいメンテナンスフリーでもあるため購入に至りました。ライフはまだ判りませんが、セルの廻りは元気になりました。

小川商会 様2023-08-07
用途:
放置車両の復活
対象商品:
37582167

多少の不安がありましたが
何も問題なく十分です。助かりました

1人が参考にしています
2023-04-17
用途:
3DM用
対象商品:
37582221

古いバイクのセルが勢いよい良く回るようになりました

2022-09-08
用途:
バイク定期交換バッテリーとして
対象商品:
37582167

車検時に定期的に交換するバッテリーとして購入。
個人的にはこの駆シリーズが相性がよく、気にっているバッテリーです。
値段的にも納得のいく価格と思い、購入させていただきました

2022-08-31
用途:
バッテリ交換時
対象商品:
37582237

メンテフリーバッテリ色々見たけど、これが今までの開放型バッテリの置き換えには良いです。
リピ買い繰り返して10年位ですが、バッテリ上がりの耐久力も高くて非常にいいです。
前のバッテリも8年位使えました。

ピデスアート 様2022-09-16
用途:
Z用
対象商品:
37582237

カワサキのZに使用してます。
前回は7年前に購入したのでなかなか長持ちしましたので
今回も同じものにしました。

1人が参考にしています
2022-05-22
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
37582133

急遽必要になりGW明けと思っていたが、予定より早く届き助かりました。