360LED ソケットのレビュー
- 用途:
- オートバイのテールランプ
- 対象商品:
- 37592177
明るくて良いのですが、LEDを包んでいるレンズが少し大きいと思います。テールが小さいので、出来るだけ小さいソケットがあると良いです。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 37592161
バイクのブレーキランプに使用しています。バッテリーへの負担も少なくなった様でエンジン始動やヘッドライトも調子が良いようです。
- 用途:
- キャンピングカーのルームライトとして使用した。
- 対象商品:
- 37592143
いくらも使用していないのにいくつかのLEDが点滅してちゃんと点灯しなくなった。購入履歴を調べて貰えば判りますので是非交換して貰いたい。
この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- キャンピングカーの室内灯とし使用
- 対象商品:
- 37592143
使用して間もなく点滅したり全てが点灯しなくなり現在交換依頼中
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- 自動車の灯火交換用
- 対象商品:
- 37592143
劇的に明るくなる訳ではありませんが球切れの心配も無いのと、視認性は向上したような気がします(自動車のハイマウントストップランプ球交換用)
- 用途:
- ストップ、テール用 2輪、4輪
- 対象商品:
- 37592161
他の方も言っているように、普通のバルブに比べて少し暗いように感じるが、
特に問題なさそうです。
バッテリーレスの2輪には省電力のタマとして良いのでは?
- 用途:
- 少し暗いような感じがします。
- 対象商品:
- 37592161
純正の電球と比べてすこし暗く感じます。
私の個人的な感じかもしれませんが
スズキレッツ4のテールランプに使用しています。
- 用途:
- 20年前のオフロードバイクのテール/ストップ球として
- 対象商品:
- 37592177
バッテリーレスなので、消費電力削減の為使用。高輝度の方では、期待したほどの明るさが得られ無い。ソケットの縁に当たって挿入不可だったので、ソケット側を外側に曲げる加工が必要だった。問題無く使用できる格安球も有ったので残念。ちょっと使えない。安いので加工前提の覚悟が有るなら使用可能だと思うが、これをモノタロウで売っているのはどうかと思う。
- 用途:
- バイクの電球の置き換えに
- 対象商品:
- 37592177
交流灯火でヘッドライトに1Wでも多く電流を回したい用途では必須の球です。この手のLED球はどれ使っても同じ様なものなのですが、電球と比べてどうしても暗く感じるのはある程度は覚悟しましょう。
後退灯やリアフォグなど、照明並みに光量が必要となる用途では使用しないように。
- 用途:
- 光量不足
- 対象商品:
- 37592161
ダブル球2個使用の大型バイクに取り付けましたが、普通のバルブ球1個以下の光量程しか感じられませんでした。ダブル球ですのでテールに使用される場合がほとんどと思いますが、昼間・夜間とも後方より追突される危険性が上がると思います。
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。