コルゲートチューブのレビュー

電気材料の口コミ満足度ランキング 3位
平均満足度 4.64 (730件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コルゲートチューブ モノタロウ
モノタロウ
299 / 税込 329
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。 【用途】配線整理に。
730件中 301~320件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-11-22
用途:
家の 外にLANケーブルを 通す為に使用
対象商品:
37650487

LANケーブルを 屋外にはわすために 購入しました 始めは そのまま通そうと しましたが 引っ掛かり通しずらかっのですが ホースの真ん中が切れ目が入っていたので 切れ目からケーブルが入れれたので 助かりました。

アナーキーインザユッケ 様2020-10-10
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
22460698

自分が欲しかったサイズより
ワンサイズ小さかったので
まだ使用していませんが、
大容量で今後色々使えそうです。

MO電機サービス株式会 様2019-12-26
用途:
電線保護
対象商品:
22460777

商品事態か又は梱包時なのかねじれ特が少し気になりますが短く使う分には特に問題ないかと思います。

2019-11-25
用途:
バイク配線コードの保護に使用
対象商品:
22460707

安くて品質が良いので毎回リピート購入しています。
厚みの有りしっかりしています。
ただ、チューブを巻いて留めてるテープの糊がチューブ本体に残り拭かないと取れません。
毎回、テープ固定場所を拭かないと綺麗に成らないのでテープで止めるのは、やめて欲しいですね。
このテープが無ければ★5つです。

1人が参考にしています
2019-10-31
用途:
車内のオーディオ配線
対象商品:
22460822

アンプの配線コードが2本と電源、アースのコードをまとめるために使用しました。
アンプの配線コードの直径が約1cmX2本≒2cmなので、このチューブの太さがピッタリでした。

2019-11-15
用途:
制御盤の扉配線の保護
対象商品:
22460768

しなやかで電線に馴染んで綺麗に結束出来ました、電線をまとめて入れるのも簡単でした。

1人が参考にしています
2019-11-14
用途:
車両配線収納
対象商品:
22460707

値段の割にしっかりしている。
逆に、しっかりしているので配線の収納に少しコツがいる。
想像しているより細いので、径に迷った場合太めの方が良いかもしれない。

2019-10-05
用途:
車内オーディオのグレードUPの際の配線とりまとめのため
対象商品:
22460768

購入した車両に付いていたオーディオがプアだったために、グレートをUPをした際に新たに増設した配線のとりまとめと配線隠しのために使用しました。今回購入したこるケートチューブ経以外にもう数種類のサイズ違いが欲しいという事で次回注文したいと思います。

2019-12-15
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
22460743

ストックの在庫が切れたときに他の品物と一緒に
注文できるので助かっています。

2019-09-30
用途:
車の配線保護に使用
対象商品:
22460698

ワンボックスカーでエンジンルームからリアまで這わせるのに今まではHCで購入した短いものを繋いで使用していました。長さ十分でまた安価で助かります。また無くなったらリピートする予定です

2020-06-11
用途:
配線保護
対象商品:
22460698

エンジンルーム内の配線している電源ケーブルを保護に使用。

2019-08-27
用途:
自動車電装作業時
対象商品:
22460716

数多くある同一商品に比べ、ダントツでコストパフォーマンスに優れてます。実際に使用して強度、柔軟性共に全く問題ありません。今後も末永く使用させて頂きます。
他の若干高めの商品とこちらの商品の違いは、私には見分け付かない程、良い商品です

2020-03-18
用途:
機械の配線時
対象商品:
22460725

他社よりもとても安く、品質もよく大満足です。改善点はとくにないです。

2020-03-14
用途:
配線処理
対象商品:
22460707

サブバッテリーの配線処理に使用。
品質は問題ありません。
安価で助かります。

株式会社セーコウ 様2019-11-22
用途:
配線コードをまとめる時に使用します
対象商品:
22460822

太いのである程度本数をまとめる事ができ、助かります。
丈夫なので屋外でも安心して使用できます。

2020-03-22
用途:
エンジンルームの配線に
対象商品:
22460698

ちょっと硬めだけどOK。サイズも種類があるからいいよね。

2019-11-25
用途:
トラックの電装関係
対象商品:
37648965

特にこだわりとかは無いので、安くて助かってます。配線ショートしなければOKです。

2019-12-17
用途:
バイクの配線隠し

このサイズのコルゲートチューブは中々売ってないので助かりました。そして値段も安いんで満足です。

2019-11-10
用途:
トレーラヘッドの配線保護に。
対象商品:
22460707

当方乗務するトレーラヘッドの配線保護に。購入。ホムセンやカー用品店より長くて安い。良ければ再度購入したい。

2019-11-11
用途:
車両の電気配線
対象商品:
22460707

品質に不満なし
価格に不満なし
頻繁に使う事がない者には
長さが選べるのは嬉しい