コンタクトスプレーのレビュー

平均満足度 4.62 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンタクトスプレー 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
599 / 税込 659
接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。 【用途】自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。
63件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-25
用途:
車メンテナンス

10年以上乗った車のメンテナンスに役立てればとヒューズ交換した際、電気系統 接続部分にリフレッシュの想いでコンタクトスプレーを使用しました。
ゴム・プラスチックの部分に使用できるのがいいですね!
効果の程は・・・気持ちは大事です。

越川農園 様2026-03-11
用途:
農機のメンテナンス

特に可もなく不可もなく。コストパフォーマンスも特に可もなく不可もなく。

2025-10-25
用途:
電気機器の接点部分に使用。

家庭用電気機器・バイクの電気接点に電球の交換・電池交換・コンセント接点・基盤清掃時など補修・交換時に必ず吹き付けて接点部分の手入れに使用してます。使い易くて便利です。

2025-02-07
用途:
車の整備

安心して使える製品です。 この商品を
モノタロウさんでは、お値打ちに購入できる時があり助かります。
定期購入しております

1人が参考にしています
2025-02-02
用途:
バイクのウィンカーの接触不良
対象商品:
38409883

コンタクトスプレーでウィンカー接触不良が改善して良かったです。

2024-07-08
用途:
バッテリーの交換時
対象商品:
38409883

バッテリーの交換時にターミナルに使用、ターミナルをワイヤーブラシで磨いた後、仕上げにこのスプレーを吹き付けて取り付けると、導通が良いように感じます、

1人が参考にしています
小野塚 様2024-09-03
用途:
接触不良に使用

さすが呉の製品です。電気の流れがよくなった気がして安心感があります。

2024-06-27
用途:
古いCDラジカセの接点再生。
対象商品:
38409883

古いラジカセのボリュームがガザついていましたが少量で効果抜群でした。

1人が参考にしています
2023-12-28
用途:
バイクや家電の接点不良に
対象商品:
38409883

イマイチ、コンタクトスプレーと接点復活剤の違いが分からずにとりあえず両方買ってみました。
両方使用してみてもやはり違いは?
まあ、接点不良のところにどちらも効果あったので、
あまり気にせず使用してみます。

3人が参考にしています
2024-04-02
用途:
カプラーを外したタイミングで塗布
対象商品:
38409883

電化製品の修理や車の部品を交換する際、ついでに塗ります。ホームセンターより安く買えて良かったです。

2025-06-12
用途:
旧いクルマのメンテナンスに
対象商品:
38409883

今はなくなったポイント回りのメンテナンスに使用しています

国立大学法人九州大学 様2023-12-25
用途:
接点の復活
対象商品:
38409883

電池の極から Lightning、IEEE1394A など、接点不良を生じやすい規格にことごとく効果を発揮します。

2023-04-09
用途:
コンセントやスイッチ、基板の清掃。
対象商品:
38409883

同社の電器用スプレーにはラインアップがたくさんあって、違いがよく分かりません。コンタクトスプレー、接点復活スプレー、エレクトロニッククリーナーとクイックドライクリーナーは一体どう使い分ければいいの?実際色々使ってみてもさしたる差異を感じません。容量が微妙に異なるので、一番安いのを計算して探すのもめんどくさいし。成分や物性の違いの説明か、ラインナップ整理を望みます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用ありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。今後の掲載の参考にさせていただきます。

2025-03-26
用途:
接点復活
対象商品:
38409883

全くの導通不良に使用したことがないので正直効果は分かりません。

2023-06-25
用途:
測定器のコンタクト復活
対象商品:
38409883

接点が復活し確かに動くようになり感謝していています。後は何処まで持つかが来たいです。

有限会社 中島輪業 様2023-01-04
用途:
バイクのハーネスに
対象商品:
38409883

焼けた接点に吹き付けてみると効果が見えます!色々あるけど、コスパ的にも一番優れていると思います!

3人が参考にしています
2023-03-30
用途:
古い電子レンジのダイヤル式つまみの折衝不良に。
対象商品:
38409883

スプレーして一晩おいたら不安定だったデジタル時間表示が細かく時間設定できる用の戻りました。今度はスクーターのセルボタンに使ってみます。

1人が参考にしています
2022-08-10
用途:
職場で管理する機器の修理
対象商品:
38409883

接触が悪くなったロータリースイッチに困っていましたが、解体して吹きかけてよく拭き上げて清掃しましたら快適になりました。

2人が参考にしています
2022-05-29
用途:
旧車のヒューズの接点改善
対象商品:
38409883

旧車のスティック状のヒューズとヒューズボックス側との接点を改善するために使用しました。ゴムやプラスチックに影響がないので安心して使っています。

1人が参考にしています
2022-03-15
用途:
カプラ接続時
対象商品:
38409883

古くなるとカプラの接触不良で電気が流れなくなる時があり購入しました。ウインカースイッチ等の接点にも活用しています。

1人が参考にしています