オイルシステム ディーゼル車用のレビュー

平均満足度 4.45 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルシステム ディーゼル車用 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
999 / 税込 1,099
エンジンオイルの潤滑性能と清浄分散効果を強化し、オイル寿命を延ばすオイル強化剤。すぐれた耐荷重効果でオイル油膜を強化し、エンジンを保護します。エンジン内部の摩擦を低減し、走行性能を向上させます。煤(すす)やスラッジの堆積を抑え、エンジン内を清浄化します。エンジン全体の密閉性を向上させ、エンジン性能を復活させます。高性能ディーゼルターボ車やクリーンディーゼル車にも効果を発揮します。 【用途】四輪ディーゼル車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。
40件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
湯浅商事 様2026-02-21
用途:
ディーゼル車に使用

ディーゼル用の添加剤は少ないので信頼できる呉工業の製品を使用してみました。新車での仕様なので、どの程度の効果があるかは分かりませんが、新車の時から使用するのもありかと考え継続して使おうとおもいます!

2025-08-12
用途:
エンジンオイル交換時
対象商品:
38409971

コストパフォーマンスがめちゃくちゃいいケミカル剤です!
これ以上の高いケミカル剤を入れてもあまり差異は感じられないです!
このケミカル剤を入れるとエンジンノイズがかなり低減します

1人が参考にしています
古川製作所 様2025-06-10
用途:
D:5オイル交換時に
対象商品:
38409971

8万キロを超えたので試してみました。エンジンが軽く回るようになったので純正オイル交換で十分効果があります

2025-05-06
用途:
コストパフォーマンス的に最高
対象商品:
38409971

なかなかディーゼル車用のケミカル剤は少ないし高めです
このら価格帯でエンジン音が静かになるのはとても良い消費だと思います
追加で4個目、合計6個もリピート買いしてます

ひだまり治療院 様2025-01-06
用途:
車のメンテナンス

二度目の購入です。とにかく燃費が改善し加速も振動も軽減してとても満足しています。

株式会社福祉用具ジェイエイ 様2024-03-02
用途:
KDH205V ハイエースバン
対象商品:
38409971

オイル交換時に使用しています
アイドリング時のエンジンが静かになり タペットカバーパッキンのオイルにじみもなくなったようです
多走行ディーゼル車には良いと思います

1人が参考にしています
有限会社 平澤工務店 様2024-01-10
用途:
エンジンメンテナンス
対象商品:
38409971

定期的に使用しています。エンジン音が静かになる、トルク、パワーがアップする。
実感として直ぐに感じられます。

2023-09-25
用途:
多走行トラックには効目ありです。
対象商品:
38409971

当初は一本使いましたが次からは偶々なんですけど100cc位しかなく間に合せで入れました。
でも入れた当日から効果があり凄いです、音は静かになり上りでも行けますね!! 間に合わ的に入れたらこれです、それからはオイル交換後に目検でドクドクドク位で1本で4回に分けて節約して使用しています。

1人が参考にしています
2023-09-06
用途:
夫婦揃ってBMWのディーゼル
対象商品:
38409971

いろんな添加剤を投入して実際に効果を検証してみたところ、価格が高いから凄い効果があるとは言い切れなく、この添加剤はいろんな添加剤と比較し、コストパフォーマンスがとても高く、フリクションノイズはかなり低減される。

株式会社メガフードジャパン 様2023-10-25
用途:
エンジンオイル交換時
対象商品:
38409971

運送業にてハイエースを使用の為、毎回のオイル交換時に入れてます。燃料の高いご時世で燃費が向上した様な気がします。

有限会社マルナカ 様2023-10-19
用途:
トラックに使用
対象商品:
38409971

オイル交換時に添加してます。なめらかさとノイズ低減に効果があるとおもいます。
8リットルのオイルに2本使用してます。

若泉進学会 様2023-10-12
用途:
オイル交換
対象商品:
38409971

BMW G31 ディーゼルに乗ってます。エンジンオイル交換後にいれ入れました。振動軽減、燃費などよくなりました。クリーンディゼル車でも不具合なく使用できます。

2023-02-07
用途:
オイル交換時
対象商品:
38409971

多走行(20万km以上)のディーゼル車両にオイル交換毎に投入しています。投入前に比べエンジン音が静かになり燃費も10%程度よくなりました。また坂道での粘りが出て上位段で登っていけます。お値段も手ごろで大変満足しております。

1人が参考にしています
2023-03-30
用途:
我家の2台のBMW!
対象商品:
38409971

いろんな添加剤を試しましたが、一番この添加剤が最高です。
投入して暫くするとフリクションノイズがとても静かになりますね。
なのでこの添加剤は、BMWのエンジンには一番適合してます。

2023-04-04
用途:
重機使用
対象商品:
38409971

旧い重機をたまに使っていますが無理させないように注意しながらです、でもここは頑張ってほしいときの保険に投入しました、オイル添加剤は色々ありすぎて?ですが呉の商品なので安心して使用しています、まだ本気で重機を運転していないですが不具合が無いように!

2023-04-17
用途:
オイル交換時
対象商品:
38409971

ビッグホーンのオイル交換時に使用しています。
古い車なので、少しでもエンジンをいたわるために使っています。
ずっと使っているので、効いているのかよくわからなくなってきていますが、使い始めた頃は、若干エンジン音が滑らかになったような気がしました。

2022-03-03
用途:
マイカーのメンテナンス時
対象商品:
38409971

“556”で有名な呉工業のディーゼルオイル添加剤。ユーザーのコメントがシンプルに高評価だったので、お試しで使ってみました。投入直後からのアイドリング時から、滑らかなエンジン回転を感じました。コスパ良さそうなので、ストックとして1本、追加購入しました。次回のオイル交換後で、滑らかさを欲したときに、また投入したいと思います。

1人が参考にしています
2022-03-05
用途:
エンジンのメンテナンス
対象商品:
38409971

商品利用前と後でのフィリングが体感できる程感じられ、燃費も向上した

2021-08-14
用途:
オイル交換時
対象商品:
38409971

使用後は、かなりの粘り強さを実感した一品エンジンのブレも、少なくなり静かになったのも正直ビックリしました

1人が参考にしています
2021-05-06
用途:
マリン用のディ―ゼルエンジンのエンジンオイルに混入してみました。
対象商品:
38409971

エンジンオイル交換したあとに、この商品を添加混入しました。その直後からエンジン音が静かになり、スムースにエンジンが回るようになりました。もう片方のエンジンにも入れる予定です。

2人が参考にしています