エクスタースーパーデラックスのレビュー

平均満足度 4.57 (70件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エクスタースーパーデラックス スズキ
耐摩耗性、酸化安定性、清浄性、防錆性などが一般のSE級エンジンオイルに比べるとはるかに高い性能をそなえております。
70件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-07
用途:
アドレスV125には、抜群の相性
対象商品:
38606924

アドレスV125用に購入しています。化学合成系を幾多使用しましたが、結局こいつに戻ります。とにかくフィーリングが抜群に良く、値段も手頃で、オイルにじみ等の心配も不要。抜群です。

1人が参考にしています
2021-05-19
用途:
アドレスV125のオイル交換
対象商品:
38606924

アドレスV125のオイル交換に使用。スズキ純正のエクスターシリーズでは最安で、缶のデザインも昭和初期風に安っぽいが、メーカーがリリースしているオイルなので、得体のしれない社外品よりは安心して使用できる。

2021-05-31
用途:
アドレス125S交換用
対象商品:
38606924

いつもお世話になっています、安価でお気に入りです。1000キロ交換しています

Evis.Firm 様2021-02-11
用途:
125ccバイクのメンテナンス

毎回ジェンマ125(S57年式)のオイル交換に使用しています。
バイクの調子も良く、純正品なのでオススメです。

1人が参考にしています
2021-09-17
用途:
オフロードバイクで使用
対象商品:
38606924

特に問題はないです。
買いだめをして使用しています。

2021-05-16
用途:
スズキ車のバイクに
対象商品:
38606924

特に問題なく使用できました。
メーカー純正品なので安心でした。

2021-05-15
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
38606924

スズキのバイクにはやはり純正が一番良いと思います。

2021-04-13
用途:
スカイウェイブCJ 46のオイル交換の時
対象商品:
38606924

以前はCastroを使用していたが、このオイルのほうが回転がスムーズのような気がします。

2020-05-31
用途:
アドレスV125に
対象商品:
38606924

通勤用のアドレスV125に、これまで様々なオイルを使用してきた。例に挙げると、モービル1~0w40 5w40 ニューテック~ZZ01 ZZ03 ガルフ№1プロ~5w40 エッジRS~10w50 DCターボ10w30 キャッスル10w30 デイトナプロスペックMR40など。このたび、カムカバーパッキン経年劣化のため交換し、今後のオイル漏れ予防のために敢えて純正油を選択。良い!これまで使った様々なオイルの中で、一番フィーリングが良い。今後は、こいつで行く。

1人が参考にしています
2020-04-20
用途:
スズキのバーディーのオイル交換
対象商品:
38606924

今まで他のオイルを使っていましたが、クラッチの入りが悪くなり、短いサイクルで交換していました。このオイルに変えて、長持ちするようになりました。スズキ車には純正オイルが合います。価格も安くて満足です。

1人が参考にしています
2020-05-15
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
38606924

毎回このオイルを使ってます!
やっぱり純正が1番良いです。

1人が参考にしています
2020-04-22
用途:
アドレスV125Sのメンテナンス
対象商品:
38606924

私のアドレスの使用オイルは
純正、鉱物油。
まったく問題ないです。
お安く買えて助かっています。

1人が参考にしています
2020-04-13
用途:
バイクの整備
対象商品:
38606924

アドレスV125に使用のエンジンオイルとして相性が良い印象を受け、安価なのも満足である。

1人が参考にしています
高山 様2021-01-15
用途:
オイル交換
対象商品:
38606924

リピーターです。
新車時からずっと使っています。
安心の純正品で安心して使っています。

2020-03-24
用途:
バイのメンテナンス
対象商品:
38606924

やっぱり純正はいいですね。ノーブランドとちがって安心して使用できます。

1人が参考にしています
2020-06-14
用途:
GSX-S1000のオイル交換
対象商品:
38606924

純正なので安心。使用した感じもすごくいい、シフトチェンジのスムーズです。

2020-02-03
用途:
ヤマハタウンメイトt90d
対象商品:
38606924

メイトに入れてみました。シフト良好です1000km走ってもいいです。サラッとしたオイルです。冬に良いかもしれません

1人が参考にしています
2019-12-21
用途:
空冷旧車用に
対象商品:
38606924

過去に色々試しましたがメーカー純正の安心感と価格でこのオイルに落ち着きました。
問題なくオイルの仕手の役目を果たしてくれます。

2019-09-01
用途:
アドレスV125Sに使用しました。
対象商品:
38606924

アドレスV125Sに使用しました。
メーカー指定なので問題なし。
メーカー指定ですと10000kmもしくは一年で交換となってますが、さすがに半年毎に変えてます。
安いのでそんなに負担にならない。
ただ唯一不満なのはノズルが付いてないのが困ります。
ノズルぐらい付けてほしい

2019-07-22
用途:
エンジンオイル補給
対象商品:
38606924

自分の乗っているSUZUKIのオートバイの指定オイルなので、安心して使えます。また注文したく思います。