デュアルピボット キャリバーブレーキ(一般車向け)のレビュー

平均満足度 4.08 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デュアルピボット キャリバーブレーキ(一般車向け) PROMAX(プロマックス)
【用途】一般車向け
38件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-04
用途:
修理
対象商品:
38626332

ママチャリのプレス鉄板のキャリパーから交換してみましたが、ブレーキの効きの違いは私にはわかりませんでした。

2014-09-19
用途:
交換
対象商品:
38626332

良い。
なのに、取扱い中止ですか。
良いモノを安く、安定して届けるように、頑張ってほしい。

3人が参考にしています
2014-06-23
用途:
自分の自転車の調整。
対象商品:
38626332

ダブルビポツトに片利きは有りません。それよりもアリゲーターの柔らかさが、モロに感じました。
鋼性も圧倒的です。弱点を申し上げれば、これを替える人はそれ成りの腕と。新しいワィヤーとワイヤーカッター、ニツプル漬しとグリスを持っていた方がベターで。
おもいつきリネジを開けておいてから、手で閉めた状態で取り付ければ!バネでImm程度開く分です!
ワイヤーが開いてしまった時の為にワイヤ一交換も念頭に入れておく分です!

1人が参考にしています
2014-03-27
用途:
一般シティーサイクル(スポーティータイプ)のブレーキ改良
対象商品:
38626332

元々のシングルピボットのブレーキは板を曲げたような作りで、ブレーキ時にタイヤに引っ張られて大きく曲がり、シューがトーアウトになってしまう。そのために、ブレーキ時のビビリ音も避けられないことが分かってきた。また、シングルピボットブレーキで中心をしっかり出す微調整も難しい。
そこで、デュアルピボット式のブレーキに交換してみることにした。
本品は、元のブレーキよりも本体が肉厚であり、剛性はより高い。ブレーキ時にタイヤに引っ張られて曲がることは止む無いが、曲がり幅が格段に小さいために、ブレーキ時のビビリ音が殆ど出なくなった。本品ではブレーキの中心を出すことが容易であり、左右からリムを均等に締め付けることが出来る。中心を出すコツは、フレームに取り付けするナット(緩み防止ナット)を締め付けすぎないことである。中心はこのナットに締め付け具合で決まる。
さらにブレーキを良く効かせるために、シューを交換した。アリゲーターのVブレーキ用(VB-620T)がそのまま装着できた。このシューは、付属のナットにて取り付け角度を任意に設定できる。シュー取り付け時に若干トーインに取り付けると、ビビリ音は全くしない上に、握れば握っただけブレーキが効く安心感が出た。

1人が参考にしています
2014-04-19
用途:
ブレーキ強化のため
対象商品:
38626332

ママチャリのブレーキが心もとなく感じたので、この商品にに交換しました。付いていたものに比べ、剛性がとても高く効き目が全く違います。ママチャリといえどもこのクラスのブレーキを最初から装着しておいて欲しいものです。

3人が参考にしています
2014-03-05
用途:
ブレーキの強化
対象商品:
38626332

シティーサイクルに付いていたブレーキでは不安なため、本品に交換した。
ブレーキがキッチリ効くようになり、安心感がある。
ヂュアルピボット式のため、調整した時に中心軸の偏りがおきずらく、調整がしやすい。

2014-02-05
用途:
古い自転車のブレーキ交換
対象商品:
39234666

ブレーキの効きが悪いので、交換部品を探していました。デュアルピボットが良いと聞き、最安値店を探していました。
交換後はブレーキの効きが良く、安全に止まれる。シューが写真と違うのですが効きはよいです。

2014-02-04
用途:
古い自転車のブレーキ交換
対象商品:
38626341

家人が20年来使用している自転車のブレーキが効かない。
デュアルピボットの種類がよいとまで調べて最安値の店を探していました。
交換後は、かなりよい効きで新しい自転車になったかのようです。

2014-11-10
用途:
自転車
対象商品:
38626341

半年使用したが、特に壊れることなく使用できています。

2014-03-24
用途:
交換用
対象商品:
38626332

少ない力で握れ、じわぁーとしっかり効く感じになります。シングルピポッドの差額が気にならない方にはお勧めです。

1人が参考にしています
2014-03-17
用途:
自分所持自転車に使用
対象商品:
38626332

価格帯を考えるとまったく問題なく品質はかなり良いと思います。安価な自転車についているものより数段上級の品です

NS商会 様2013-11-27
用途:
一般自転車のグレードアップ
対象商品:
38626332

家族3台分の自転車のグレードアップ用に購入。
特に妻の腱鞘炎対策。
フィーリングはよくなったがもう少し良く利くようにロード用のパットを移植。(少し取り付けの穴を広げる改造が必要)かなり良くなった。
モノタロウさんでは、自転車の部品や用品も買ってきたが、このところ販売中止などで商品数が減っているのが残念だ。
ウェアーなどのアパレル関係ももう少し充実させてほしい。

1人が参考にしています
HPD 様2014-04-01
用途:
ブレーキキャリパーのグレードアップ
対象商品:
38626332

コスパが高い

1人が参考にしています
2013-08-12
用途:
シティサイクル用
対象商品:
38626332

27インチ内装3段ギアのシティサイクル用に購入しました。BAA適合車ですが、元からついていたのは鉄板を打ち抜いただけのようなブレーキで見た目も剛性感も貧弱なものでした。こちらではじめて一般車向けのデュアルピボットブレーキが有るのを知り値段が手ごろなので購入しました。取り付けは問題なく剛性や効き味もしっかりしていてよいものが購入できたと思っています。ただ、付属のシューのせいかリムとの相性がよくないのか、よく何かを噛んでしまいブレーキをかけるとジャリジャリ感がでます。
自転車はロード、MTB、折り畳み、クロスを所有していて、それぞれ手を入れているので、所謂ママチャリとはいえ一味違う感が出せて満足です。

1人が参考にしています
2013-11-19
用途:
補修用に
対象商品:
38626332

ブレーキがカチッと利いていい感じです。
安物のブレーキのシューだけ替えるぐらいだったらこれが良い。

2013-08-25
用途:
自転車で止まるときに
対象商品:
38626332

★良いところ
1、ブレーキの効きがよくなった
2、ブレーキのタッチがよくなった
3、価格が安い
4、ブレーキをかけた時の泣きがない
★悪いところ
今のところなし
標準でついているブレーキの利きが悪くもう少し効きのいいブレーキを
探していたらこの商品を見つけました。結果はブレーキの効きが向上し
コントロール性もアップしました。重量も以前のとほぼ変わらずです。
取り付け作業時間は20分ほどで完了。耐久性はまだ日が浅いのでわかりません。

1人が参考にしています
2013-03-15
用途:
折りたたみ自転車の補修用
対象商品:
38626332

標準で付いていたキャリパーブレーキがあまりに頼りなかったのでこれを購入しました。
格段にかっちりとした動作と効きになりました。
格安自転車のについてるフロントブレーキの交換には最適だと思います。

2015-01-24
用途:
ママチャリブレーキの補修
対象商品:
38626332

フロント用取扱い中止は非常に残念。是非再開してください。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2013-02-06
用途:
アルミフレームの折りたたみ自転車の後輪に
対象商品:
39234657

前輪には有名メーカー製のデュアルポットを着けていた。後輪の制動力があまりに非力だったので、後輪も変えることにした。鉄フレームの場合はステーの厚さもたいしたことないと思うので、完全な取り付けが可能だと思うが、アルミフレームの場合、ステーの厚みがあって、取り付けボルトの長さが不足する。ロックナットのロックの部分まで届かない。仕方がないので、ねじロックを塗って、ナットを止めることにした。
心配していたアームの長さは十分だった。
交換後制動力は確実に上がる。指摘が多いように、ブレーキシューは制動力不足だが、後輪の場合はこれでもよい。後輪は荷重がかからず、ロックしやすいからだ。私はシューを交換したが、簡単にロックするようになってしまった。
前輪の場合はシュー交換をお勧めする。

1人が参考にしています
2013-01-16
用途:
部品交換
対象商品:
38626332

安価なブレーキからの交換に使用しました。剛性の良さに満足しています。シューに関しては求める性能に応じて選択の必要があると思います。