二輪車用ウインカーリレーのレビュー

平均満足度 4.29 (143件のレビュー)
商品レビューを投稿する
二輪車用ウインカーリレー MISUBA
2極端子タイプ
143件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-01-22
用途:
バイク修理
対象商品:
39176855

ミツバじゃん!と思って購入したら「ミスバ」でした(笑)

2019-02-05
用途:
JOG Z 3YK に使用
対象商品:
39176855

カプラ形状がJOG Zとは違う為、ポン付けは無理。
変換カプラを自作取り付けようとしたが、付属のゴムバンドでは純正ゴムバンドと取り付けの向きが違う為工夫が必要。なんとか取り付けたところ問題無く動作したが、ウインカーのカチカチ音は無いタイプのリレーだった。

2016-06-22
用途:
トモス ウインカーリレー修理
対象商品:
39176855

トモスのウインカーリレーが壊れ、
純正部品はとても高く手が出ませんでしたが、
この価格なら例え使用不可でもいいと考えて購入。
交流でもOK?などど不安がありましたが、すんなり取り付けOK
動作は、点滅速度が純正より微妙に早く感じています。
でもこの価格なら大満足です

2014-10-14
用途:
ホンダモンキーのリレー交換
対象商品:
39176837

愛用のホンダモンキー(6v仕様)のリレーが不調になったので、どこかに交換用リレーは売ってないものかと捜していたところ ありました。大きさは装着されているものより小さく(長さ半分くらい)こんなもので大丈夫なのかと思いましたが、なんのなんの 十分役割を果たしております。値段360円は安いと思いますが、送料500円を考えると何ともアンバランス。でもこれが無ければ、我が愛車のウィンカーはいつまでたっても不調のまま。ウィンカーリレー 見つかって良かった。買えて良かった。商品発送は迅速、荷造りも丁寧、言うこと無し。たかが360円のものなのにきちんと送ってくれて感謝。

2018-12-19
用途:
リレー交換
対象商品:
39176855

ICリレーは無音のものが多いので、こちらを利用してみました。
一応音は鳴りましたが、かなり小さな音なのでエンジンがかかっていると聞こえませんでした。
またマウント用のゴムパーツですが、本体固定部分には厚みがありますが、バイク側のステーに付ける部分が薄く、丁寧に付けないと切れてしまいます。

2014-07-23
用途:
スーパーカブ使用
対象商品:
39176855

ウィンカースイッチを押してから点灯するまで若干タイムラグがある。点滅状態は正常に作動しています。

2013-12-14
用途:
カブに使用
対象商品:
39176855

通常のカチカチと鳴る音がしないのは若干の不安ではあるが、全く持って問題なし!満足です

2018-11-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
39176837

ウインカーの調子が悪くなった為にリレーを安く購入でき正常に作動して満足しました。

2018-06-05
用途:
ウインカー点滅故障交換

古いバイクの修理に2017年10月に交換、2018年4月ころから点滅早くなり、評価は不満!!!!! 何か原因ありそう???
(当初はOKでした)

1人が参考にしています
2016-03-07
用途:
バイク整備
対象商品:
39176855

ミツバじゃない(笑)

1人が参考にしています
2013-11-13
用途:
カブに取り付ける
対象商品:
39176855

いい感じです!形がノーマルと違うので場所は変更しましたが。。

2017-06-26
用途:
ディオ4スト
対象商品:
39176855

ウインカーリレーの作動音が聞こえ辛く
ウインカーを出しっぱなしで、よく走ってました。危険と思い
購入しましたが、この商品は作動音がしないタイプでした。作動音のある無しの記載が無かったのですが、作動音がなく
ても仕方ないと思い購入しましたが、
失敗でした。
仕方ない

3人が参考にしています
2017-03-11
用途:
リレーの交換
対象商品:
39176837

送料に540円も払って409円のウインカーリレーを購入しましたが、3日で使用不可能。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、改善を検討します。
尚、初期不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いします。

2017-08-06
用途:
TW 2JL
対象商品:
39176855

ウインカーSWをONにすると一呼吸おいてウインカーが点滅するくらいで、後は何も問題ありません。バイクの個人差はあると思います。

2017-04-26
用途:
6V原付バイクであれば・・・
対象商品:
39176837

コネクターに相違があっても変換できれば、なんの問題もありません。

2015-09-29
用途:
93年ヤマハ JOG 3YJに
対象商品:
39176855

最近入手した古い原付、ウインカーリレー故障で購入しました。
取り付けようとすると端子の幅が違い、えっ?
そっと、車体側のコネクタを割って平端子を接続、ウインカー無事点灯しました。
どうやら、この原付きのはバッテリーなし、アイドル程度の電力では点灯しないようなのと
端子のXとL、これは何なのか?安い物なので、別紙封入など求めませんが、
せめて箱にでもプリントするか、この商品ページに仕様の画像など用意してくれたらなぁ~とおもった。
接続が逆なのか仕様なのか、消灯→点灯 とはじまるのが不思議だった。
端子形状がアレでしたが、取り付け用のバンドもついて、動いてるので満足です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品は汎用品となっており、車種によって幅は若干異なるとのことです。
また、端子のXとLは特に意味が無い為そのままお使いして頂いても問題ございません。
何卒宜しくお願い致します。

2015-09-11
用途:
交換
対象商品:
39176855

交換して普通に使えます、安く購入出来て良かったです。

2013-08-05
用途:
バッテリーレスのトライアルバイクに装備
対象商品:
39176855

電圧が不安定な状況で既存のリレーよりも反応が良く、コストパフォーマンスは最高です。

小野田企画 様2016-04-30
用途:
JOG ZR用に購入
対象商品:
39176837

したものの次書くのもそうだが、買った後にソケット合わないと気が付いた
自爆ミスな商品でしたので・・・ふつうです

ヒサシ保険事務所 様2015-08-02
用途:
バイクウイカーイリレーの交換
対象商品:
39176837

使用しているかなり古い郵政はらいさげバイクのリレーが点滅しずらくなり交換しました。バイクに適合するのか,かなり不安でしたがなんの問題もありません。最高です。結局,部品代よりも送料,代引き手数料のほうが高くつきましたが,バイク屋に頼むよりかなり安上がりでした。