ダフニーメカニックオイルのレビュー

平均満足度 4.60 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダフニーメカニックオイル 出光興産
出光興産
14,980 / 税込 16,478
一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。さらに錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。 この油は工業用多目的潤滑油です。耐荷重性、耐熱性、安定性、水分離性が同時に要求される場合の軸受、歯車の潤滑油および油圧作動油として最適です。 高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、工業用多目的潤滑油タイプに属します。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-12-05
用途:
機械のメンテナンス及び作動油としての補充
対象商品:
21007254

使用する機械の品番として購入しています
特にトラブル等も無く、信頼して使用しています。

1人が参考にしています
2018-10-19
用途:
設備オイル交換
対象商品:
21007245

機械メーカー推奨品につき購入したが、コスト面で次回は要検討。

ヤマモトソックス株式会社 様2016-05-09
用途:
靴下編機に使用します。
対象商品:
39267575

探していたものが安く見つかりました。

金野鉄工 様2015-10-28
用途:
工作機械の潤滑
対象商品:
39267575

32番も販売してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
前向きに検討させていただきます。

有限会社佐藤製作所 様2014-10-20
用途:
変速機(ギアボックス)の中に入れます
対象商品:
39267575

変速機内部に入れる、潤滑油です。たくさんの商品を取り扱うので、扱っていない商品が発生するのは理解できるのですが、この商品は「メーカー直送」になっています。この手の潤滑油は機械によって粘土等の指定が異なるので、直送であるならば「68」のみではなくせめて、「10」「22」「32」「46」も取扱ってほしいです。在庫の必要がないのですから・・・可能であるならば、100 150 220 320 460の5グレードも扱って欲しいです。この「ダフニーメカニックオイル」の限らず潤滑油、切削油、マシン油、スピンドル油はメーカー直送のものは、可能な限り取り扱っていただけるととても助かるので、ご検討よろしくお願いします。(取り扱っていない油は何点もあるのですがガソリンスタンドで取り寄せてもらっています)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただき、できる限り品揃えを増やしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。