テンショナーベアリングのレビュー

平均満足度 4.70 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
1,998 / 税込 2,198
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-19
用途:
タイミングベルトのテンショナー

タイミングベルト交換時に同時交換しました。
耐久性は今後に期待。

2023-12-23
用途:
自動車整備
対象商品:
39313531

ランエボVのエンジンオーバーホール使用しました。純正品より安価で助かります。問題なし

1人が参考にしています
Garage Choice 様2023-01-15
用途:
タイミングベルト交換時
対象商品:
39313504

コチラもウォーターポンプのレポート同様ですが、某韓国製の物は次の交換時にガタが多い様に思います。このテンショナーベアリングに限らず、ベアリングはNTNが低抵抗、高精度でいい様に思います。

2021-03-10
用途:
マイカーのメンテナンス
対象商品:
39313391

BP5 スペックBに使用しました。
純正同等品でしたので間違いなしです。

2020-08-08
用途:
NTNと言う信頼が
対象商品:
39313504

勿論、他社製品で異常が出た事は有りませんが
安心のNTNを使用すると心成しかエンジンが
静かに聞こえる様な気がします(これはオカルト?)。

2020-06-24
用途:
自動車整備
対象商品:
39313452

15万キロ超えて異音が出てきたので交換しました。かなりガタがあり、その影響でタイベルも少し消耗していたみたいです。おそらく無交換だったのでこれでまた安心して走れます。

2019-12-14
用途:
NA6CEロードスターのメンテナンス
対象商品:
39313452

20年以上変えていなかったタイミングベルト他ベルト類全交換時に合わせて交換しました。特に純正と変わらず問題ありません。

2019-07-10
用途:
自動車のタイミングベルト交換
対象商品:
39313513

日頃からベアリング類はNTN製を使用しており、今回も異音等の問題もなく安心して修理を完了することができました。

2020-05-03
用途:
自動車のタイミングベルト交換時
対象商品:
39313111

純正と同メーカーのものでしたので、購入しました。取り付けも問題なく安心して使用できます。

2018-12-13
用途:
自動車整備
対象商品:
39313504

h81w のタイミングベルト交換で使用しました。
安心して使用しています。

2017-12-03
用途:
自動車整備
対象商品:
39312971

一時欠品でしたが再販してくれてありがたいです。
三菱G23Bエンジンに使うため購入。

1人が参考にしています
ケイレーシング 様2017-06-30
用途:
タイミングベルト交換時に。
対象商品:
39313477

タイミングベルト交換時に合わせて交換用として購入。
三菱純正よりも価格が安く、国産品なので安心して使用できます。
おそらく純正のOEMなのかな。見た目は全く一緒です。

2017-09-14
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
39313495

納期も早く、純正品相当で価格も半値位なので、良いと思います。

2016-07-18
用途:
タイミングベルト交換時に、念のためテンショナーベアリングも交換
対象商品:
39313531

タイミングベルト交換時に、念のためテンショナーベアリングも交換しました。交換後、性能的に不満はなく、純正品より安価なので満足しています。何より Made in Japan なので安心して使用できます。三菱シャリオグランディスの 4G64 2.4L エンジンのオートテンショナーベアリングに使用しましたが、小さい穴2つに引っ掛けてベルトにテンションをかけるSST(純正品番はMD998767)は別途工具専門店Sで購入しました。モノタロウさんでSSTも同時に購入できれば便利だったかなと思いました。

2016-08-15
用途:
タイベル交換
対象商品:
39313391

異音もなく順調に作動してます。

2016-01-28
用途:
タイミングベルト交換
対象商品:
39312962

ベアリングの専業メーカーですので、信頼性に問題なし。純正と変わりないです。

クラッシュ 様2018-09-21
用途:
タイミングベルト交換時
対象商品:
39312971

旧車で純正部品も廃番になっているので今まで三菱のを使用していましたがどうしても高くなり少しでも安く別に品質も問題ないので喜んでimasu.

2015-11-11
用途:
タイミングベルト交換
対象商品:
39313504

メーカー品で、安心して使用できます。

2015-02-12
用途:
タイミングベルト類の交換
対象商品:
39313565

常に在庫があり配送も早いので助かります。価格も安いです。

2014-12-17
用途:
タイミングベルト交換
対象商品:
39313382

何の問題も有りません。純正同等品が安く購入出来て満足です。