ねじゆるみ止め接着剤 中高度タイプ(取り外し可能)のレビュー

平均満足度 4.09 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ねじゆるみ止め接着剤 中高度タイプ(取り外し可能) Devcon(デブコン)
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。(空気に触れているときは硬化しません)流体のシールで取り外し性が良好です。 【用途】振動によるねじゆるみ止め。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-12
用途:
バイク整備、自転車整備等
対象商品:
39533882

ロックタイトのそれよりも若干粘度が低く感じました。外側のキャップを開けると先の尖った透明なノズルがありますが、それが緩くて頼りない感じです。 どれも同じでしょうか。

2018-01-11
用途:
バイクのよく緩むボルトに使用
対象商品:
39533882

今までよく緩むボルトがあり、ちょくちょく走りながらでも確認しないといけなかったのが無くなり助かってます。使いやすさ、簡単で良いと思います。

2017-12-28
用途:
ネジ固定部分の弛み留め
対象商品:
39533882

今月に再購入しよう思い見ていると取扱終了品と表示掲載されていたのでホームセンターで同様品を購入しました。何故、取扱終了品が復活するのですか?商品自体気に入っていたのでショックです。今回の様なイレギュラーが今後別商品でも発生するのでしょうか?私が見間違いしたのでしょうか?

2018-03-07
用途:
機械、バイク、自動車のメンテナンス
対象商品:
39533882

基本的には大変満足しています。ただ粘度が中粘度となっているが自分が想像しているより緩かったので初めて使った時けっこうこぼれてしまいましたので注意が必要です。

2017-09-07
用途:
ねじの緩み止め
対象商品:
39533882

ネジが上を向いていて振動があるのでこちらの商品を使いました。
見た目結構ガッツリついてるように思いますが当方が使った場所はエンジンルーム・・・耐熱性は果たして??

2018-03-18
用途:
自動車関係
対象商品:
39533882

まだ使ったばかりなので性能は判りませんが以前使用していた物と
変わり無く同等の様です。

2017-06-02
用途:
ドアノブ・機械等のネジ緩み止め。
対象商品:
39533882

少量で購入でき、容器がコンパクトになり、使用時にネジ及びネジ穴に塗布し易くて助かっております。塗布乾燥後の強度、耐久性がネジ径によってどうかはわからないので現状は様子見中です。

平井電設 様2017-03-02
用途:
オートバイ、自動車のメンテナンス

前回買ったものが無くなったのでリピートです。
ロックタイトの製品と比べるとお安いので助かります。
比較していないので性能は同等かどうかはわかりませんが、使用箇所のボルト、ナットは走行の振動で緩む事はありませんでした。
また使用温度帯の規定が書いてなくて不安でしたが、一般道で乗るバイクのブレーキディスクローターのボルトに使っても緩むような事はなかったです。
ただ前回のは、別体になっている容器の先部品と本体の圧入が緩くて、保管中にキャップの中に液が滲みだすという事が多々ありました。
今回はそうじゃないといいのですが。

2017-03-30
用途:
1992年式のバイクの修理
対象商品:
39533882

塗布→ねじ締め→固着までのスピードが絶妙で、とても使いやすく感じました。

2017-06-03
用途:
バイクの整備
対象商品:
39533882

比較的内容量が多い。機能に問題なし。容器が持ちやすい。

2016-08-07
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
39533882

あるとないとでは大きな違い。安心できるものです。問題なく使えました。あと、気にあるのはどのくらい保存できるか?といったところ。

2017-03-22
用途:
天体望遠鏡のメンテナンス
対象商品:
39533882

アメリカ製の望遠鏡の経緯台モーターの軸を止めるナットが緩んでしまいます。
もう一息固く閉まると良いかもしれませんが、固定してしまうわけにも行かないので、この接着剤で様子を見ています。

2016-11-18
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
39533882

まだ使用しておりません。
近所で買うより安かったので
他の物を注文するついでに買ってみました。

2016-11-04
用途:
ディスクロ-タ-固定ボルトに
対象商品:
39533882

多からず少なからずの量でこの位が丁度よいと思います。

旬野菜 野良人 様2017-05-08
用途:
配達期日が遅い
対象商品:
39533882

配達が遅すぎて必要なタイミングに届かずに別のものを買った。発送は即日でも届くのが配送業者によっては1週間以上かかることもあるので注意が必要。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-01-15
用途:
オートバイなどの整備に
対象商品:
39533882

使用期限を過ぎたロックタイト中強度の置き換えに購入。
ボトル形状が良いのか、パーツトレイへの収まりが良い。
使用期限も見えやすい&分かりやすい表示がされているので、
ロックタイトよりも色々とユーザーフレンドリーな感じがする。

1人が参考にしています
2015-10-31
用途:
ねじのゆるみ防止に。
対象商品:
39533882

キャップが斜めに差し込まれ締まっておらず、液漏れしブリスターパックの中がべちょべちょでした。
使用に問題は無いが、ラベルが溶けはがれたので、次使う時どの強度のねじロックだったか忘れてそう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
検品に関しては再徹底し、安定した品質の商品をご提供できるように努めてまいります。

2014-01-24
用途:
模型用
対象商品:
39533882

模型の可動部分に使われているネジに使いました。模型用のものでは緩むことがあったのですが、この商品では緩むことはありませんでした。

2013-01-13
用途:
ねじのゆるみ止め
対象商品:
39533882

ねじを取り外しが可能な程度にロックしてくれます。
固すぎなくて良いと思います。

4人が参考にしています
2014-09-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
39533882

価格的に問題なく良品と思います