エポキシ接着剤 クイックミックスのレビュー

平均満足度 3.60 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エポキシ接着剤 クイックミックス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
769 / 税込 846
押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。 【用途】金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
シンフォニアエンジニアリング株式会社 様2023-11-09
用途:
樹脂製品の固定
対象商品:
39534844

ノズルは使い切りなので拡販する手間が省けるの2回となります。
ノズルの中に残った分は使用できませんんで少量を使う時は手で拡販
する事をお勧めします。

1人が参考にしています
HELP.com 様2022-07-04
用途:
施工
対象商品:
39534844

使い切りで無駄も少なく
施工もしやすく是非また購入したいです!

2021-11-09
用途:
材料同士の接着・固定
対象商品:
39534844

2液をバランス良く出すのは思ったより難しいです。同量でないとうまく固まらないことがあります。付属のノズルを使うのがおすすめです。
しっかり混ざっていると15分程度で硬化します。
強度はかなり強いため満足です。

3人が参考にしています
2021-03-24
用途:
マイカーメンテナンス
対象商品:
39534844

ノズルに残った分が次に使うときに固まってスゴク損。
これは1回使い切りタイプ

1人が参考にしています
2019-10-01
用途:
DIY一般
対象商品:
39534844

チューブタイプのエポキシ系接着剤は、保管していると臭いが漏れてチューブ口がベタベタするが、この製品はとにかく綺麗に保管が可能。量もDIY用途にはピッタリ。おススメです。

3人が参考にしています
2019-06-11
用途:
補修作業
対象商品:
39534844

φ3mmくらいの穴部分(深さ20mm程度)を補修するのにノズル(ノズルの中で2液が混合する構造)で注入出来るので使いやすかったです。

1人が参考にしています
リサイクルMTK 様2021-03-16
用途:
マイカーメンテナンス
対象商品:
39534844

装填MIX軸に残った液が
間をおいて再度使うときに固まってしまって
捨てなければならない。1回使い切りで
これはもったいない使えない。

2020-08-06
用途:
自宅屋上防犯カメラの設置
対象商品:
39534844

付属のノズルを使用すると完全に撹拌出来ずに硬化不良になります。
なので一度出して手動で撹拌する必要があります
また屋外用を謳っていますが、屋上の平面にカメラを設置後1年未満で接着面が剥がれて防犯カメラが脱落しました。(小型のカメラを平置きしただけなので荷重は大した事ない筈ですが)
プライベートでの使用だったのでまだ良かったです。仕事では絶対にこちらの商品は使いません。

1人が参考にしています
2016-05-06
用途:
備品
対象商品:
39534844

安価と入手したら少量?でも使い勝手が良いですネ~!

ドリーム・オート 様2015-11-06
用途:
バンバー修理で。
対象商品:
39534844

この商品で、接着してから、加工後塗装します。