高強度エポキシ接着剤 イージーミックスのレビュー

平均満足度 4.36 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高強度エポキシ接着剤 イージーミックス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
369 / 税込 406
簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。 【用途】金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ブレインビジョン株式会社 様2026-01-22
用途:
部品の接着

エポキシは一度開封すると硬化が始まり、次に使う時には粘性が高くなったりしますよね。容量は小さいほどいいです。これはその点6gと小さいので、使い切りできて重宝してます。硬化開始が短いので、ちょっと忙しいのが難点かもです。10分作業出来て、1時間で強度が出るみたいなのが本当はちょうどいいです。

2023-09-11
用途:
自動車部品補修

フロントグリル取り付け部が折れたので使ってみました。樹脂?グリルなのでつかないだろうと思ってましたがなんとつきました。液は割とシャバシャバなので液だれしやすいと思うがヘラで何度かすくいながら盛り付けました。ねじで止めましたが折れることなく取り付けられました。チョットの使用で2回分くらいでした。余ったらつまようじ刺して密封袋で保管。

1人が参考にしています
2023-08-05
用途:
ボディの接着はがれ補修
対象商品:
39534905

インナーパネルの接着部がはがれで後ろドアを閉めるとビビリ音が出てきたので内装パネルを外してこの商品で接着してみました。使った感じはゆるくて垂直面ではタレてきます。インナーなので気にせず作業して翌日見ると結構強くついてました。ロックタイトブランドで安いのでいいと思います。

1人が参考にしています
2022-09-26
用途:
ルームミラー台座接着
対象商品:
39534905

ガラスと金属ベースの接着に使用しました。
入念な脱脂が肝心ですが、1年以上耐えています。
専用品は高くて超短時間の為に難易度が高いですがこちらはお手頃で失敗を恐れず使えます。
一度に全量使わずに再使用する時は注射器のエア偏りに注意。

1人が参考にしています
2021-09-07
用途:
コンクリート材への接着時
対象商品:
39534905

リピ買いしました。少量使い切りサイズで使い勝手が良いです。硬化時間が短いので最初は慣れてなくてついつい急いで作業しがちになりますが、案外余裕をもって行っても大丈夫です。

1人が参考にしています
有限会社メディア・イメージ・オフィス 様2016-06-07
用途:
接着
対象商品:
39534905

蓋があるとたすかります。

1人が参考にしています
2023-05-02
用途:
フックの接着
対象商品:
39534905

ドリルの入らないコンクリガレージ隅のキワにフックを取り付けるのに使いました。
つけた次の日、試しにぶら下がってみて取れなかったので驚きました(接着面積約5平厘、75kg)。
タック性はあまりないので垂直面では固まるまで別途固定がいります。
説明書きではつまようじ等を刺して保管すれば残りをまた使えるとのことですけど、シリンジなので収納したとき押されてしまうこともあり厳しいと思います。2剤の片方をなくさないところが利点だと思いますので、ヘラの代わりにキャップがほしいところです。

1人が参考にしています
2015-05-29
用途:
軽度の接着など
対象商品:
39534905

価格が安く、使い残りもまた使用できるので使いやすい。1液と2液を押し出すときに左右均等に押し出せない。

合同会社アグリハイテック 様2014-10-29
用途:
欠けた墓石の補修
対象商品:
39534905

当家の墓石の名前部分が清掃中にかけてしまい補修することにしました。耐候性があり、仮押さえが短時間で済む短時間硬化性の本品を選択し使用したところ半年たった今でも全く補修の後がわからないように完璧に接着しています。ただ、使い残しを保存するキャップがなく使い切りを前提としているようです。

1人が参考にしています
2014-06-19
用途:
アクリルの接着
対象商品:
39534905

均等に液がでない 片方が遅れてでてくる 少量使った後の栓がない

2人が参考にしています
2014-07-03
用途:
FRP破損部補修用
対象商品:
39534905

今まで少し使用しては、しばらく使用しなかったりで、容量の多い物は無駄になっていたがこれは少量なので助かる。