ラッカースプレー 高機能のレビュー

平均満足度 4.32 (412件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラッカースプレー 高機能 モノタロウ
モノタロウ
499 / 税込 549
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。 【用途】(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
412件中 201~220件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-08
用途:
軽四の塗装
対象商品:
40147764

軽トラックの擦れキズが気になったので、値段も安かったこのラッカーを購入。

2021-03-15
用途:
塗装作業時
対象商品:
56314493

メーカー品と何ら変わりも無く、価格も安くて大変良い商品です。

shakestyle山口 様2020-01-22
用途:
バイク修理
対象商品:
56314493

すぐ乾くので重宝しています。古いバイクの修理に使用します。格安です。又使いたい。

株式会社高木化学研究所 様2019-11-28
用途:
下駄箱の塗装用途
対象商品:
40147764

前回購入して使いやすかった為、追加で購入しました。耐久性の程はまだ分かりませんが、手軽に塗装できるので、今後も必要になったら購入を考えます。

2022-01-08
用途:
塗装
対象商品:
56314493

艶消し黒を購入しましたが、艶が少しありました。そのことを伝えましたがよく振って使用してください。と返答があり後日また購入し 以前よりさらによく振って使用しても以前の男前ブランドの艶消しと比べるとやはり少し艶があります。

5人が参考にしています
2020-04-07
用途:
塗装作業時
対象商品:
56314493

付着性能や速乾タイプなので、作業効率が良い商品だと思います。

2019-11-18
用途:
バイクいじり、日曜大工
対象商品:
56314493

近所のホームセンターで、ラッカースプレーを買うと1本800円以上しますので、こちらの商品をリピ買いしてます。アクリルスプレーに比べ、においがあっても塗膜が強いラッカースプレーを、普段は好んで使ってますので、この値段だと助かります。もう少し容量があるといいとは思いますが、値段が安いので1本余計に買えば済むことだと思って納得してます。

1人が参考にしています
2020-04-09
用途:
バイクの修理
対象商品:
56314475

色のりも良く簡単に作業出来ました、もう少し量が有ればなお良し

2020-05-04
用途:
塗装作業
対象商品:
56314493

劣化してしまった自動車のパイパーアームの塗装に使いました。艶消しブラックということもあり、塗りムラなどの心配も無く、またダレることもなく3度塗りで仕上げました。耐水ペーパーとプライマーも一緒に購入し、リーズナブルに仕上げる事できました。

4人が参考にしています
田中自動車  様2019-12-23
用途:
ホイールカバー、ホイール等塗装に。
対象商品:
40147807

整備業です、商品十分満足です。また次回も利用したいと思います。

2020-01-22
用途:
農機のメンテナンス
対象商品:
56314493

機械農機のメンテナンスに使います。すぐに。塗れるので助かります

フィールドオフィス 様2019-10-04
用途:
中古軽トラックの鉄ホイールの補修装飾
対象商品:
56314493

下地処理をすれば仕上がり良く、乾きが早く、見た目つや消しは格好が良い。ホイール四本で二本使いました。下地はモノタロウで購入したENDOX社の錆転換剤RSを使いました。とても良い仕上がりに満足です。よくモノタロウオリジナル商品に悪いコメントを見ましたが、この商品は仕上がり、コスパもよろしく、この後、追加で二本再購入します

大西設計 様2021-10-23
用途:
柵が鉄製なので塗装が古く更新塗装に使用
対象商品:
40147764

いつも利用しています容量がもう少しあればGOODなのですが値段からするとこんなもんかな

2020-01-28
用途:
手芸品の塗装に。
対象商品:
40147782

お安く買えて嬉しかったです^^
品質も過不足なし。
色が増えるともっと良いと思います^^

2019-12-14
用途:
ママチャリの塗り替え
対象商品:
56314484

色乗り、質感ともに満足です。耐久性があればコスパ抜群と思います。

ニシムラ 様2019-11-12
用途:
トラックのホイールの塗装用。
対象商品:
40147807

値段が安いので期待していませんでしたが、
使ってびっくり、綺麗なシルバーではないですか。
それに量も十分、タイヤ6本分は塗れます。
2本リピートしました。

I'sBB 様2019-12-22
用途:
ええやん・・・農機械の塗装
対象商品:
40147773

男前の方の赤よりだいぶ使いやすいです。
隠蔽力も高機能のほうが高いようですし、使用感がとてもよい。

2019-11-14
用途:
バイクのカウル塗装

塗装の時に下地塗りで使用。
普段はボデーペンを使っていたが試しに下地塗りで使ってみた。
使い慣れてないためかボデーペンより垂れやすく乾燥も気持ち遅いかもしれない。
値段なりだと思う。

WKW 様2019-09-24
用途:
農機具の色落ちの補色
対象商品:
40147764

気がついた時に手軽に使えるので重宝してます。容量がもっとあると助かります。

2023-10-12
用途:
材料素材の識別
対象商品:
40147764

シンナーの匂いはきついですが、安価なのでメーカー品から変更しました
色の種類をもっと増やしてほしいです