自己撥水ワイパーブレード ASシリーズのレビュー

平均満足度 4.05 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自己撥水ワイパーブレード ASシリーズ 三田
三田
789 / 税込 868
自己撥水型シリコンワイパーブレード。高速性を追求した左右非対称フレーム。シリコンゴム+テフロン・シリコンオイル使用。 雨天時走行でも晴れの日のような快適な視界。 約90秒間のから拭きで、撥水皮膜を均等形成。ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで撥水コーティングされ、強力に水を弾き、快適な視界を得ることができます。 コーティング剤と併用により、撥水効果が持続。撥水コーティングされたガラス面に使用すれば、劣化した撥水皮膜が修復され、効果が長持ちします。またウォッシャー液タイプコーティング剤との併用も可能です。 油膜や砂埃などの付着防止。撥水皮膜により、汚れが付着しにくく、水滴も流れ落ちるため洗車後の拭き取りも簡単。また、雪や霜による凍結も防ぎます。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-04
用途:
会社のライトエースに

他の方も指摘されてるようにフックが少し大きいようです。
ロックの爪位置が合わずにカチッと止まりませんでした。
純正のフックを外して付け替え取り付けしました。
ブレードゴムに保護カバーがついており、当初外し忘れていたため「ふき取りできない」と言われ存在に気付きました。
性能自体は良いと感じます。

2025-02-23
用途:
雨の日のワイパーブレード交換

古くなってきたワイパーブレードの交換用に購入しました、現在のものを外して同じように取り付けようとしたら取り付け取り外し用の爪を押さえたらパキッと折れた、折れた時にははまっていたので爪が折れるようなものは製造上の欠陥だからすぐに外しておこうとしたが爪がないのでロックが引っかかっていて外れずワイパー装置のアームの付け根からのばらし作業になってしまった、結局引っかかっているところを割って取り外すことになった、そしてまたアームを組付けた、これまで何十年もワイパーブレードの交換は難なくしてきたのでこんな商品は初めてです、はめ込みでさえ硬くて日本車の規格外のようにはめ口が狭いようです、まさかこんな商品だとも思わず購入から一か月が過ぎての今回の取り付けでしたが返品には期限がありすでに返品は不可、モノタロウ扱いの商品は何ら心配なく購入使用してきたのでゴミとして処分するのはショックです、箱には日本で企画し製造は中国と印字されていた、私の車だけならともかくほかに車種にも合わないなんてことはないのだろうかとも思います、仮に購入される場合には到着後すぐに取り付けなければモノタロウブランド以外は返品期間が短いのが今回のことで身に染みてわかった。

2020-10-25
用途:
ワイパー交換時
対象商品:
40170295

低価格なのに持ちも捌けも良く大変重宝しているので、今まで4台分お世話になっています。

decomp laboratory 様2020-07-16
用途:
自家用車用
対象商品:
40170295

フロント、500/300 で500をこちらのブレード、300をグラファイト使いました。差は歴然で撥水力が違います。両方とも同じものを推奨とありました。
交差する部分が膜のように残りますので従いましょう。

1人が参考にしています
M・G東陽自動車株式会社 様2019-01-29
用途:
自家用車に

いつもこれを使っています。
大変失礼ですがモノタロウさんのものより性能は上です。
安いし静かで拭き残しなく、おおよそ一年毎に交換しています。
おすすめです。

2018-06-17
用途:
ワイパーブレードの交換
対象商品:
40170304

超ガラコと併用使用。
ビビりなどはなく、快適に使えています。
超ガラコのコーディングが劣化してきたので90秒間から拭きしたところ、施工したばかりのような撥水状態になり満足です。
他の方にもお勧めしたい商品です。

大塚産業株式会社 様2020-01-07
用途:
ワイパー交換
対象商品:
40170243

グラファイトワイパーを使ってもビビリ音が消えない車に使ってみました。ものの見事に雑音解消!ブレードの違いを実感しました。

2017-09-29
用途:
自家用車ワイパー
対象商品:
40170225

ビビり音もなく快適に作動しています。拭き取りもクリアです。次の交換には値段を上げます。

SAKATA 様2017-07-31
用途:
雨天時のガラスのふき取り
対象商品:
40170286

モノタロウ製が「ビビリ、泣き」がひどく、こちらはガラコ製より安価なのでチョイスして見ましたがドンピシャ!ビビらなくて安い!!!

2016-08-03
用途:
車のフロントガラス
対象商品:
40170243

取り付けも簡単で撥水効果も良く満足しています

2017-03-28
用途:
マイボートのワイパーブレードとして
対象商品:
40170234

今日初めて使用しました。走艇時、波が高くなるとボートキャビンに
スプレーが掛ります。ワイパーを使用しますが、非常に水(海水)切れが
良いです。切れが良すぎてブレードがはみ出そうです。

2016-07-09
用途:
通常のメンテナンスに使用
対象商品:
40170243

撥水性も良く、大変満足しています。

2020-11-10
用途:
通勤用の車のメンテナンスに
対象商品:
40170286

取付部が一般的なワイパーブレードの取付部より大きいので、車種によってはワイパーアームに取り付けられない。
ワイパーアームのU字のフック部分からストレートにアームが延びていれば良いが、デザイン性やガラスのサイズを考慮してアーム部分が曲げてあると、ブレードの取付部が大きすぎてスライドして入れる際に当たってしまって取付できない。
対して剛性もないのに、取付部を大きくする意味が分からない。
また、撥水に関してもしているかしていないか分からない程度なので、普通のブレードに撥水ウォッシャーの方が良い。

2016-10-15
用途:
車のメンテ部品として
対象商品:
40170286

約4年前に同じ商品をここで購入し、そろそろ交換しようかと思い注文しました。年間走行距離約1万kmで屋外駐車の条件下、よくもってくれました。撥水効果の方は程々ですがこの耐久性の良さがたいへん気に入っています。

2016-01-15
用途:
社用車
対象商品:
40170261

フロントガラスに撥水スプレーでふき取り後、ワイパーのふき取り跡が、出る様になった為、ワイパーを換えました。
撥水ワイパーは、よかった、変わりはないと聞いていましたが、自分は、良かったです。

1人が参考にしています
2016-01-27
用途:
ワイパー交換
対象商品:
40170234

安い、スムーズな動き
良く撥水します。良い商品です。

2020-08-22
用途:
自家用車に取り付け
対象商品:
40170295

一見撥水されて良いように感じましたが筋のこり。
特に夜間筋に光が反射します。
次回購入はありません。
グラファイトがベスト。

2014-08-19
用途:
窓の雨滴拭き取り
対象商品:
40170295

拭き取り性能に関しては問題ないですが、フレーム塗装の耐候性がやや劣るのか、使用後半年経たずに白ボケしてくるのがちょっと気になります。

1人が参考にしています
2019-12-29
用途:
交換
対象商品:
40170225

雨天の性能以前の問題で、u字フックへ取り付ける際キツキツでかなり力が必要でした、外せるか不安になり試みたところ案の定簡単に外せませんでした、結局ゴムだけ使うことにしました、改良が必要な商品です。

2012-12-12
用途:
車の窓の水切り
対象商品:
40170295

全くビビらず、撥水も長持ち。