5-56DXのレビュー

平均満足度 4.68 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
5-56DX 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
569 / 税込 626
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。 【用途】ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守
59件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社元宗建具 様2026-01-07
用途:
戸車の動きを良くする
対象商品:
40194777

ノーマルタイプと比べ浸透力が優れていると思います。特に良いのがノズルが極細でピンポイントで小さな隙間に噴射できるので満足しています。

エムツーカンパニー 様2025-11-19
用途:
工具入れに常備

小さいので邪魔にならないので、工具バックのポケットに
入れっぱなしにしている。
量的には割高ですが、小さ目のポケットに差し込んでおけるの
が良い。
もっと安くしてほしい。

2025-06-07
用途:
車の車体(特に下回り)金属部位のメンテナンス

見るからに液が浸透していくのがわかります。
呉666と併用し使わせて頂きます。
購入して間違いないと思います。

1人が参考にしています
2025-05-15
用途:
あらゆるもののきしみの除去
対象商品:
40194777

比較的に効きが長持ちするので塗布の頻度が抑えられます
。室内の蝶番、自転車の可動部などに使用して満足しています。

1人が参考にしています
2024-05-01
用途:
機械作業全般
対象商品:
40194777

通常の5-56と比べ、特に固着したボルトへの浸透性などが優れていると思います。その他にもドリルやタップ立てなど、機械作業全般に使える点でとても優れています。

1人が参考にしています
2023-11-20
用途:
鉄板の穴あけ時にドリルの先端に少し塗布する
対象商品:
40194777

ちょっと塗布するだけでドリルの先端が長持ちします。滑らかでいいオイルですね。

3人が参考にしています
有限会社麹屋ガラス 様2024-02-13
用途:
組立.ねじ緩める.潤滑
対象商品:
64351228

ノ-マルのものより遥かに浸透がよいし.潤滑にしても長持ちするとおもいます。

2人が参考にしています
2024-01-14
用途:
グレードアップしてみた
対象商品:
40194777

通常の5-56との違いは、ハッキリとはわからないが良いかな?という感じ。

2人が参考にしています
有限会社システムプラント 様2023-04-14
用途:
ボルト・ナット緩め時
対象商品:
40194777

錆びついたボルトに普通のCRCを1日塗布し浸透させて緩めたがまだ固く、5-56DXを塗布し1日浸透させて緩めたら難なくボルトが緩まり驚きました!!
今後も使用を続けようと思いました!!

2人が参考にしています
2023-05-16
用途:
機械のメンテナンス時に使用
対象商品:
40194777

以前購入したが、他の製品と比較して(浸潤度が高いような気がする)良いと思うので再購入です。

1人が参考にしています
2022-10-01
用途:
自動車整備
対象商品:
40194777

錆びて少しだけしか緩まなかったネジに数回塗布したら緩んで外れてくれました。整備以外でも使えるので1本あるとなにかと便利です。

株式会社岐陽ビーエス 様2022-08-06
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
40194777

非常に良い潤滑スプレーです 価格も手ごろな価格で喜んでいます

2022-06-08
用途:
鍵穴のメンテナスに
対象商品:
40194777

最近の黄砂や花粉とうのチリ誇りのメンテナンスに使用してます。
一度施工すれば持続が長く大変重宝しております。

2022-03-18
用途:
ビス等錆び取りや潤滑、空気プレフィルター格子錆び取り・予防
対象商品:
40194777

フィルター格子径2mm程度のもの吹きかけています。
付属部品部分噴射ノズルを使って塗布すると、格子が細いため気疲れしています。
かと言って通常噴射範囲だと広すぎるので、雑草除去スプレーのように、広範囲以外に限定範囲で噴射できる別ノズル等あると助かります(別売り可)。

サウンドシャワー 様2022-04-11
用途:
音響機メカ部錆止めと回転改善等
対象商品:
40194777

古くなったロータリーVRの回転改善に使用したところ 新品のように回転するようになりました。スプリングのサビも取れました、臭いもそんなにしないです。

2022-03-23
用途:
金属製品の潤滑、空調外気取り入れフィルター行使金属の錆取り・予防
対象商品:
40194777

ホームセンターでも売っていると思いますが外出時間も限られるので購入。栄養課職員でも愛用者がおり使用しています。通常のCRE5-56やシリコンスプレーとの違いについてより知りたいと感じております。

2021-11-03
用途:
3Dプリンターのベアリングなどに。
対象商品:
40194777

3Dプリンター用に買いましたが、問題なく動作しているものに使用しても判りませんでした。
ついでに玄関の門扉にもスプレーしたところ、
普段の安いオイルスプレーとは比較にならないくらいの長期間動きがスムーズで驚きました。
安いオイルスプレーなら数日で元通りで、また気が向いたらやる程度でしたが、
半月経ってもスプレーした時のスムーズさです。
いつも使ってるのが粗悪なのかもしれませんが、
この性能は素晴らしいですね。

2021-09-01
用途:
78年前の工業用ミシンのネジが根本から折れて、外す際の潤滑剤として
対象商品:
40194777

塗布後ネジを逆方向に叩くと
あっさり回りました、感激

有限会社大島技研 様2021-05-26
用途:
潤滑
対象商品:
40194777

一流メーカー品なので安心して使っています。全く不満はありません。

Workshop Amelia 様2021-03-02
用途:
CRC5-56は必須道具だが、小さい作業にはこのサイズが良い
対象商品:
19333387

大きさとして使用者の動きを考えるとこれぐらいがいいかかと考えますね