ハイスピードプーリーKIT タイプ3(ズーマー/スマートDio/トゥデイ系)のレビュー

平均満足度 4.50 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイスピードプーリーKIT タイプ3(ズーマー/スマートDio/トゥデイ系) KITACO
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
カイロス 様2024-07-29
用途:
約2000kmで破損しました
対象商品:
40278463

初めてKITACO製プーリーを社用に使っているToday(AF61)に取り付けました。ウェイトローラーは5.0gを使用。取り付け後しばらくは快調でしたが、1ヶ月ちょっと走ったところで突然クランクケース内から異音と共に急減速が発生。その後クランクケースを開けてみるとプーリーのリム3本共折れていました。
私は整備経験20年以上ですが、こんなに早くプーリーが壊れてしまったのは初めてです。TodayにKITACO製を取付ける前は武川のプーリーを使用していましたが、こちらはメーターが2周し約20000km以上走っていても全く問題なく動いてくれましたが、KITACO製のプーリーはあっけなく壊れてしまったのですごく残念に思います。
ひょっとしたら自分の整備ミスの可能性もありますが、もう一度購入使用して同じ症状出たら製品が悪いと思うのでその際はレビュー評価1まで下げます。

1人が参考にしています
2024-05-25
用途:
AF70ジョルノのメンテナンス
対象商品:
40278463

ドライブベルトやウエイトローラーの摩耗があったため、最高速度が52km程だったものが+10km位UPしました。
エンジン回転数も無駄に上がらなくなり、低燃費や静音化にもなり満足です。

1人が参考にしています
2023-09-09
用途:
AF61に使用
対象商品:
40278463

車の流れに乗って、煽られる事無く走れるようになりました
5.5gのウエイトローラーを使いましたが、3個を6.0gにしてみようかとも考えています

1人が参考にしています
2022-04-09
用途:
近所の買い物用
対象商品:
40278463

☆原付が大分古くなったので、趣味レベルですが、各所をリフレッシュしています。少しの性能アップを期待して、評判の良いキタコさんの部品を入れてみました。値段もそれほど高くないのに見た目、品質も良く性能も上がったので、少し遊び心の入った補修部品としてもおすすめします。

1人が参考にしています
セブン運転代行 様2022-05-11
用途:
ノーマルに
対象商品:
40278463

ノーマルAF62にハイスピードのみでメーター振り切ります
特別速くなるわけではないが全体的に良いものです

THREEWHEELS 曽我明広 様2020-08-29
用途:
ジャイロキャノピーに
対象商品:
40278463

いつも問題ありません。
いい商品です。安心して使用出来ます!

2018-09-18
用途:
バイクメンテ
対象商品:
40278463

純正プーリー寿命の為、交換時に、コチラにしました。早くなり国道など安心です。

2018-08-03
用途:
通勤
対象商品:
40278463

通勤用のAF61,ホンダトゥデイに取り付けました、確かに最高速は上がりました。燃費はまだ計測中ですが悪くは無いと感じます。

2018-03-27
用途:
リフレッシュ
対象商品:
40278463

推奨ローラー付属してくれれば助かるのですが別に購入する必要があります

2人が参考にしています
2017-04-27
用途:
AF62の最高速アップ
対象商品:
40278463

4スト中華エンジンのディオAF62
最高速52キロが時間はかかるけど60
メーター振り切ってくれました
プーリーだけで変わるのか半信半疑でしたが値打ちはありました。
AF62オーナーに最高速にストレスを感じてる方にはオススメします

2人が参考にしています
2017-03-24
用途:
通勤用トゥデイAF61に(その後)
対象商品:
40278463

その後5ヶ月使用しておりますが、燃費のほうも35~40km/Lと悪くなってはおりませんでした…
オススメの商品です。

1人が参考にしています
2016-09-30
用途:
通勤用トゥデイAF61に

通勤用トゥデイAF61に使用
ウェイトローラー5kg×3ヶと6kg×3ヶの33kgで使用したところ最高速は変わらず、加速が物凄く良くなりました。
(私の体重は60kg)
ただ燃費も悪くなりましたが…
快適です。

2016-09-29
用途:
通勤用トゥデイAF61に

トゥデイAF61に使用したところドンピシャリでした!
私の体重は60kgです。
ローラーは同じくKITACOの5g×3ヶと6g×3ヶの計33gで最高速はノーマルと同じ55kmですが加速がびっくりする程良くなりました。
(ただ燃費のほうはびっくりする程悪くなりましたが…)
その他は全てノーマルですが、プーリーKITとローラーの交換だけで、こんなに早くなり大満足です。

4人が参考にしています
2015-01-31
用途:
原付きでの通勤車両

今まで平地で55キロが限界でしたが、ポン付けで60キロちょい出るようになりました。
下の回転域も犠牲になることもなく良かったです。
同時に替えたウェイトローラーとの相性、効果の程は不明です。
ホンダDIO AF62
ウェイトローラー5.5g×6

1人が参考にしています