ドライブスプロケット(フロント)のレビュー

平均満足度 4.63 (196件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドライブスプロケット(フロント) KITACO
KITACO
1,098 / 税込 1,208
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
196件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-27
用途:
CRM50に
対象商品:
40279127

問題ありませんが・・このバイクには結局ギア比あわなくノーマルに戻しました。商品に問題なし

2022-05-18
用途:
カブ90
対象商品:
40279136

15丁から16丁のびよりに変更しました。
エンジンブレーキも穏やかになり乗りやすくなりました。

2022-06-08
用途:
14丁から15丁へ
対象商品:
40279127

JA07カブに取り付け、14丁よりパワーダウンでおとなしくなる感じ、エンブレは穏やかなになります、使ってみて自分には14丁が好みかなと思ってます。

筑摩ウエルド 様2022-01-31
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
40279127

モノタロウにはもっと安い品物も有りましたが、丁数を変えた時ロックリングはそれぞれの丁数で専用のものが必要で、ロックリングが同梱されて…では最安だと思っています。もちろん価格だけでなく品質も純正部品と遜色ないと(感覚ですが)思います。

2人が参考にしています
高橋工業 様2021-12-12
用途:
スーパーカブ110(JA10)の交換作業
対象商品:
40279127

タイヤを回すとチェーンの張りに緩いところと硬いところのムラが許容できないほど多くくなったので、交換します。どこが原因かわからないので、チェーンとドリブンギアも交換します。ギヤは取り外したものと新品を比べたところ、ほとんど摩耗していなかったので、チェーンだけが原因だったのかもしれません。

2021-07-07
用途:
ホンダのクロスカブ110(JA45)に使用
対象商品:
26902417

本田のクロスカブ110(JA45)を所有しているのですが、ノーマルギア比ですと流れの速い道路などを長時間走る時等高回転で回りっぱなしになり、疲れるので1丁あげました。
1丁増やしですが、取り付け後はかなり変わった印象です。
よほどの上り坂や荷物満載でストップ&ゴーの繰り返し等頻繁でなければこれくらいでちょうどいいと感じます。
おすすめですよ

1人が参考にしています
2021-09-10
用途:
カブJA44
対象商品:
26902417

走りが変わりました 動画にあるように標準装備14から
15の変更はいい感じです

2021-06-02
用途:
街乗りからツーリングまで
対象商品:
26902417

純正14Tではすぐに1速が吹けきりギクシャクして乗り辛かったのが解消され、メインの3速がめちゃくちゃ扱い易くなりました。
16Tにする方もいますが両方とも乗った感じだと圧倒的に15Tが良かったです。キタコ製は価格も安く見た目もカッコいいので穴空き加工されていない他社よりお勧めします!

2021-08-31
用途:
オートバイメンテナンス
対象商品:
40279136

製品の精度もよく安心して使用できました。
今後も使用したいので廃盤にならないよう願っています。

2021-08-27
用途:
カブの走行性能アップ
対象商品:
40279145

C90をタケガワの105ccにボアアップしたのを機にフロントを16→17丁に。ロー、セカンドが使いやすくなり、当然ですが60km巡行が楽になりました

2021-06-17
用途:
リトルカブに付けました。
対象商品:
40279127

リトルカブがややローギヤードなので一つ丁数増やしてみました。
高速側でエンジンが悲鳴を上げてる感じが無くなって良かったです。
商品の作りはしっかりしてるので安心感あります。

OFFICE TED 様2021-06-05
用途:
SuperCub C-90 H02 1996年5万キロ燃費向上用に交換使用する
対象商品:
40279145

調査、発注、即納、取り付け完了し運転調整。良好でした。
出来ましたら関連資料を同梱していただけると助かります。

SportsGym 様2021-07-06
用途:
ヤマハYSR50後期に13T取付
対象商品:
40279111

フロントスプロケットが錆で交換!13Tを入れてみました!

2021-04-20
用途:
カブ50に取り付け
対象商品:
40279111

駆動系の軽量化と乗りやすさに
色々とサイズを変えて楽しんでいます
MonotaROさんでは、どこよりも安く買えるから本当に有難いです

有限会社豊自動車 様2021-02-14
用途:
メンテナンス
対象商品:
40279111

バイクの部品でしたが検索し易く間違い無く適合した部品を届けて頂きました。

2人が参考にしています
2021-01-11
用途:
最高速度アップ
対象商品:
40279136

ミニバイクの吸排気を触ってパワーアップしています。
ノーマルは15丁。2丁ロングの17丁では加速がイマイチ、最高速も時間をかければ伸びるけどパワー不足。1丁ロングの16丁に落ち着いてます。

2020-11-02
用途:
6Vシャリーに取り付け
対象商品:
40279136

50CC~75CCへボアアップしたので15T~16Tへ取り替えましたKITACOの製品なので安心です。
リヤのスプロケも38T~36Tに取り替えました。

2021-02-03
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
40279145

KITAKO製なので精度も良く安心して取付できる。

2020-09-11
用途:
クロスカブのカスタマイズのため
対象商品:
26902426

北海道などの長距離を走るためにはこのスプロケット16Tへ交換は大変効果的です。
エンジン回転も抑えられて燃費もよくなったように思います。

1人が参考にしています
2021-01-30
用途:
バイクの部品交換
対象商品:
40279093

同製品が大手バイク用品店より安く購入出来て満足です。