スタビライザーリンクのレビュー

平均満足度 4.36 (150件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スタビライザーリンク GMB
GMB
1,698 / 税込 1,868
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
150件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 オザワボディーサービス 様2025-10-22
用途:
車検メンテナンスの際

大変、しっかりした品物で今後、耐久性を見させて頂きたいと思います。

2025-09-28
用途:
4年しか持たない。

2021年10月の車検で交換したが、2025年の車検ではヒビ割れで通らず。なのでわずか4年しか持ちません。よって純正部品に交換しました。

1人が参考にしています
2025-11-28
用途:
作業

メーカー品なので、安心して使用しています。これからも購入したいと思います

2025-12-22
用途:
劣化したため純正からの交換

おすすめしません。純正より安価のため購入しましたが、1年でゴムブッシュが切れてしまい、純正品を買い直し交換するはめになりました。

2024-12-13
用途:
取替
対象商品:
40309945

H15年登録のマーク2(110系)に使用。経年劣化が進んでいる為、部品が有る時に交換。GMB社製で造りは良かったです。

2025-08-04
用途:
自動車整備

一般より安いのでいいと思います。精度はまあまあです。

2024-04-21
用途:
リンク部のブッシュ切れを指摘されて交換
対象商品:
40310627

ディーラーでスタビのリンク部のブッシュ切れを指摘されて
交換しくてはいけなくなりましたが
純正部品及び工賃合わせると高かったので
こちらで社外品を安価で購入し取り付けは自分でしましたので安くつきました。
純正ほどブッシュの耐久性はどうかではありますが
また交換時はこちらで購入します。

2025-01-06
用途:
足回りのパーツとして利用

特に問題なく利用できています
純正同等品だと思われます

2024-01-28
用途:
エブリイDA64Wの交換用として
対象商品:
40309832

リピート購入です。他社製が品切れだったし、ここの製品は直送でも早く届くので有難い。

1人が参考にしています
2023-10-29
用途:
軽自動車の車検整備
対象商品:
40310487

ホンダライフという20年以上も前の車に適応する部品が新品で買えました。中古でも同じような価格ですので、新品なら安い買い物でした。

2人が参考にしています
2024-11-14
用途:
メンテナンス時

迅速な対応でいつも助かります。
メンテナンス時の交換に問題なく使用してます。

2023-05-21
用途:
ルークスの車検
対象商品:
18923582

妻の軽自動車のユーザー車検のために点検しました。スタビリンクのブーツが切れているのを発見。ブーツだけを交換することも考えましたが、GMBはブッシュやナットも付いているので購入。交換もスムーズにでき、車検も合格しました。

有限会社レーシング 様2023-04-17
用途:
プレオのフロント部品交換
対象商品:
40310627

交換がスムーズにでき
ブッシュ部分もよいです
予備に2個セットで、持っています

ヤジマワークス 様2022-10-19
用途:
補修用部品として
対象商品:
58459667

補修用として純正ではなく、こちらの物を使用しました。
特に品質面でのマイナスもなく、安価なので大変有難いです。

2023-07-12
用途:
同じものの交換
対象商品:
40310627

スバル内製プレオ(TA-RA1)純正スタビライザーリンクのブーツひび割れにより交換しました。耐久性はあまりよくないようです。取付から約2年でブーツのひび割れしてしまいました。この耐久性なら純正品がいいですね。

3人が参考にしています
2022-12-30
用途:
車の振動防止
対象商品:
58459642

路面の悪い時でも安定した動きで振動もなく運転できます。

2022-09-21
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
40309771

NDロードスターの車高ダウンに合わせ、ショート化する為に購入しました。色々社外品もありますが、こちらが安く作りもしっかりして信頼できそうなのでコレにしました。問題なく取り付けも出来ました。

1人が参考にしています
2022-08-23
用途:
車のパーツ交換
対象商品:
58459642

車高を落としたため、相当のスタビリンク長とするために購入。
配送含めて迅速なもので、大変満足しています。
商品も特に問題なく使用できています。

2022-12-29
用途:
スタビライザーリンクの交換
対象商品:
18923582

純正品と比べて価格が格段に安いので購入しました。ただし、ブーツの質が純正品とは異なるようです。耐久性は、今後の使用で確認します。

2022-08-01
用途:
ヴォクシー用交換
対象商品:
40310042

ヴォクシー(AZ65G)に使用。ゴムが破れてグリスが漏れてきたので、車検を前に交換。
自前で問題なく交換できました。
純正品の約3/5の価格ですが、今のところ特に問題はないようです。