サン・ボンド(アクリル用)のレビュー

平均満足度 4.61 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サン・ボンド(アクリル用) 三陽工業
三陽工業
1,798 / 税込 1,978
アクリル用の接着剤です。 【用途】プラスチック板の接着。
49件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-11
用途:
アクリル接着
対象商品:
40385283

サラサラで厚い接着面に使いやすい。
反面面が出てない接着には隙間があき向いてないかも。

2023-12-05
用途:
DIYでアクリルの接着
対象商品:
40385283

アクリサンデーの接着剤を使用していましたが、乾きが速くて面接着に難儀していました。アルコール入りなので乾燥までの時間が長くなるのでは思い購入しました。まだ確証は得ていませんがきれいな面接着ができるようになり喜んでいます。

1人が参考にしています
2023-01-05
用途:
アクリル加工
対象商品:
40385283

流動性、速乾性、接着力共に良く、とても使いやすいアクリル接着剤です。

アドクリエイト 様2022-06-02
用途:
アクリルの接着
対象商品:
40385283

注文した翌日に届きました。早かったです。迅速な対応に感謝します。

2022-06-13
用途:
アクリル接着
対象商品:
40385283

お徳用で商品、中身は全く問題ありませんでしたが
梱包に問題ありです。
緩衝材の無い最下部に入れてあり、容器に凹みもありでした。
蓋が開いてよく漏れなかったと思います。
梱包に気を使われたら良いと思います。
商品は5つ星。梱包は一つ星です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。

2021-11-30
用途:
ヘッドライトスチーマーの溶剤として。
対象商品:
40385283

接着にも使えるし、ヘッドライトスチーマーの溶剤にも使えるし大満足です。

4人が参考にしています
2021-11-30
用途:
原付2種スクーターのカウル修理時

PCXのABS樹脂カウルの溶着ができます。製品の評価は満点です。他の方のレビュー通り、梱包は粗雑です。段ボール寸法からみても、横倒厳禁の製品をはなから横倒しで箱の中に詰めていると考えられます。缶は1箇所凹みがあるレベルではなくボコボコでした。箱の中に緩衝材があるのにボッコボコです。2017年に梱包が悪いとレビューされた方へ、改善すると回答してるのに、2021年11月時点で改まってません。製品自体の評価は高いのに、梱包で製品レビューが低くなってます。ぜひメーカーから消費者へ製品を届けるプロになってほしいです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし再度担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2021-10-13
用途:
車のヘッドライトスチーマーで使用
対象商品:
40385283

車のヘッドライトスチーマーで使用
容量が多くて助かります。

1人が参考にしています
櫻井時計舗 様2021-08-15
用途:
アクリル板の接着
対象商品:
40385283

アクリサンデーを使ってましたが、少ししか入ってないので思い切って大きなのを買いました。成分は同じなので、アクリサンデーの小瓶に移し替えて使います。

4人が参考にしています
2020-05-18
用途:
クルマのヘッドライト磨き後の処理にして使用した。
対象商品:
40385283

クルマのヘッドライト磨き後の処理に使用した。
特別な装置で気化してヘッドライトをコーティングしたら新車の様な輝きになりました。使用後も曇る事なく継続してます。

2人が参考にしています
2020-05-08
用途:
アクリル接着
対象商品:
40385283

お得感がハンパないです。実際の接着も問題ありません。

ノセ工芸 様2023-08-08
用途:
看板のアクリル板の接着
対象商品:
40385283

取引材料店は、いつも在庫持っているけど、今は取り寄せで、時間がかかると言われたので、
モノタロウさんに頼みました。

1人が参考にしています
2020-11-09
用途:
日曜大工
対象商品:
40385283

他の方の感想にはネジ蓋が固いというのがあり、気化性の高い商品だからなんだろうなと思っていましたが、私の所に来た商品は指で緩むぐらいで不安に感じるほどでした。
私はアクリルサンデーの空容器に入れて使っていますので、小分けにした後がっちり蓋を閉めました。

2人が参考にしています
2019-11-13
用途:
ABS/PLAの溶解及び接着
対象商品:
40385283

アクリル同様にABSやPLAも解けるので接着に使えます。
また、機器のメンテナンスにも使用出来るので重宝します。
量も沢山で申し分ない。

2人が参考にしています
2020-01-22
用途:
車のヘッドライト磨き
対象商品:
40385283

車のヘッドライトの曇りを取りたくて、
ヘッドライトスチーマーの溶剤を調べて、この商品へたどりつきました。
その他アクリルの接着にも使えてコスパ最高だと思います。

1人が参考にしています
2019-05-06
用途:
3Dプリンターで作った部品の接着(PLA)
対象商品:
40385283

接着力がすごくて大満足です。揮発性が高いので数秒で蒸発してしまうほどですので作業時には容器を使って小分けしています。ポリ容器がいいようです。

2人が参考にしています
株式会社ミクロ精工 様2019-02-12
用途:
PLAの接着
対象商品:
40385283

3DプリンターのPLA接着には信頼性があって安くて満足できます。

1人が参考にしています
学校法人京都精華大学 様2019-02-13
用途:
3DプリンタによるPLAフィラメント出力物の接着、積層段差の溶解に使用
対象商品:
40385283

この接着剤の特性上、非常に揮発しやすいので、思いの他、早く消費してしまう事もありますが、1000mlと言う大容量は非常にありがたいです。 本来はアクリル用接着剤ですが、でんぷん由来であるPLA樹脂の接着性及び表面溶解性も良いので、PLA出力物の表面仕上(サンディング前)の際にこれを刷毛塗りして表面を薄く溶解させてからサンドペーパーを掛けると作業性が向上しました。

3人が参考にしています
2018-02-05
用途:
アクリル樹脂の接着剤に使用
対象商品:
40385283

今回で2本目です、接着剤としてはアクリルサンデーの接着剤の方が
強力で早く固まる分、値段が高いので使い分けています。
このサン・ボンドは、主に流し込みに重宝しています。

2人が参考にしています
2018-02-21
用途:
アクリル窓の修理
対象商品:
40385283

たっぷり使えるので、本番前に何回も練習できるし、足りなくなる心配もなくてよかったっです。

2人が参考にしています