12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー
- 用途:
- バイク用に
バッテリー上がりも心配なので、交換しました。元気に、一発始動出来ました。
- 用途:
- バイクのバッテリー
やはり安定のYUASAです。始動性が良くなったのはもちろんですが、アイドリングも安定しました!
- 用途:
- 交換
電圧安定してます、普通に使用できます、エンジン始動の順調です、コスパは最高です。
- 用途:
- すばらしい、いつも購入しています
アドレスV125のエンジン始動が、時折不安定になっているため購入しました。受け取り後、6時間くらい充電してから取り付けしています。
初期充電済みとはいえ工場出荷時だと思うので、充電器がある人は充電してから取り付けがおすすめです。
- 用途:
- リピートです トゥデイ af67 バッテリー交換
- 対象商品:
- 40429654
4年ちょい使ったバッテリーの交換です
この同じ型番のバッテリーが4年ちょいも調子良く使えたので
リピートです
日本のユアサは高いので安い台湾ユアサですが
4年ちょいまったく不具合がなく元気に使えたのでリピートとしました
参考までにカブのバッテリーも台湾ユアサですが問題なく使えてます。
- 用途:
- バッテリー交換
- 対象商品:
- 40429663
前回のバッテリーから4年を越えてバッテリー上がり症状が何回かあったので、そろそろ交換しようと思い注文しました。発注から2日ほどで到着しました。すぐに使える状態ですが一応、充電して翌日に交換しました。台湾ユアサのバッテリーではトラブルになった経験がないので信頼してますが今回も問題なく使用できています。
- 用途:
- スーパーカブ110用
安心の台湾ユアサ、持ってくれればいいですね
これからも台湾ユアサを使い続けます
- 用途:
- アドレスV125Sのバッテリー交換
- 対象商品:
- 40429681
□セルモーターのかかり具合がわるかったので注文しました。交換後全く問題ありませんでした
□適合品か心配でしたがチャットを使うと不安が解消されました。
- 用途:
- バイクのバッテリー交換
全く問題ない。交換したバッテリーの引き取りをしてくれると助かる。
- 用途:
- 発電機に取付
以前使用のバッテリーがダメになり今回購入しました。手配後早く新しいバッテリーも届き大変満足してます。
- 用途:
- バイク
届いたのですぐに取り付けました。
バッテリーが古くなると、燃料ポンプも動かなくなるので、キックでもなかなかエンジンがかからず、難儀しました。
でもバッテリーが新しくなった途端、シャキンとエンジンがかかるようになりましたから、これが当然の姿であるとはいえ、とても気持ちがいいです。
私の愛車はもう13年目になるのですが、また新しい気分で乗り続けることができます。とても嬉しいです!
- 用途:
- 古くなったバッテリーと交換
特に問題なく使用できています。まだ使用開始して間もない為、どの程度の期間持ってくれるかが今後気になるところです。
- 用途:
- ホンダスーパーカブ110 JA10の交換用として
H27年に購入したバイクの効果用として。全く同じ型番で、問題ないと思うのですが、モノタロウさんの注意書きに「斜めで使用できません」とありますが、斜めに取り付けられています。MFバッテリーには電解液を綿のような樹脂にしみこませて固定してあるタイプと、ゲルにして保持しているタイプがありますが、ゲルは浅い充放電向き、バイクなどで、長期に乗らなくて深く放電してしてしまうような使い方の場合は、この綿のタイプがいいとどこかで読みましたので、こちらを選びました。
- 用途:
- ゼファー1100のバッテリー交換
まだ旧バッテリから交換して200Km位しか走行してませんが、従来品と同様に使用してます。(今の所問題なしです)
- 用途:
- 電子機器への充電
たいへん、丁寧に届けていただきました。天地無用は当然のこと、梱包も丁寧・慎重で、感心いたしました。
- 用途:
- メンテナンス
液漏れを心配していましたが、きちんと梱包されて届きました。安心のYUASA製、良心的な価格で提供していただき大変ありがたいです。
- 用途:
- バイク用として購入
約3年前に買った物のリピートで購入しました。
余り乗らないバイクなので、バッテリーの劣化も著しいハズですが
3年も、よくもった。と思います。