12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー

平均満足度 4.45 (514件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
3,398 / 税込 3,738
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。) 【用途】バイク用バッテリー
514件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-15
用途:
原付のバッテリー交換用

HONDA Dioのバッテリーが寿命で、クーポンがあったので安く買えました。
台湾YUASAですが、始動も品質も問題なく交換もスムースに出来ました。

株式会社五味三星堂 様2025-03-21
用途:
バッテリー劣化の為交換

前回の交換から約2年経過しているので、まずまずの保ちだと思う、交換日を書いておくので、次回2年以上使えれば高評価します。

2024-10-12
用途:
ホンダ todayのバッテリー交換
対象商品:
40429654

todayのセルが回らなくなり、電圧を測定したら8.6Vしかなく充電しても復活しなかったため購入しました。
届いて電圧測定すると12.8Vだった為トルクフル充電を行ない13.6Vまで上がった。
todayに取付セルも元気よく回りその後順調に復活しました。

2025-01-28
用途:
スクーターのバッテリー交換
対象商品:
40429663

安心のYUASAなので不安も無く無事に交換出来ました。

2024-10-14
用途:
交換

安心の台湾ユアサ。最近は、偽物がネットで出回っているとか
モノタロウなら安心です。

1人が参考にしています
2024-12-04
用途:
二種原付のバッテリーとして使用

まだ、使用を始めて間もないので、耐久性は未知であるが、補充電してから装着したが、スターター始動も含めて問題なく動作している。

2025-08-16
用途:
C90の交換

安価で、迅速。助かります。使用に問題なし。また次回も購入します。

2024-07-19
用途:
セルが回らなくなったら交換
対象商品:
40429681

あまり乗らないのも原因だろうけど、前回購入後2年ちょっとで交換。別なバイクの純正品バッテリーも同じような使い方だと、車検毎に交換だから安さに納得して買うのもありかと思う。

2024-06-11
用途:
劣化による定期的交換
対象商品:
40429654

価格の安い某製品より信頼ができる製品と思い購入、同じ製品でも送料考えると総体的に魅力的な価格。

株式会社オートパルとなみ野 様2024-05-31
用途:
原付に使用しました
対象商品:
40429654

スーパーカブに使用してます。安心のユアサブランドなので長持ちしてます。

3人が参考にしています
ベストテック 様2024-09-24
用途:
FTRのバッテリーに使用

以前も台湾ユアサ使用しており、5年は持ちましたので同じ商品にしました。当たりはずれは有るかもしれませんが。

有限会社 藤本電機 様2024-02-26
用途:
バイクの電気関係の修理
対象商品:
40429697

商品の配送方法に納品の速さと価格と品質管理が最高です。

株式会社石井建材 様2023-06-22
用途:
溶接機用
対象商品:
40429706

セル付き溶接機の交換用に購入。特段問題無く使用している。

3人が参考にしています
有限会社東京新井重量運輸 様2025-01-08
用途:
バイクに使用

商品は良いと思います
でもこちらも、価格が高かった、他のサイトAの方が送料無料で
価格も安かったです。

2023-08-14
用途:
バッテリー上がりの為に交換
対象商品:
40429672

コスパがいいのでいつも台湾YUASAを使用しています。
安価な中華バッテリーより安心して使用できると思います。

2023-07-01
用途:
バッテリー交換
対象商品:
75755093

純正品の国産メーカーの海外子会社製品であり、外観も性能も全く同じ。価格がはるかに安く大変助かり大満足です。

国際写真岡山有限会社 様2023-05-03
用途:
バイクに乗る時
対象商品:
40429654

以前にも購入しましが寒いので暫く乗って無かったら、駄目になって新たに購入しました。問題無く使ってます。

有限会社アスリート・エクスプレス 様2023-07-28
用途:
バイクのメンテナンス(交換)
対象商品:
40429697

戸々最近でコスト高に成っていますが、パワーと寿命の長さに感銘しております。

1人が参考にしています
2023-03-02
用途:
スーパーシェルパ及びKLX125の交換用
対象商品:
40429672

毎日乗るわけでもないので弱りがちなバッテリーを、寿命となったタイミングで交換しています。
低価格で良いと思います。両車ともキックが装備されていないので、バッテリーの管理は大切です。
またリピートすると思います。

2023-04-17
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
40429654

国産とそんなに変わりません。安定していると思います。
低価格のためヘタってきたら、気兼ねなく交換できます。