12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー
- 用途:
- お客様のバイクに使用
- 対象商品:
- 40429697
初期充電済み商品との事でしたが、念の為到着後「CTEK」バッテリー充電器にかけたところ7レベルのうち2レベルまでの表示にしかなりませんでした。
レベル7の完了になるまで5時間ほどかかりました。これでは初期充電済みの商品とは思えないですね。
お客様に出来るだけ安いブランド商品と言われましたので、こちらの商品を選びましたが、到着までの間にこれほど放電したとは考えにくいです。
本日取り付けを行いますが、お客様が出先でエンジンが掛からなくなったりのトラブルが出ないか少し心配しています。
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。
- 用途:
- オートバイのバッテリー?
- 対象商品:
- 40429654
純正バッテリーからの交換でしたが、外したバッテリーが同じ台湾ユアサ・・・。
メーカーさんのロゴが入っているだけで高いのですからメーカーさんのは買えません。
物は同じ、価格は安い!申し分ないです!
次回も購入します
- 用途:
- 純正品の寿命に伴う乗せ替え交換
- 対象商品:
- 40429654
取付後約1ヶ月使用しました。冬の低温時の性能低下と耐久性の検証が必要ですが、純正品と比較し、現時点まで全く問題なく使用できてます。値段的に半値以下で購入でき、お勧めです。
- 用途:
- 中古バイク購入時の交換
- 対象商品:
- 40429672
GBクラブマンに使用。そのまま取り付けてもセルは回りましたが、回転は遅く補充電は必要なようです。元々エンジンのかかりが悪い場合は、バッテリーが上がってしまうかも?
- 用途:
- 原付バイクのバッテリー交換
- 対象商品:
- 40429654
3年間放置した原付を復活させるため、駄目もとで安いバッテリーをと思い購入。前日の夜に申し込みあくる日には到着、見事復活しました。安くてまったく問題ないと思います良かったです。
- 用途:
- スクーター用
- 対象商品:
- 40429681
2年ちょっと前に購入したYAMAHA AXIS Treetのバッテリーがこの1月に入って急にへたってきた。車でも冬場はバッテリーがへたりやすい。購入店に聞くとバッテリーの交換には2万円かかるという。「バイクのバッテリーは車のバッテリーよりずっと高いんですよ」とは店のオヤジの話。バカバカしいと思ってMONOTAROで探すとこれがあったので購入した。補助充電もしてあって、そのまま仕え、今のところ何の問題もない。ネットではメーカー不詳の1500円くらいの品もあったが、ちょっと不安だ。その点、これは台湾製とはいえ、YUASAの製品。安心してお勧め出来る。
- 用途:
- 自家用バイクに使用。
- 対象商品:
- 40429697
放置期間一週間程度で、スターターの作動が弱くなってしまいます。頻度よく使用している時には、まったく問題なく、走り出した後にはきちんと充電されている様なので、あまり体力のないバッテリーのような感じです。出来れば交換して欲しいのですが・・保証等はあるのでしょうか。
ご意見ありがとうございます。誠に申し訳ございませんが、輸入品の為メーカー保証はございません。
- 用途:
- ヤマハスクーターに使用
- 対象商品:
- 40429681
すぐに納品されると思っていましたが、注文後に欠品していると連絡が入り、月末まで待たされました。
2年くらいは、電圧が下がらずに、持ちこたえて欲しいです。
電解液注入済みで届きましたが、配送伝票欄外に小さい文字で、取扱注意・天地無用と表示されているだけなので、本体はビニール袋にも入らずに届きました。
希硫酸入りの商品ですので、せめてビニール袋に入れて密封する配慮が欲しいです。
運送途中の事故が心配で不安が残りました。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- どのような作業って?オートバイのBATTだけど・・・
- 対象商品:
- 40429654
前のBATTが悪くなり交換しました、値段も以前より安くなり
車体取り付け後約1週間経ってますが問題無く充電出来ています。
よく持ちを言われますがこの調子ならそれも期待できそうです他の
車両にもこれらを採用したいと思ってます。
- 用途:
- 原付二種
- 対象商品:
- 40429654
二個目の購入になります。
寿命は分かりませんが、価格品質共に現状では
台湾ユアサがベストな選択だと思っています。
千円程度の怪しげなシロモノも使えないことも
ありませんが、寿命や手間暇を考えますと
割りに合いません。
- 用途:
- バイク、スクーターの交換用
- 対象商品:
- 40429663
台湾製ユアサバッテリーを選んだ理由
日本製は高い、中華製は信用できない、台湾ユアサは日本製の半分位、
性能も日本製と遜色ないと思う、そう思いたい。
使用期間が短いですが、今のところ不具合はありません。
、
- 用途:
- バイクに使いました。
- 対象商品:
- 40429654
液入り受電済みとの事でしたが、念の為電圧を測ると「要充電状態」でした。更に充電にも時間が掛かるほど状態は悪く、実際の使用では、1ヶ月程で10V台に電圧降下が見られました。(他のバッテリーの使用により)バイク側に問題ない事は確認済みであり、1ヶ月使用後の再充電も、かつて無い程時間が掛かりました(充電器も正常です)。よって、バッテリーに問題ありと判断せざるを得ず、この評価となりました。出来れば返品したいくらいですが、せめて現品を調査し、ドコが悪いのか?を突き止め、今後の製造管理に役立てて欲しいものです。
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
- 用途:
- RGV250ガンマ用に購入
- 対象商品:
- 40429654
中国製は当たりはずれが多く液漏れで泣かされました。今回は信頼の台湾ユアサ製なので大丈夫でしょう。性能価格共に満足しています。
- 用途:
- スーパーカブに使います。
- 対象商品:
- 40429767
バッテリーを交換したら、セルは一発で掛かるし、走りもスムースになった。台湾で純正として使われているだけのことはあると感じた。