2液系弾性接着剤 EP001Kのレビュー

平均満足度 4.89 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2液系弾性接着剤 EP001K セメダイン
セメダイン
2,598 / 税込 2,858
二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。 【用途】弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
MACK SPORTS BAR 様2022-04-23
用途:
金属加工時
対象商品:
41001073

EP001当初より27年使用しています。一時期、工場の火災や配合成分の問題等で供給が滞ったことがあり、その後EP001Kに変更されて最初違和感がありましたが、もうだいぶ使い慣れてきました。ここ数年夏の猛暑時に剥離することがあり、現在接着施工方法を改善中ですが、他の製品に変えることは無いでしょう。

1人が参考にしています
2021-07-09
用途:
メンテナンス作業
対象商品:
41001073

このエポキシ接着剤は硬化した際に弾性があるので購入しました。
とても満足しています。

1人が参考にしています
2017-05-27
用途:
樹脂部品の補修
対象商品:
41001073

接着性能は期待通りでした。
ただし初期粘度が低いので作業性は今一つ

2015-08-03
用途:
特殊な作業でステンレスの接着に必要なので使ってます。
対象商品:
41001073

購入後翌日に届くので助かります。このタイプの接着剤があまりなく値段もやすいので今後も利用させて頂きます。

2015-02-27
用途:
基板の防水用に使用してます。
対象商品:
48856157

硬化時間が丁度良く作業できました。

2014-07-01
用途:
自動車部品等
対象商品:
41001073

本当にありとあらゆる物にくっ付き、大変重宝します。2液式なので混ぜなければ硬貨もしませんし、常にストックしておかなければいけない接着剤の1つです。ただ、柔らかくて垂れやすいので(これはこれでありがたいが)、この接着力で粘度の高いものもあれば更にありがたい。PM165ぐらいの粘度でEP001ぐらいの接着力…そういう製品も欲しいです。

1人が参考にしています
2014-04-25
用途:
塩ビパイプの固定、靴の修理等

ジャグジーバスを製作、塩ビパイプをアクリルすのこに固定するために使用しています。裸で座るためネジ止めするわけにもいかず、通常の接着剤ではすぐに剥がれていまいます。色々試しましたがこの接着剤だけが水中、温水での長期使用(2年以上)にも平然と耐えます。完全接着に時間がかかること、価格が高いのが難点ですが、それ以外では不満はありません。ゴムの固定にも最適です。他に代替品のない唯一の選択肢です。

1人が参考にしています
テクネットシステム 様2013-10-31
用途:
金属の穴に球状の金物を接着している。
対象商品:
41001073

通常の2液性接着剤を使用していたが、強い衝撃力が加わるとエポキシ接着剤の硬度が高く
欠けて取れてしまった。
そこで、金属に良くなじみ接着力もあり、耐衝撃性のある本品に替えることで問題は全て
解決できた。
既に2年以上量産の現場で使用しているが、問題は全く出ていない。
また、2液の混合にはかりなどによる重量比で混合する場合、2液は多少比重が異なるので
注意すると、より完全な作業ができる。
更に、2液を混合しなければ、長期間の保存もできるので、業務用だが考え方では大変に
お徳用とも言える製品である。

1人が参考にしています
株式会社システックサービス 様2014-01-15
用途:
センサー用ゲージ貼付け作業
対象商品:
41001073

2液性で非常に使いやすく接着能力も高く重宝しております。
以前、他社の製品を使用していましたが凝固する時間が短く
失敗する事が多かったのですが凝固時間も接着力もこの作業に
最適です。