ドリブンスプロケット(リア) 420サイズのレビュー

平均満足度 4.69 (61件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACO
KITACO
1,798 / 税込 1,978
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
61件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-28
用途:
スーパーカブ(HA)のギア比変更のため、前後スプロケとチェーンと一緒に購入
対象商品:
41437751

もう1,000km以上走りましたが大満足です。125ccとのチョイツーリングでも、なんとかついて行けました

2人が参考にしています
株式会社天野本店 様2025-08-13
用途:
リトルカブのドライブチェーン交換

純正品が摩耗しての交換です。
品質問題なしです!配送も早くて助かりました。

2024-07-02
用途:
スプロケ変更
対象商品:
41437751

鉄カブ90の高速化、燃費向上の為スプロケ変更、乗りやすくなり満足してます

MEGA graphics 様2023-10-28
用途:
スーパーカブの消耗品交換
対象商品:
41437724

スーパーカブ70DXに使用。
純正サイズから1サイズ落として少し高速寄りにしました。
機能的には問題はありません。
元からついていたサンスター製のものの方が作りがしっかりしてるような気がします。
比べると、本製品は少し山が細い?ような感じがしました。
耐久性が短いようだったら、次はサンスター製を選ぶかもです。

2023-05-18
用途:
スーパーカブ50用
対象商品:
41437742

スーパカブ50をボアアップしたのでスプロケット前後を見直しました。
半年使用しましたが、異常な削れもなく使用できています。信頼できる品と思います。

1人が参考にしています
カスタマーサービス 様2023-07-13
用途:
定番のキタコ製品
対象商品:
41437724

ドリブンギヤは種類も豊富でキタコの製品は信頼できるので毎回購入している。リピート購入はどれくらいなのか覚えていないくらい買った。

2023-04-16
用途:
スーパーカブのドリブンスプロケット交換
対象商品:
41437733

カブのミッションを武川のスーパーストリートに交換したのでリヤスプロケットも交換のために購入しました。安心して使えるメーカーです。

2023-02-13
用途:
消耗品の交換とセッティング変更
対象商品:
41437733

安定した商品です。
他の車両も同様にキタコ製品を購入しております。

2022-09-10
用途:
スーパーカブC90用
対象商品:
41437751

カブのスプロケット社外品といえば、このシリーズが定番です。
コスパが良いのでセッティングのため歯数を変えてテストするのも容易にでき、大変助かっています。
今回はフロント16丁に対し、リア38丁でセッティングします。

1人が参考にしています
新道 様2022-10-25
用途:
カブ50㏄に使いました
対象商品:
41437767

走行時にチエンとの噛み合いもスムズで不安定な走行ができ加速も良い。

2022-05-28
用途:
カブ50 リフレッシュ
対象商品:
41437767

中古のカブをレストアするため、交換しました、別サイズをまた購入しようかと検討中です、品物、配送、梱包は素晴らしく満足してます。

ホビーショップ チャンプ 様2022-04-13
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
41437767

以前の物が摩耗してきたので、新品のドライブチェーン交換時に同時に交換しました。耐久性は分かりませんが、取り付けも簡単でした。

1人が参考にしています
加村 様2021-02-27
用途:
75cc化の作業のひとつ
対象商品:
41437742

75ccです。
たとえばc70で純正で14t-36Tという設定があるようなので、
私は14T-37Tとしてみました。
巡航速度よりも気持ち機動性って気持ちです。
これからやってみるんです。

OFFICE TED 様2021-06-05
用途:
SuperCub C-90 H02 1996年5万キロ燃費向上用に交換使用する
対象商品:
41437724

フロントスプロケットと同時発注。ともに同梱で即納されました。
関連資料を同梱いただけると幸いです。

2020-10-06
用途:
C50 カブに取り付け
対象商品:
41437733

ボアアップした場合のギア比調整には欠かせません。
いろんなサイズを持ってますが、耐久性も特に問題ないです。

2020-05-13
用途:
カブ90CM HA02用
対象商品:
41437767

チェーン・スプロケ3点交換として購入。
ノーマルと同じ39Tを選択しています。
これまで使っていた純正と比べると肉抜き穴の形状が少し違うだけで取り付けは入れ替えるだけでネジ穴のズレなどもありません。
耐久性は純正と同じ鉄製なので問題は無いと思います。

2020-04-22
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
41437794

初めての交換作業でしたが戸惑うことなく出来ました。調子良く快適です。

2020-07-01
用途:
スーパーカブ角目4速
対象商品:
41437785

プロスケットを13丁ドリブンスプロケットを41丁へと変更し大変満足しております

2020-07-25
用途:
原付のメンテナンス
対象商品:
41437794

サイズ違いもなく満足です。ですが、ロックプレートが同梱されておらず、その旨の表記はして欲しかった…

barber's 様2020-01-17
用途:
良いです
対象商品:
41437785

セッティングを色々試したいのでこちらにしました。良い感じです。