モト 4 クルーズのレビュー

平均満足度 4.69 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モト 4 クルーズ elf MOTO
elf MOTO
   
中・大排気量の空冷エンジン、ビックツインエンジン、旧車、絶版車にお奨めです。シティーラン、高速、長距離走行などにも余裕をもって対応する高粘度スタンダードグレードオイル。 旧車、絶版車等へのオイルの滲み抑制のため、シールやガスケット類への攻撃性が少なく、シール材との相性が良い鉱物油を採用。さらに潤滑性、磨耗防止性能に優れる添加剤の採用と硬めの粘度設定により、クリアランスの広いエンジン、ギアを保護する性能を高めた設計としました。 厳選された鉱物油と添加剤を採用。長年培った配合技術により、エンジン、ギアを保護し、クラッチディスクの滑りと磨耗を抑え、安定した走行を実現。 【用途】2輪車用4サイクルエンジンオイル
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社メイセイプラン 様2023-11-19
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
61306806

私のバイクはいわゆる旧車なんですが、何の問題もなく使用していますが、しいと言えば価格が高めと感じるくらいです。

2023-07-06
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
61306806

1977年の旧車バイクに使用してます。
以前は化学合成油を使ってましたが、ヘッドからのオイル滲みがあったのでこちらにしてみました。
以前より滲みは減り満足しています。

2022-11-20
用途:
車のオイル交換、補充
対象商品:
61306806

鉱物油につき、旧車向きと思い60年前の車に使ってます。油圧も維持され、オイル漏れにも良さそうです。

2022-11-17
用途:
車のオイル交換、補充
対象商品:
61306806

鉱物油につき、旧車向きと思い60年前の車に使ってます。油圧も維持され、オイル漏れにも良さそうです。

2021-08-30
用途:
空冷の大型オートバイのオイル交換に使いました。
対象商品:
61306806

音が静かになり今まで出ていたタペット音も気にならなくなりました。チョークを引かなくてもエンジンがかかります。
少し濃くなったかもしれません。

2021-05-09
用途:
大型バイクのメンテナンス
対象商品:
61306806

店頭販売より割安で購入できるのでありがたいです。大変助かります。

株式会社山城 様2020-06-04
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
41448705

大満足です。空冷大型バイクに使用しています。ギアの入りがスコスコ入り、気持ちがいい!!エンジン回転も滑らかになり今まで入れた中では最高の感触です。ヌルスル感ありありです。5000キロ超えるとダレてきますので、交換タイミングも分かりやすく継続してリピートしています。

2人が参考にしています
2020-07-15
用途:
旧車用
対象商品:
02278474

店頭販売より割安で購入できるのでありがたいです。古いバイク用に最適です。

2人が参考にしています
2020-05-19
用途:
バイクエンジンオイル交換
対象商品:
02278483

人からお勧めと言うことで購入しました。
エンジン作動音が少なく、ギヤの入りがとても良いです。

1人が参考にしています
2020-05-05
用途:
OHVバイクのエンジンオイル
対象商品:
02278474

夏になってみなければ耐熱性はわかりませんが、他店よりかなり安く変えましたのでまんぞくです。

有限会社マルセイ商事 様2020-04-17
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
02278483

Vmax1200で使用しています。パッキン類の事を考慮し、こちらの鉱物油を選択しています。

2019-09-27
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
02278483

空冷エンジンのメカノイズが少し小さくなったような気がする。回転のフィーリングもいい。

2人が参考にしています
2021-07-01
用途:
オートバイの交換用オイルに
対象商品:
61306806

最初はリーズナブルな鉱物油なので特に期待もしてませんでしたが、オイル交換直後からメカノイズがかなり減りました。
激しい油温上昇を何度も繰り返しても鉱物油とは思えない程オイルの粘性や質が低下しません(色はきちんと黒ずんできます)
通常の交換時期でもエンジンの反応が垂れてくるような事もありません
性能が良くなるような話ではありませんが、今まで使った鉱物油で一番不愉快さがありません。
もう一息リーズナブルだと大量に購入したくなりますが…

3人が参考にしています