モト 2 テックのレビュー

平均満足度 4.81 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モト 2  テック elf MOTO
elf MOTO
2,398 / 税込 2,638
スクーターはもちろん、レーサーレプリカ、モトクロッサー、高回転エンジン、高回転を多用するライディングにお奨めです。 化学合成油の採用と硬めの粘度設定により、優れた潤滑性と油膜形成を実現し、低温時のドライバビリティと耐磨耗性を強化。クリーンな燃焼特性によりデポジットの発生を抑制し、優れた潤滑性によりパワーロスを抑えます。 優れた化学合成と添加剤の採用により、各規格のもっとも厳しい性能規格を余裕を持ってクリアする最高水準の清浄性と磨耗防止性能により、高油温の過酷な条件下においてもデポジットの発生を抑制。エンジン内をクリーンに保ち、各エンジンパーツを保護。 特に高回転走行時でも安定した燃焼温度を実現。安定した出力を引き出すとともに、排気ガスと排ガス中の有害物質を減少させます。 分離・混合両用。 【用途】2輪車用2サイクルエンジンオイル
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-20
用途:
NSR80 分離給油用
対象商品:
61306684

色は青色で特に癖のある匂いなどはしません。排気臭も気分が悪くなるような感じではなく良くも悪くも個性はありません
街乗りでのオイルかぶり、高回転多用時の油膜切れもなくスムーズに回りますがトルク感と安心感は完全混合用の高級オイルにはかなわない印象
ベストセッティング時カーボンは少ないですがサイレンサーの出口が滴にならない程度で湿っています
分離給油可能なミドルクラスのオイルとしてはトップクラスかと思います

2025-04-03
用途:
2ストロークエンジンの運転
対象商品:
61306684

コストは若干高いですが、エンジン始動性の良さ、
内部の汚れの少なさは特筆するものがあります。
これからも買います。

2023-09-07
用途:
2STレーサーレプリカのエンジンオイル
対象商品:
61306684

円安のせいなのか世界的な物価高のせいか分かりませんが、数年前と比べて価格が随分上がってきましたが、それでも他社の同等レベルの製品に比べたら安いし、オイルの粘度が変わると何かと面倒なので、よほどのことが無い限りこれを使い続けようと思います。

2023-09-28
用途:
500cc2ストエンジンチューン用
対象商品:
61306684

高回転で物凄く発揮します。焼き付く心配も無く安心です。
高回転でシフトアップして行けば、低中速での被りはないです。

2023-09-28
用途:
エンジンチューン
対象商品:
61306684

高回転で物凄く発揮します。焼き付く心配も無く安心です。
高回転でシフトアップして行けば、低中速での被りはないです。

2022-10-18
用途:
250ccの2ストバイク用
対象商品:
61306684

以前は色々な銘柄を試してましたが、10年程前にこの前作(モト2ウイナー)に定着し、その後継の本製品を引き続き使っています。オイル粘度が高めなので、カストロpower1みたいなサラサラのオイルからチェンジする場合は、オイルポンプを調整しながら様子を見た方が良いと思います。

2022-07-16
用途:
TZR250 3MA

これは回転上昇が速いです
良いオイルだと思います

2人が参考にしています
2021-09-23
用途:
EDバイク用
対象商品:
61306684

普段使用しているメーカーの商品が欠品で入手できなかったため、こちらのメーカーさんに一段下のオイルを使用したところ、従来と同じ混合比ではエンジンの回転のがさつな感じになりました。混合比を上げるとカーボンの体積が多くなった感じでそちらの使用は中止してこちらを購入しました。

2021-09-24
用途:
2サイクルの車、バイクのオイル補充用
対象商品:
61306684

粘度が高いオイルなので焼き付き防止の為使っています。
モノタロウは定価より安いし、10%OFFのタイミングで買ったのでお得です。

3人が参考にしています
2021-05-22
用途:
トライアル車の混合ガソリン用
対象商品:
61306684

30年前のイタリア製空冷トラ車に使用、取り敢えず混合比はバイク指定の50:1で。それまでの半合成に較べると明らかに振動が減り軽快に回ります。タレとかもなく良好な燃焼ですが、しっとり感は半合成に分があるように思います。もう少し薄く出来るようですから60:1くらいで様子をみたい。
在庫管理のタイムラグで納期が延びましたが丁寧な対応をして頂きました。

2020-12-25
用途:
dio-af18 ボアアップ後のオイルとして
対象商品:
61306684

81.2ccにボアアップして、最低でもFDグレードの化学合成オイルということで、このオイルを選択。少し硬めとの事でも選びました。まだ焼き付きはありませんが、引き続き使用していこうと思います。

2021-09-17
用途:
オフロードバイクで使用
対象商品:
61306684

特に問題も無いので、
買いだめをして使用しています。

2021-03-22
用途:
2スト刈払機の混合用エンジンオイルとして使用
対象商品:
61306684

マキタのエンジン刈払機MEM230(排気量21.7cc)のエンジンオイルとして50:1で混合して使用。
エンジンが軽く回り、最高回転数の8700rpm付近まで連続して回しても(熱ダレや焼き付きの前兆のような)不穏な様子は全く有りません。
またそのような状況下でも、排気煙の臭いはわずかで、白煙もほぼ無いに等しいので、作業環境も比較的良好です。
また、E/Gヘッド分解はまだしていませんが、プラグの煤の様子およびプラグホールから覗いて見た限りでは、カーボン付着もごく少なく、清浄性も優れているように思えます。
これだけの潤滑性能が有れば、もう少し混合比を薄めても全く問題は無さそうな印象です。(※そうすればさらにカーボン付着は減るので)
排気量が小さい刈払機を使っているので、おのずと高回転を常用することになりますが、このオイルのお陰で安心して効率良く草を刈れます。
キャップの内側が簡易軽量カップになっていて混合しやすいのも助かります。
ホームセンターなどで混合燃料を買うと1㍑\400~600円程度ですが、GSで買ったガソリン(1㍑\138円)にこのオイル(20ml \34円)を添加すると実質1㍑\172円なので遥かに経済的で助かります。
実はこのオイルの前身の「elf MOTO 2 WINNER」が手頃な価格でありながら非常に高性能で優れたオイルだったので、この商品も期待して使ってみましたが、期待に違わない優れた性能でした。
価格も適正だと思うので、満足度は★5つとさせて頂きます。

1人が参考にしています
2019-12-23
用途:
バイク整備
対象商品:
02278465

混合にて使用しています、オイルは青色でガソリンに色がつくので混合忘れ等の間違いの予防になります。

1人が参考にしています
石狩グリーンサービス 様2022-09-07
用途:
バイクレース
対象商品:
61306684

焼きつかない。カーボンつかない。これ以外使う気になりません。
yz80エンジンに30:1で使用でピストンにスカッフもつきません、

1人が参考にしています
2020-03-12
用途:
エンデュローバイクで使用
対象商品:
02278465

特に不具合は出ていない 分離・混合で使えるので便利 高回転を多用しないので未燃焼オイルが多い2ストオイルはこんな物です

2018-08-10
用途:
旧車に使用 快調です
対象商品:
02278465

数十年前のオールド2STに使用しています
白煙も少なくかぶらず  でもなめらかに・・・GOODっす

1人が参考にしています
2017-07-05
用途:
トライアルの混合燃料で使用
対象商品:
02278465

いろいろなメーカーのオイルを試していますがコスパ的に手頃なので気に入って使ってます。

2016-08-14
用途:
ジェットスキー
対象商品:
02278465

リピーターです。気に入って使ってます。
なにかのついでに買えるのが
嬉しいです。また買います。

2016-08-24
用途:
バイクに使用
対象商品:
02278465

フィーリングはそんなに良くないが、問題は無い。