ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプのレビュー

平均満足度 4.64 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ KITACO
KITACO
1,698 / 税込 1,868
Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。 H4バルブ車両のほとんどに利用できます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-30
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
42274267

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

2021-12-20
用途:
ヘッドライトのON,OFFスイッチ
対象商品:
42274242

GS1200ssに付けています、整備中のライトONが不要に感じていました。
この商品のおかげで作業時やエンジン始動時にもライトをOFFにすることができます。
取り付けもとても簡単です。ただスイッチが少しチープに感じるのとカプラー配線の防水加工が必要になると思います。 それでも値段以上の効果はあります。

2020-08-27
用途:
オートバイのヘッドライトに
対象商品:
42274267

スイッチがシーソータイプではありますが、ボタン状で少し押しにくいです。
オンオフ機能的には良いです。

2019-03-17
用途:
オートバイのCDI回路切り替え
対象商品:
42274267

オートバイレーサーのCDI回路切り替えに使用しました。簡単につきリーズナブルです!

2017-06-06
用途:
バイクのヘッドライト
対象商品:
42274267

H4コネクター付きで無くてもニッパとビニールテープが有ればマイナス線の中間接続でOK

ガレージABO 様2017-04-05
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
42274267

ハンドルに取り付けての使用は、問題ありませんでした。

2016-03-30
用途:
ベッドライトスイッチ追加
対象商品:
42274242

2灯用ですが、ソケット1個取り外して使用。安くて良好です。

1人が参考にしています
2015-08-31
用途:
スイッチの追加。
対象商品:
42274267

バイクにシガーソケットを取付け、そのスイッチとして使用しました、機能的にはまったく問題ありませんが私としてはスイッチはもっと小さい方がよかったかな。

ガレージ コンドウ 様2014-05-25
用途:
バッテリーレスのバイクに使用
対象商品:
42274267

操作しやすく、なにより安価なので助かりました。

2013-10-10
用途:
バイクのエンジンスタート時のヘッドライト点灯をoffにすることによりバッテリーの消費を抑える。
対象商品:
42274242

特別に改造しなくても簡単に取り付けができた。スイッチ部の防水性についてさらに改善されると良い。

1人が参考にしています
2013-09-24
用途:
バイクのエンジンスイッチに使ってます。
対象商品:
42274267

もう少し薄ければ、完璧。