オレンジベア 油圧式ガレージジャッキ(プロ用)のレビュー

平均満足度 3.82 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オレンジベア 油圧式ガレージジャッキ(プロ用) 大橋産業(BAL)
新機構ツインピストンで作業が早い! ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!(T型ハンドルグリップ付) クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!(一部分に発泡ウレタンコート) ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!(スピードリフト機構)※サドルに負荷が加わると通常のジャッキアップに切り替わります。 サドルはパッド付きでジャッキポイントに傷が付きにくい!(パッドは交換可能) 静音ホイールで移動が静か、床面も傷が付きにくい!(樹脂コートホイール)
28件中 21~28件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ILC 様2017-04-18
用途:
月に1~2度、車のメンテorタイヤ交換等
対象商品:
43603901

購入当初は60cm位上がりとても良かったが、段々上がらなくなり今では、40cmも上がらない、馬を一番低くしてやっとかかる程度、最悪すぎて言葉も無い。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

アイターンホーム 様2013-03-20
用途:
車のタイヤ交換
対象商品:
43603917

予想よりとてもしっかりしていて、安心感があります。 ガレージは広いので大きさは気になりません。次のタイヤ交換が楽しみです。

ピットニシムラ 様2016-11-26
用途:
整備
対象商品:
43603926

商品到着時よりジャッキ下がってきました。通常では考えられません。現在使用してません。現在マサダに替え、ました。最高です。

7人が参考にしています
2014-04-05
用途:
通常用途に使用
対象商品:
43603926

タイヤの転がりがすごく静かでスムーズ 回転方向では無く横にずらす動きは金属タイヤの方が多少良い。フットペダルを踏むと何故か手動レバーの押すバネが弱く倒れてくるので近くの車によくぶつけてしまう 通常使用で足で踏む場合はハンドルを持っていれば良いのですが車両の下を見ながら手でフットレバーを押して位置合わせをする時はどうしてもハンドレバーが倒れてくるので辛いです。手動レバーは垂直にならないので邪魔で違和感があるが実際使っているとジャッキアップ車両にレバーが当たる事は無く、横から持ち上げる最のサイドミラーへのレバー激突も無くなったのでこの方が良い様に思った。ジャッキを下ろすときの操作は誤操作が起き難くすごく良かった。横向きの握り部分はまだ慣れないけどジャッキアップ動作を片手で行う場合はやり難いが両手の場合には良いし移動も慣れてくると楽。個人的にもう少し価格が安いと良いのですがここ数年安いジャッキも値上がりしてきているし今まで使用してきた(5台)このサイズの他社のジャッキと比べても質感、色(塗装)、使用感はとても良いのでまだ耐久性はわかりませんが2万円程度の他社販売ジャッキを買うならもう少し出してこちらの商品の方がお勧めです。

4人が参考にしています
株式会社八丈給油所 様2015-09-07
用途:
ジャッキアップ
対象商品:
43603917

中国製だとリポートしてくれた方ありがとうございます
僕もてっきり国産だと思って注文しちゃうところでした。
モノタロウの方こういった仕事で使う道具は生産国を全部表示してくれませんか?
消耗品ならともかく、仕事の道具が中国製だとばれたら
恥ずかしいし、バカにされます。

15人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

福永農園 様2013-11-15
用途:
タイヤ交換及び自動車、作業機のメンテナンス
対象商品:
43603926

3t以下の自動車や各種作業機(小排気量トラクター・リフト等)のメンテナンスに使用しました。
サイズの割には前部に装着されている車輪の幅が広くまた接地面も広く安定感がありジャッキアップも非常に安定していました。ただ、移動時の操作にはメインレバーで行うと抜けやすいのが難点です。また、ダウンする際のレバー上部での操作には稼働率が大きすぎます。もう少し微調整が出来る動作方法になればかなり安定感が出ます。

2人が参考にしています
有限会社北創工業 様2014-12-22
用途:
車両の整備
対象商品:
43603901

国産だと思って奮発して購入したんですが通しボルトの穴がずれていてドリルで開け直して取り付けしなおしました。大橋産業(BOL)に問い合わせたところ国産ではなく中国製品でした。非常に残念な買い物をしてしまいました。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2014-06-04
用途:
タイヤ交換
対象商品:
43603926

とにかく重い

4人が参考にしています