二輪車用スタンド リア用のレビュー

平均満足度 4.19 (365件のレビュー)
商品レビューを投稿する
二輪車用スタンド リア用 モノタロウ
モノタロウ
4,398 / 税込 4,838
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
365件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-16
用途:
大型オフロード用に

オフロード用スタンドでは大型オフロードは上がらない為
リアタイヤメンテ用に購入 この価格でしまう時も場所取らないので良
タイヤと先端が接地するのですが先端部にキズが付くテーピングが必要です。
常識なのかもしれませんが 前輪で直立固定スタンドがないと 立てにくいですね もう少し幅が狭いのが選べたらうれしかったです。

2026-03-15
用途:
バイクの保管用に
対象商品:
45113354

バリオス2の冬期の保管用に購入しました。かなりお求め安い金額ですが、しっかり持ち上げることができ、安定してます。長期間の保管でタイヤが変形することを思えば、買うべき商品です。

2026-01-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
45113354

組み立ても使い方も簡単で、良かったです。チェーンの掃除に重宝します。

2025-10-27
用途:
VTR250のメンテナンス
対象商品:
45113354

VTR250のメンテナンス用に購入
組み立ても取説があるので簡単で
ジャッキアップも1人で簡単にでき大満足です

2025-07-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
45113354

CBR250RR(MC22)、GSX250Rのメンテナンス時に使っています。強度的にも問題無く軽くリフトアップ出来ます。
フロントホイールクランプにセットした後にリアをリフトアップしています。値段的にも安価で重宝しています。

1人が参考にしています
2025-03-10
用途:
バイク整備

フロントホイールクランプ と合わせて購入
フロントホイールクランプ込みの感想となるが 250CCのバイクで使用したが安定感が予想以上に良かった。踏み込んでかける物かと思っていたが手でもかけることができた。外す時もゆっくりおろす事ができて危険は感じなかった。この手の物は初めて使用したが、満足できた フロントホイールクランプ と 立てた状態で重ねると
H800 W600 D450 くらいの置き場所になる
一人の作業に自信がない方はぜひ合わせて使ってほしい

1人が参考にしています
2025-04-21
用途:
250ccバイクの整備
対象商品:
45113354

ジャッキとウマでなんとか整備してましたが、作業性を考えて買って見ました。
とてもがっちりした作りでリフトup/down時の変形含め不安はありません。
その代わり持ち手の部分絞ってないので、がさばるし重量もあります。

OHNISHI 様2025-01-22
用途:
tw200メンテナンス

センタースタンドがないバイクのメンテナンス用に購入しました。
使用方法は、ネットに動画がたくさんあるのでそちらを見れば簡単、強度問題なし。250ccのバイクに使う分には全然問題ありません。大満足です。買って良かったと思います。

ニシカワ 様2025-04-28
用途:
スーパーカブ125メインスタンド交換の為
対象商品:
45113354

本来は、エキゾーストマフラーが、邪魔して持ち上げ出来ない。先ずはエキゾーストマフラーを外しこのジャッキが役立ちます。

2024-12-18
用途:
メンテナンス
対象商品:
45113354

原付アメリカンのジャズに使用しましたが簡単に上がりました!
これは便利です!
ホムセンで自作しようと思いましたが買って良かったです!

2024-08-02
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
45113354

購入2回目です。強度問題なし。250ccのバイクに使う分には全然問題ありません。

2024-06-08
用途:
軽二輪(250単気筒)の後輪メンテナンス
対象商品:
45113354

幅狭い方に爪を調整して使っていますが
構造上どうしてもたわみます。
ですが重量150キロ程度の車両の後輪側だけ保持
かつ静止状態なので特に問題は無いでしょう。
なによりも安価なので満足してます。

2025-05-26
用途:
250ccバイクのチェーンオイル塗布

組立簡単で、問題なく使用できます。
価格もお手頃だと思います。

佐藤自工 様2024-06-07
用途:
バイク整備
対象商品:
45113354

取付幅の調整が簡単でセットするのが楽で整備するのが頼みです。

2023-11-25
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
45113354

思ったより大きくしっかりとした印象です。TW200のスイングアームに使用しましたが快適に使えました。

1人が参考にしています
玉川ホンダ販売株式会社 様2023-09-09
用途:
リアホイール廻りのメンテナンス時
対象商品:
45113354

かなり剛性も高く荷重が掛かっている時でもブレが少なく安心してメンテナンスが行える。

2023-03-30
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
45113354

ジェベル125に使用
仕様から見ると微妙にダメかも?と思いましたが、リアタイヤを上げることができました。バッチリ使えます。

1人が参考にしています
2023-03-29
用途:
バイク、リアタイヤ交換
対象商品:
45113354

自分で組み立て、とありましたが簡単に組み立て出来ました。思ってたより、パイプも太くしっかりしています。かなりの大型バイクでは不安が有りますが。
車輪部分の耐荷重と耐久性が少し心配かな。

N-garage 様2022-11-15
用途:
バイクのメンテナンス

2輪スタンドかイージースタンドか兎に角場所を取らない物で安価に使えるものを探してました。リアブレーキオーバーホールする時にグラつく事なく簡単に持ち上げるとこができ良い物を購入したと思います。ただ、車幅を合わせるストッパーがぐらつきあるので耐久性が不安ですが、展示用バイクに数ヶ月使いましたが今のところ大丈夫です。

2023-03-29
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
45113354

サイドスタンド使用のオートバイのリヤタイヤ、チェーンのメンテナンス目的で購入。
支持部はゴム製、幅の調整が可能な汎用性あり。
ただ、傾斜しているオートバイをリフトするとき方持ちになって倒れ込みそうになり重量があるオートバイには不適。(支持部のゴムもずれそうになる。)
サイドスタンドに馬を噛ませ、オートバイをほぼ垂直にして何とかリフトアップ可能。
加えて、支持部のゴムが回転できる構造になっているが、回り過ぎてしまいうまくセットできない。
リフトアップにコツがいるが、慣れれば何とかなりそう。

4人が参考にしています