二輪車用スタンド リア用のレビュー

平均満足度 4.19 (362件のレビュー)
商品レビューを投稿する
二輪車用スタンド リア用 モノタロウ
モノタロウ
4,398 / 税込 4,838
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
362件中 201~220件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
メディアクリエーション 様2017-11-27
用途:
TW200
対象商品:
45113354

コスパはとても良いし、すぐ届きました、使い勝手も良いのでおすすめです。

有限会社増田自動車整備工場 様2017-05-26
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
45113354

自分のバイクは72A型の隼後期に使用しています。すんなりと車体は持ち上がります。気を付けないとブレーキテールに接触し傷入ります。ショートタイプの販売も希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2016-05-13
用途:
125ccレプリカバイクの整備
対象商品:
45113354

125ccレプリカバイクのタイヤ交換や、その他全般の整備用に購入しました。汎用品ですから、スイングアームの幅に合わせる様調整箇所がありますが、軸と外枠の隙間が多いのか、固定した時のガタつきが若干気になります。リフトアップしてしまえば、車重によって安定はしますが…。あと、3ピースのパーツの組み合わせでの構成ですが、パイプ同士の継ぎ合わせ箇所の剛性が不足気味なのか、リフトアップ時に、左右どちらかに片寄った状態で立ちます。(サイドスタンドで立てた状態からのリフトアップ時であれば、左側に傾いた状態)その角度でキープ出来ているので、問題無いと言えば、問題無いかと思いますが、これ以上の車重の場合は不安が残るかな、と思います。価格は大変満足しております。

1人が参考にしています
2016-09-29
用途:
オートバイのメンテナンスと保管
対象商品:
45113354

コンパクトで軽くて良いし、非力な自分でも無理なく使用できました。値段も安かったし。お得感大の製品です。

株式会社 栄井工務店 様2016-10-18
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
45113354

Z1000 2003年からTY50まで幅広く使用可能

2022-03-30
用途:
十分だけどもう少し強度も欲しい
対象商品:
45113354

CB125Rで使っていましたが、一度作業中にバイクが脱落。
掛け方が悪かったのもあるのですが、ちょっと揺らつきますね。
強度(補強のバー)があれば良いかなと思いましたが、フロントのタイヤロックと併用したら全然問題はなくなりました。

2018-04-20
用途:
チェーン、タイヤ等のメンテ
対象商品:
45113354

ホンダのマグナ250にて使用
まずは素直な感想から
「なんでもっと早く買わんかったんやーー!」です。
いやーものすごい楽です、スイングアームに引っ掛けて踏み込むだけ。
これだけで重いバイク(250ccとしては重いほうです)すっと浮きます。
類似の他社製品はたくさんありますがマグナにはこの商品が合った(サイズ的に)ようです。
他店(アマ○ン等)で、この商品とよく似た使用可能サイズの商品レビューに「マグナ250には使えなかった・・・」などチョコチョコっと見かけていたので、実際に使ってみるまでわかりませんでした。
因みにマグナではスイングアームを受けるゴム部分は少しだけ狭くしました。
つまりマグナよりスイングアーム幅が狭いバイクはもちろん使えますが、広いバイクも多少なら対応できそうです。(せいぜい3~4cm程度ですが)
あくまでも私見ですが購入をお考えの方の参考になれば。

2022-02-01
用途:
チェーンの清掃・グリスアップには必需品
対象商品:
45113354

造りが華奢という口コミ情報で、少々不安がありましたが、MT25程度の250ccバイクには十分な剛性でした。 
細かい部分の造りは、外国製で安価なので気にしない。 
平坦な場所でスタンド掛けた方が良い。荷重が寄ると、剛性不足が一気に出ます。

3人が参考にしています
2016-11-17
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
45113354

家のsrx600、」スパーダ共に、問題なく使えております。

2016-07-02
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
45113354

正直、価格でバカにしてましたが、必要にして十分な強度です。
できれば、この価格で、フロント用の物を販売してください。
バカ売れ間違いなし!!

1人が参考にしています
2016-04-15
用途:
主にチェーンの注油
対象商品:
45113354

友人に頼まれ2回リピート買いしました。
ガタつくと言う人がいる様ですが、分割されてる部分のネジをシッカリ締めればガタつく事は有りませんよ。
自分の車種はCB1300SF SC40で大型ネイキッドタイプで重い車重では有りますが、全くガタ付かず何度も使用してても問題有りません。友人からも評判良いです。
分割ではあるけど、安い割にかなり使えます。

2人が参考にしています
2022-02-23
用途:
バイク保管時
対象商品:
45113354

分割式のため思っていたよりもぐらついてしまった。
値段を考えると良いと思うが、10000円を超える品と比較すると少しひ弱です。
ジェイトリップのフックを入れようとしましたが溶接痕が引っかかって左右共に入らなかったのでご注意ください。
元々ついているゴムはバランスが悪いのか取り付け時にひっくり返って使いにくいのでそのうち加工しようと思います。

1人が参考にしています
2017-10-06
用途:
セロー225w(4JG1) のメンテ
対象商品:
45113354

他を使ったことはありませんが、この価格でこれだけしっかりしていれば、大満足です。
重宝しています。

2016-07-04
用途:
ホーネットのメンテ

値段の割には出来がよい(しっかりしてる。)
セール1割引きで買ったのでさらにお買得感ありました。
250のバイクには充分な強度だと思います。

2017-05-01
用途:
バイクメンテナンススタンド
対象商品:
45113354

スタンドが微妙に左右に動くので最初は怖かった。
連結部分にもう一捻りアイデアを盛ってほしいところ。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

2017-01-25
用途:
チェーン清掃とタイヤ交換
対象商品:
45113354

値段以上の使い勝手で、満足しております。この値段なら後ろだけでなく、前輪を上げるかエンジンの下を上げるジャッキも欲しいです。

2016-07-15
用途:
リヤタイヤ、ホイールの清掃、ワックスがけ。ドライブチェーンの清掃と潤滑オイルの給油。
対象商品:
45113354

スタンドはがっちりとして、ホンダレブル250を不安なく地面に対し垂直に立ててくれました。メンテナンスがとても効率的にできて満足しています。

2016-06-22
用途:
リヤタイヤ、リヤホイール、ドライブチェーンの清掃やメンテナンス 等
対象商品:
45113354

サイドスタンドしかないホンダレブルに使用しました。想像以上に頑丈で、目的の清掃、整備等が出来ました。価格が安く大変満足しています。

1人が参考にしています
2021-08-06
用途:
バイクのメンテナンス用に使用しています。
対象商品:
45113354

使えますが、125CCのオフロードバイクに幅が広すぎです、ギリギリ持ち上がりますが、安定性がイマイチです。

大嶋クリップ 様2018-07-11
用途:
2年半使用で問題無し
対象商品:
45113354

750CC(220KG)の常時スタンドとして、2年半使用しておりますが、なんら問題ありません。
幅広めゆえ250CCオフロード車には持ち上げ時不安定ですが、別のジャッキ等買う金も無いので、使っています。
他社の高額スタンドを買わず本品を選んで大正解でした。

1人が参考にしています