二輪車用スタンド リア用のレビュー

平均満足度 4.19 (362件のレビュー)
商品レビューを投稿する
二輪車用スタンド リア用 モノタロウ
モノタロウ
4,398 / 税込 4,838
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
362件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
乾商店 様2017-09-01
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
45113354

バイクのレストア作業のために購入、値段も安くありがたい使用はこれから

服部工務店 様2021-01-23
用途:
バイクのメンテナンス時

TW225のメンテナンス用に購入。
商品は値段も安く、組み立てやすく使い勝手は良かったです。
ただ、新品商品到着時に塗装の剥がれが大きくあったので残念です。
使えば汚れや塗装の剥がれは仕方ないですが、
新品到着早々は萎えるので、値段どうこうじゃなく検品をちゃんとして欲しいです

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

ホッタモートサプライ 様2016-10-27
用途:
もちろんオートバイメンテ

この価格にしてこの機能、また造りもしっかりしており、買ってよかった今年のナンバー1です。一つ、無理やり改善点を見つけるなら、
アタッチメントがグルグル軽く回りすぎるので、もう少しインナーとアウターのガタを詰めてもらうと使いやすいように思う。とか何とか言いながらもう一個注文します。

1人が参考にしています
2016-04-24
用途:
バイクのオイル交換とチエーンのメンテナンス
対象商品:
45113354

xjr1300に乗っています。正直サイズが合うか分からなかったのですが、安いと思って買いました。ギリギリのサイズでしたが十分に使えました。ただ斜めの補強とかが無いのでリフトアップしてエンジンをかけたり、またがったりするのは弱いような気がします。でも十分作業できたので、買ってよかったと思います

1人が参考にしています
2016-10-12
用途:
ヤマハ ジール 250cc
対象商品:
45113354

リヤタイヤ 140/70-17の車種に使用。アタッチメントの幅をかなり狭めに調整し使用は可能 思ったより大きい。リフト量の調整ができないのでスイングアームが低く細い(タイヤの径が小さい)車種にしようすると使い難い、もう少しタイヤ径の大きい車種向き。パイプの径は画像から受ける印象よりは太いがパイプが組立式で接続部が強度的な不安要素となる。爪部分のゴムカバーはしっかりしている。
マフラーがスイングアームの横にあるようなバイクだとアタッチメントがマフラーに当たるかも知れない。
他社品より安い。あると大変便利。使い勝手は私のバイクには大きすぎ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

2016-08-05
用途:
バイクのメンテナンスに使用
対象商品:
45113354

組み立ては簡単でしたし、満足のいく価格設定でしたが、少し内側に傾く感じなので、補強があれば良かったです。

1人が参考にしています
2018-10-08
用途:
250cc バイク メンテナンス時

何度も使用していると、左右のアームの高さが変わり、毎回調整が必要になります。
スイングアーム受け部のゴムも質があまり良くなく、すぐに中の鉄の芯が飛び出てきました。
チェーン清掃のような短時間の使用なら問題ないと思いますが、長時間の使用は精神衛生上怖くて使えませんね。
ハズレだったかな?

2016-07-03
用途:
中型バイクのメンテに
対象商品:
45113354

バイクの形状にもよるのでしょうが、リフトアップした状態で若干ふらつきます。
斜めに補強(斜交い)があれば完璧でしょう。

1人が参考にしています
2016-04-24
用途:
オートバイのメンテ
対象商品:
45113354

イナズマ400で使いましたが、サイズ的にも充分でした。
価格の割には、良い商品だと思います。

2017-07-06
用途:
社員 飲料水として
対象商品:
45113354

「価格的にすごく安かったので大丈夫かな?」と思いましたが、強度的にも問題なく良い買い物をしました。

2016-05-03
用途:
ホーネット250のリア整備
対象商品:
45113354

ホーネット250で使用しています。剛性も問題なく、快適に使えています。
組み立て時、ボルトのねじがかたかったです。

2016-06-11
用途:
リア足回りの整備に利用
対象商品:
45113354

フレームがゴツく、価格以上のクオリティを感じました。(o^^o)

2020-12-04
用途:
オイル交換 チェーン清掃
対象商品:
45113354

しっかりした作りです。
耐荷重が160kgなので原2まではいいですが、250cc以上だと微妙です。その点を考慮してから購入検討された方がいいと思います。また、置き場所に困る・・・

2020-09-14
用途:
愛車のメンテナンス(SC54)
対象商品:
45113354

曲がる?曲がりそう?とか、他の方のレビューが多少見受けられましたが、当方SC54を上げてみた感じでは、貧弱な手応えはたありませんでした、
但し、何回も使用するぶんには、未知ですのでわかりません。欲を言えば、曲げ部分に火打ちを入れれば強度的には十分かと思います。

2016-03-26
用途:
整備、調整、注油
対象商品:
45113354

スイングアームに掛けて車体を持ち上げるのですが、マフラー交換などでスイングアームとマフラーの隙間が狭い時には使用が厳しくなると思います。スタンドフック(Vフック)のアタッチメント販売を希望します。使用車種の幅が広がると思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2016-02-05
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
45113354

思っていたよりも 全然しっかりした物で ある意味ビックリしました。
バイクのリアを 難なく持ち上げることができます。
期待以上のもので とても良い品だと思います。

1人が参考にしています
2016-06-29
用途:
バイクのオイル交換、メンテナンス
対象商品:
45113354

組み付けは精度も良く、組み付け簡単。
パイプ径も思ったより太く全く問題ない。

村上 様2020-10-22
用途:
バイクのチェーン清掃
対象商品:
45113354

250㏄バイクのリアを上げるために使用。
250㏄は横幅が狭いので、スタンド側のアームを結構伸ばして使用することに。
その分耐久性がいずれ気になるかもしれません。

2017-01-17
用途:
雪対策 カブのチェーン取り付けの準備
対象商品:
45113354

まだ積雪ではないですが、後輪のスノーチェーンを取り付けの準備の為に購入しました、
出番が来る前に練習で取り付けをしようと思います。

2017-09-07
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
45113354

商品説明には書いてませんが、ボルト締め込みの3ピース組み立て式なんですね。
宅配で、やけに薄い箱が届いて『?』となりましたが開けてみてナルホドと。
組み立てて早速バイクを立ててみましたが…やはり接合部の剛性が足りないみたいです。
揺するとグラグラするので、チェーンのメンテナンスとかにはいいですが、力を入れて大きなアクスルのナットを締め付けるとかには不安です。
常時これを使ってバイクを立てて保管しようとかいう気にはなりません。
個人的には、お値段相応といった感じです。
しばらく使ってあまり気になるようなら接合部を溶接してみようと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。