パンタジャッキ(油圧式)のレビュー
- 用途:
- マイカーのタイヤ交換
- 対象商品:
- 00364008
自家用車に備え付けのネジ式ジャッキは作業性が非常に悪くとても疲れていました。
パンタ式油圧ジャッキはラクラク車を持ち上げてくれて作業がとても楽になりました。
難点は重量があること。しっかりと手で持たないとうっかり足にでも落とそうものなら骨折するかも。
また、上げていたジャッキを下ろすとき、栓を緩めて油圧を抜きますが、ジンワリと油圧を抜くのが意外と難しい。
栓を緩めすぎて自動車がドスンと落ちてしまうことがありました。
- 用途:
- タイヤ交換時、オイル交換などメンテ時
- 対象商品:
- 00364008
まだ一度しか使っていないため評価は現時点のものです。耐久性はこれから確認します。私の使用頻度の場合、3年もてば満足です。
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 00364008
戻りが悪い。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- タイヤ交換、ホイール交換作業時
- 対象商品:
- 00364008
塗装は確かに品質としては良くない部類かもしれないが、ジャッキのオイル漏れはなし。ジャッキダウン時の緩め方も勢い良く下げる必要がなければオイル漏れの心配もなし??
説明書も日本語で非常にわかりやすいと思いました。油圧パンタがラインナップから消えることは非常に残念です。もっと早く商品と巡り会っていればよかった…
- 用途:
- 自動車のタイヤ交換
- 対象商品:
- 00364008
自動車が片手で軽く上がるので、タイヤ交換も苦にならなくできます。ジャッキそのものは若干重さを感じますが、手回しの苦労を考えたら、雲泥の差、重宝しています。
- 用途:
- 軽トラックのジャッキ
- 対象商品:
- 00364008
思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 45495143
上がらないだけならまだマシ!先日、普通車(グロリア)のジャッキアップ中に「ガゴッ!!」。受け具の根元からもげた!!死ぬかと思った!!!なんちゅう品質やねん!!!!
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- ジャッキアップ用(万が一の為に)ー災害時に備える。
- 対象商品:
- 00364008
手回し式パンタジャッキでは、機能的に使用できそうにないが本製品はそれをカバーできる。常時車載している。
- 用途:
- 冬用タイヤ交換
- 対象商品:
- 00364008
レガシーB4(BMM)の冬用タイヤ交換に使用。ローダウンはしてなく車両重量も1.5tですので問題なく交換に使用できました。他の方のレビューにありますように塗装はお世辞にもきれいとは言えず、箱内に塗装粉が落ちていました。防錆目的の塗装ですので触る時は軍手等を付けて作業すれば気にならないと思います。最後にこれも仕方ないと思いますがレバー上下する際に下にタンクがあり、車両上げる際にレバー角度がとれず車両に何度かレバーが当たることがありました。タンクがレバーの後ろ側にあると更に使いやすくなると思いました。
- 用途:
- タイヤ交換等
- 対象商品:
- 45495143
1.5トンクラスの車をジャッキアップしたとき他の銘柄に比べると若干力が必要みたいですが問題なく使用できます。 ただ初期購入したとき新品不良でしたので交換していただき2、3台目は作動しました。
- 用途:
- 自分用
- 対象商品:
- 00364008
同じタイプのグレー色がOIL漏れで、買い替えしました
塗装は綺麗ではありません、塗装は剥がれ落ち色は廃盤色グレー、黒、関係なくパラパラの粉が出てます
価格は、安すいのですが、耐久性ですね グレー色は1年半でパッキンからOIL漏れでした
タイヤ交換専用で使っていますが、万が一の為、純正ジャッキと同時使用しています
(本来は馬が良いですが)マンションの駐車スペースなのでこのジャッキはコンパクトなのと
油圧式で持ち上げ楽なので使用しています。
信頼性なら、多少高いナショナルブランドが良いと思います。
当方、1670kgのミニバンと、770kgの軽自動車に使用しています。
もう少し安く買えると、満足度は上がると思います。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 夏冬のタイヤ交換を自分でやる時
- 対象商品:
- 45495143
最近冬タイヤから夏タイヤへの交換で利用しました。使い方もシンプルで4本のタイヤ交換が1時間で終わりました。ジャッキアップも簡単だし、圧抜きもスムースでとても楽でした。この値段なら1回の交換でで元が取れますね。色が地味なグレーですが目立つ色のほうが安全管理の面でよいのでは?
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 00364008
冬用タイヤに入替の為、フロントをジャッキアップしました。とても楽に交換出来て、さすが油圧ジャッキの威力と感心しました。
次は、リヤーの交換に進みジャッキアップしていると、オイルが「ピュー」・・・再び加圧すると「ピュー」「ピュー」と
飛び出し使用不能と成りました。怪我をしなかったのと、別のジャッキが有ったから良かった、無かったら大変な事に成っていた。考えると「ゾー」とする。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。