低床フロアージャッキ(2t)のレビュー
- 用途:
- 自動車整備に
- 対象商品:
- 45495161
価格的に不安な感じもしましたが、ローダウン車にはやはり必須。
値段を考えたら、壊れたらまた買うってんでOK。
キャンペーンで安い時に買うと満足度更に高しw
普通に使えてます。
- 用途:
- BMW Z4のエンジンオイル交換作業
- 対象商品:
- 45495161
使用しましたが、非常に満足です。最低高さが低く、揚程が大きくて、コンパクト軽量で期待以上に良い製品でした。価格もカー用品ショップやホームセンターの約半額で大満足です。
- 用途:
- キューブのオイル交換
- 対象商品:
- 45495161
キューブのオイル交換でオイルフィルターを交換するのに使用しました。2トンジャッキで正解でしたが、2.5トンだったら安心して余裕でジャッキアップできると思います。
- 用途:
- タイヤー取り替えに
- 対象商品:
- 45495161
注文しましたジャッキーが速やかに対処されて、ありがとうございました。
この値段で、大きく丈夫そうで、さっそくセドリックにて、テストいたしました。
使い勝手は、抜群でした。
tetuo
- 用途:
- タイヤ交換、ミッションオイル交換
- 対象商品:
- 45495161
小型なので、2輪同時に持ち上げるのは厳しい。
サイドのジャッキポイントにあてて 1輪づつ使用。
タイヤ交換、ミッションオイル、デフオイル交換に
使用しますがプライベートユースなので十分です。
ガレージジャッキは、一番低いポイントまでは上げられます。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 早速オイル交換をしました。
- 対象商品:
- 45495161
車高がノーマル車でオイル交換をしたので、ストロークがぎりぎりでした。
車高短車には、かなり効果的かもしれませんね。
- 用途:
- 会社の車タイヤ交換時に
- 対象商品:
- 45495161
台数が多いので、冬タイヤ交換時は助かります。
パンダジャッキの手でクルクル?よりもすごくらくです。
SUVの奥に突っ込んで上げないといけないとこも、棒が長いのでギリギリジャッキ出来ました。
ただ、上げたときにジャッキ本体が、タイヤ側に動いていたのを気づかずに下ろしたので、あと2cm程で接触しそうになり
少し焦りました。(私のミスでジャッキ本体の向きが悪かった)
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 45495161
以前使用していた2t油圧ジャッキより、上げるのに力を必要とした。全体が低いので使いやすい。塗装は悪くなかった。この値段で配達料が無く届けてくれるので十分だと思います。
- 用途:
- 旧車のメンテナンス
- 対象商品:
- 45495161
キャンペーンで通常よりも安く購入しましたが、通常価格も非常に安いので現物が届くまで心配でした。
ですが現物が届き使ってみると何の問題も無いので大満足です。
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 45495161
アタッチメントを交換しようとしたが、付けてあるものがカシメてあるため、交換できません。無理に交換するにはドリルかグラインダー等で既存のアタッチメントを壊さなければらなず簡単にはできません。これから購入される方はご注意下さい。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。