2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー

平均満足度 4.18 (90件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
90件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-01-19
用途:
バイクのレストアに使用
対象商品:
18373346

標準サイズがほとんど無いので、近いサイズで購入しました。
装着して、問題なく走行できましたが、本日点検したところ、キャップが半分外れて、電解液が少し漏れていました。一度30キロ程度の走行をしただけです。
キャップを点検したところ、強引に押し込んだような痕がありました。
電解液を入れる作業に問題ありです。
キャップを入れ直し、しばらく様子を見ます。
リーズナブルで良かったのに残念です。

ガレージツインズワン 様2016-11-28
用途:
定期交換
対象商品:
18373373

どれくらいもつのかわからないですが初期始動に関しては全く問題なしです。

2016-11-03
用途:
消耗品交換整備
対象商品:
18373382

充電済で取付後すぐに使用できました。
耐久性は未知数ですが、安いので問題ないかとおもいます。
傾斜禁止とのことですが、受け取った者が雑に扱っていましたが、液漏れ等は発生していませんでした。

2016-11-17
用途:
自作機材駆動用の電源として
対象商品:
18373355

自作の家庭菜園用耕運機を駆動するためのバッテリーとして購入しました。
耕運機から外して充電ができるように小型のバッテリーを求めていましたが、このバイク用バッテリーならサイズも値段もばっちりです。

2017-08-25
用途:
バイク用
対象商品:
18373364

1ヶ月以上充電なし(来た時のまま)で電圧の低下はありませんでした。
前のものは2年以内に昇天 今回の物はどうだろうか。
経過観察中

2017-08-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
18373382

価格も安かったので後は耐久性かなと思います。
後は使っていかないとわからないので・・・

2017-10-29
用途:
通勤スクーター用バッテリー
対象商品:
18373398

毎日、通勤で往復45km走るスクーターに取り付けましたが半年でバッテリー上がり発生。使い始めて1年未満で上がるとは信じられません。
しかもガソリンスタンドまでは走れたのに給油後にはセルが回らず。
最悪でした。とりあえず充電してみるが、もう二度と買いたくは無い

2017-08-13
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
18373364

安くて長持ち。 必要十分な性能で、コストパフォーマンスが高いです。

有限会社安谷 様2016-07-26
用途:
バイクのバッテリー交換に
対象商品:
18373398

安くて助かります。液も入れて有り、そのまま今までの物と交換するだけですみ、働きも充分です。

1人が参考にしています
2017-07-22
用途:
バイク用
対象商品:
18373364

バイクのO/Hに購入しました、品物もすぐに届きました。

馬場牧場 様2017-06-14
用途:
250TRのバッテリー交換

到着後に液を入れてバッテリー充電器で充電後装置しましたがセルがキュルンキュルンと二回回ってジィーとバッテリー上がりの症状になり、もう一度充電しましたが症状かわらず。大阪魂はこんなものだと思い、いい勉強になりました。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけして大変、申し訳ございませんでした。
不具合など使用にあたり何かございましたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。

2016-10-01
用途:
バリオス2のバッテリー
対象商品:
18373364

普通に使えてセルも元気に回りますが、購入当初からバッテリー充電器で「バッテリー不具合」のランプが点いてました。安く購入できましたが、ちょっと不安です。

2016-05-13
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
18373346

価格も納期も大変満足しております。新品を装着したばかりですので、使用感は分かりかねますが、装着からひと月以上経ちますが、今現在問題有りません。

2016-03-28
用途:
原付スクーターのバッテリー交換

原付スクーターのバッテリー交換に価格とレビュー数で選びました。純正より5ミリほど高さがあるようでバッテリーのカバーが入り込まなかったのでワイヤーによる固定が必要になりました。性能については今の所、不具合はありません。価格としては満足しています。

2016-05-23
用途:
信頼のブランド(笑)
対象商品:
18373364

毎度まったく不自由なく使っています。Y社やF社と比較しても遜色ないかと。。。

2017-04-26
用途:
スクーターのバッテリーに使用。
対象商品:
18373346

交換して7か月経ってますが、問題なく使用してます。

マックトレードサービス 様2016-06-15
用途:
2輪車の交換バッテリに使用
対象商品:
18373382

液を注入して配送してくれて助かります。

2016-02-29
用途:
バッテリーの交換
対象商品:
18373346

早々の到着に助かりました。早々に取り付けて、問題なく稼働しています。

2017-01-22
用途:
古くなったバッテリーを交換
対象商品:
18373398

特に有名メーカーのバッテリーと変わらず普通に使えています。

1人が参考にしています
2016-04-21
用途:
大型バイクのバッテリー交換
対象商品:
18373398

安いものだと、セル始動を2、3回繰り返すと容量不足になるが、このバッテリーは大丈夫。
念の為に補充電したが、取り付けは純正と同じで特に問題無し。
後は何年もつか…。