2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー

平均満足度 4.18 (90件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
90件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
学校法人麻布学園 様2017-02-05
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
18373355

とても使いやすくて良かったです。順調に使用できてます。

2017-01-02
用途:
125CC スクーター
対象商品:
18373355

2016年10月末に購入、週2回くらいしか乗りませんが、もう上がってしまいました。商品の当たりハズレがあるのでしょうか?2度めのトライはないでしょう。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2016-10-11
用途:
バイクの電源
対象商品:
18373382

充電しても12.7Vにしかならない (普通は13V、使用下限は12.6V)。微妙に非力。出先で始動不良になりビビりました。個体差あるのかもしれません。

2016-04-20
用途:
ジェットスキーに使用
対象商品:
18373382

問題なくエンジンも始動しました。コスト的にも助かるのでいいと思います。
お勧めです。

有限会社安谷 様2016-11-10
用途:
トライクに使用
対象商品:
18373398

7/14購入、速使用開始、問題なく普通の状態。
9月頃から3日ほどでバッテリー上がり3日くらいでエンジン掛けないと放電して再充電です。
試みに外しておいても同じ状況です。
初冬で乗る機会が減ると動かすたびに充電です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2016-03-25
用途:
バッテリーの交換
対象商品:
18373364

ジェベル200の交換バッテリーとして購入しました。
電極を留めるときに、もう少しナットが留めやすい厚みがある方が良いと思います。
(バッテリー自体が重いので、片手で持ち上げ、片手でドライバーを回すのに苦労します)

2017-01-16
用途:
発電機のセルモーター用バッテリーに使用
対象商品:
18373364

使用感に全く遜色ありませんでした。これからも利用しようと思います。

2015-07-31
用途:
たまにしか乗らないバイクのバッテリー寿命で交換しました。
対象商品:
18373373

即対応して頂き1日置いた状態で取付けることが出来、取付て一発始動することができました。やはり新しいバッテリーはいいですね。ライト、エンジンの回転も滑らかになった感じがしました。

1人が参考にしています
2016-11-03
用途:
運転中
対象商品:
18373355

とにかく安く手に入り良かったです。また購入します。

2016-08-07
用途:
電気柵の電源として
対象商品:
18373355

コストパフォーマンスがあり満足です。

2016-06-08
用途:
バイクのバッテリーに XR250 ME30
対象商品:
18373346

やすかったけど、思っていたよりしっかり始動します  冬場でも連続使用でも、思ったよりというか全くパワーが落ちないですね  高いバッテリーと同等かもしれません  あとは耐久性かなぁ~♪

マルキ木工 様2015-12-17
用途:
カワサキエストレヤ250に使用
対象商品:
18373373

正常に作動しています。

民宿 八重山荘 様2016-03-19
用途:
2輪用のバッテリーとして利用
対象商品:
18373355

早速取り付けてエンジンを始動しました。充電の状況の説明が確認できないのが残念です。

サイトウ工芸 様2016-06-07
用途:
バッテリー交換
対象商品:
18373355

問題無く使えてます。

2016-04-18
用途:
125ccスクーターに使用
対象商品:
18373355

マイナス端子より液漏れが発生し、バイク側のバッテリー端子が腐食して粉を吹いてしまいました…
二輪用のバッテリーで液漏れは初めての経験です。
もちろん、バッテリーも上がってしまい使い物になりません。
1年も経たずに使用できなくなってしまいました。
まさに安物買いの銭失いです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2015-11-05
用途:
原付2種スクーター用
対象商品:
18373346

パワフルで馬力がアップしたような感じです。

2016-03-14
用途:
バイク
対象商品:
18373364

品質に問題も無く、良い買い物をしました。

2016-01-10
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
18373346

全く問題なく使えています。
価格も安く、とても良い。
耐久性は今後見ていきます。

1人が参考にしています
2016-09-22
用途:
バイク用バッテリー
対象商品:
18373355

届いて二週間後にバイクに取り付けたら電圧が低くセルが使用できなかったので、このバッテリーを充電できる充電器で充電してから取り付けたが同じく使用できず、返品しようと思ったが購入履歴では返品不可になっていた。残念だが今回はハズレを引いたようだ。せめて返品できれば良かったのだが・・・。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2016-02-10
用途:
バイク
対象商品:
18373346

低価格なのにしっかり性能を発揮している