PG167ステップレスイヤークランプのレビュー

平均満足度 4.72 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PG167ステップレスイヤークランプ オエティカ
オエティカ
499 / 税込 549
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-01
用途:
エアホースリールの補修

ホースの途中に発生した損傷個所を除去してストレート継手(タケノコ)で中継させしました。通常のホースバンドでは突起部分が大きくなってしまうためよりコンパクトなイヤークランプを使用。補修後も支障なくリールの巻取りが可能になりました。

合資会社 飯野商事 様2025-12-17
用途:
チューブの接続

特に可もなし不可もなし使い勝手も普通、価格がもっと安いといいのだが。

2025-03-30
用途:
バキュームホースの締結用に使用
対象商品:
50315754

ネジで締め込むバンドタイプにするか悩みましたが、ネジ式に対して、全周を隙間なく締め付けるこちらの商品を採用しました。取り付け後はネジ式よりも突起部分が小さく、すっきりとおさまりました。
取り付け工具も中華製の物が安く販売してあり、これを購入して取り付けました。

2022-12-20
用途:
水道機器の配管
対象商品:
50315754

水道圧やポンプによる圧力がかかる配管に使用しています。しっかり締められて漏れの心配がありません。外すときは破断するため繰り返し使えないのが残念ですが信頼性にはかえられません。

2023-07-05
用途:
オイルホースの結束として
対象商品:
50315736

以前より仕上がり作業性も良く、使用していましたが、モノタロウさんが安価でしたので、今後もお願いするつもりです。

サイクルデライト 様2023-07-04
用途:
オートバイオイルホースの結束に使っています。
対象商品:
50315736

使い易く仕上がりも良いので、従来より使っておりましたが、モノタロウさんが安価でしたので、購入しました。

ヤノモータース 様2023-02-01
用途:
メンテナンス
対象商品:
50315736

使いやすく、締め付けもバッチリ漏れもありませんでした。

ソフトパワー株式会社 様2021-11-13
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
50315745

今まで細いゴムホースの取り付け時に金属バンド(ネジで締め上げるタイプ)を使用していましたが締め上げると均一に円形に締まらず、特にバイクは6mm。5mmなどの細いものを使用するため使い勝手が良くありません、それに比べこのクランプはとても信頼できます、きれいに円形に締まります、特に最近のFI車の高圧ホースには最適です。

1人が参考にしています
宏輝システムズ株式会社 様2022-01-05
用途:
ホース固定
対象商品:
50315797

加締め作業でしっかりとホールが固定でき、ネジ締めに対して作業効率が良い

2021-06-24
用途:
ホースの固定
対象商品:
50315702

このタイプのクランプはホームセンターなどでは入手が困難なので助かります。壊れるまで外す必要のない部位だとでっぱりが少ないこのタイプは重宝します。

サウザンド 様2020-11-01
用途:
ラジエーターバンドに使用
対象商品:
50315912

国産の大型バイクのラジエーターホースからの漏れが治らないため純正の締め込み式のバンドから交換しました。漏れが止まり効果はありました。MVアグスタなど外国車では新車時からこのタイプのバンドを使用しているものも在るので再使用が出来ない以外は問題は無いと思います。

1人が参考にしています
安藤重信 様2020-12-06
用途:
動噴ホースの継手
対象商品:
50315711

動噴ホース継手に以前はネジ式バンド加締めを使っていました。これはよく締まり安心して使えます。

1人が参考にしています
2020-10-16
用途:
ゴム配管クランプ
対象商品:
50315797

機械のゴム配管部取り付けに使用しましたが、圧着部分がよく考えられていてエアー漏れもなく良い商品だと思います。

2020-07-08
用途:
ゴムホースのカシメに
対象商品:
50315763

サイズを選んで、散水ホースのカシメ、車の燃料ホースや冷却パイプのカシメに簡単に使えて便利です。10個セットだとそこまで高くないのでよいです。

2020-08-10
用途:
小型変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業のホース加締め
対象商品:
50315867

良く締まり安心できる。非常に作業性も良い。良い製品です。

2020-07-29
用途:
エアホースのクランプ
対象商品:
50315763

しっかりした作りで強力にカシメが出来て重宝してます。漏れなしです。

2019-11-13
用途:
ホースの接続時
対象商品:
50315736

使い捨てではあるけどネジ締めタイプと比べて確実にクランプできる。
あとは価格がもう少し下がれば各径種揃えられて使いやすいかも。

2019-04-09
用途:
燃料ホースのカシメに使用
対象商品:
50315702

ネジ式のカシメよりも重量が軽いし見た目もスマートだしバイクには良い。でも値段がちょっと高い。毎回捨ててしまうものなのでもう少し安いと良いのですが

2人が参考にしています
カークラフト 様2019-03-11
用途:
バキュームラインのホース類を付ける時
対象商品:
68443331

フューエルプレッシャーレギュレーターの頭にバキュームホースが付いてる頃の車でよく使います
かしめる工具を使えば均等に締まりますのでホースバンドタイプの物が入らない又は締めきれないサイズの時使ってます

2024-10-18
用途:
洗面台の混合栓の可撓管(ホース)の取り換え

全周段差無しにクランプ出来て、クランプの出っ張りが気に成る混合水栓のホースのクランピング作業に向いていると思う。
20年以上使用している 洗面台の混合栓の可撓管が破れて水漏れがおきたので水栓を交換しようと思ったが、部品が出ておらず、洗面台丸ごと入れ替えかと思った。理由は高信頼な代替えのホースと省スペースなホースクランプ部品の存在を知らなかった事。